ABB förutspår de största robottrenderna 2023

  • Arbetskraftsbristen ger nya möjligheter för robotautomation
  • AI och uppkopplade digitala nätverk gör robotarna enklare att använda, vilket gör att de kan ta sig an fler uppgifter i nya branscher
  • Fler specialiserade partnerskap mellan industri och utbildare ska täppa till luckan vad gäller robotkunskaper

I och med att försäljningen av robotar når rekordnivåer kommer Marc Segura, chef för divisionen ABB Robotics, med flera prognoser om viktiga trender inom robotautomation 2023.

”Effekterna av den globala arbetskraftsbristen märks alltmer på många företag som försöker hålla jämn takt med kundernas efterfrågan”, säger Marc Segura, chef för divisionen ABB Robotics. ”Detta har, tillsammans med en global osäkerhet, lett till störningar i försörjningskedjan och ökade energikostnader på grund av världshändelser 2022, och innebär att företag ser robotautomation som ett sätt att öka flexibiliteten, bygga upp motståndskraften och göra verksamheten mer hållbar.”
center

Trend 1 – Efterfrågan på robotar kommer att öka som ett svar på den globala arbetskraftsbristen, där robotar får nya uppgifter när allt fler företag flyttar hem sin verksamhet

Påverkan från arbetskraftsbristen är redan brett kännbar inom alla branscher och kommer att fortsätta under 2023 då effekten av en allt äldre befolkning och motviljan mot att ta lågbetalda och otillfredsställande anställningar ökar. Per 2030 förutspås att över 85 miljoner befattningar kommer att vara vakanta[1], något som kommer att dämpa den ekonomiska tillväxten och innebär att företagen blir tvungna att hitta nya sätt att täppa till arbetskraftsklyftan.

Efterfrågan på robotar kommer att vara särskilt stark i länder där företag strävar efter att flytta hem eller regionalisera verksamheten för att förbättra motståndskraften hos försörjningskedjan med tanke på globala händelser. I en undersökning med 1 610 amerikanska och europeiska företag som utfördes av ABB Robotics 2022 sade 74 procent av de europeiska och 70 procent av de amerikanska företagen att de planerar att flytta hem eller regionalisera verksamheten. 75 procent av dessa respondenter i Europa respektive 62 procent i USA sade att de kommer att investera i robotikautomation de kommande tre åren.

”Uppmärksamheten har legat på hur automatiseringen kommer att påverka jobben, men robotarna kommer i allt högre grad utföra de tråkiga, smutsiga och farliga arbetsuppgifterna som inte längre är tilltalande och kommer att bidra till att lösa problemet med den globala bristen på arbetskraft och yrkeskompetens”, säger Marc Segura. ”Den utvidgade kapaciteten hos robotar, inklusive utvecklingen med kollaborativa alternativ som klarar större nyttolaster – som ABB:s cobotar GoFa™ och SWIFTI™ som kan driftsättas säkert bredvid människor – erbjuder nya möjligheter för företag som både ska lösa kompetensklyftor och bättre utnyttja den befintliga arbetskraften.
”Vi kommer också att se robotar utföra arbetsuppgifter inom nya sektorer som livsmedelstjänster och hälso- och sjukvård, i synnerhet på laboratorier och apotek. ABB:s robotar används redan i restaurangkedjan Haidilao, där beredningsprocessen för livsmedel har automatiserats, och ABB:s robotar på University of Texas Medical Branch (UTMB) i USA har revolutionerat antikroppsforskningen genom att processen har testprocessen automatiserats, vilket ökat antalet tester per dag från 15 till 1 000. Vi kommer att se att robotar får fler roller i liknande miljöer 2023 i och med att arbetskraftsbristen fortsätter att påverka företagen”, säger Marc Segura.

Trend 2 – AI och autonom teknologi gör robotarna enklare att använda, integrera och få tillgång till, vilket gör att de kan få fler arbetsuppgifter i nya branscher

Autonoma tekniker gör robotarna allt enklare att programmera, köra och underhålla och fler företag gör sina första investeringar i robotar eller hittar nya användningsområden för dem. Den senaste autonoma navigeringstekniken som ABB:s sortiment av autonoma mobila robotar (AMR) ökar redan produktiviteten och driften blir både flexiblare och snabbare. Lösningar som dessa gör det möjligt för tillverkare att gå från traditionella produktionslinjer till integrerade skalbara, modulära produktionsceller samtidigt som leveransen av komponenter optimeras mellan anläggningarna.

Utvecklingen inom artificiell intelligens driver på autonoma grepp och positioneringar, vilket kommer att bredda vilka arbetsuppgifter en robot kan utföra. Den ökade användningen av AI inom robotik hjälper till vid arbetsuppgifter som skruvdragning, något som redan utförs av robotar på ABB:s megafabrik för robottillverkning i Shanghai, där AI-drivna robotar bygger nya robotmodeller. Samtidigt kommer en fortsatt förenkling av programvara och styrenheter som används till att programmera robotar att ytterligare minska hindren mot att använda robotar genom att behovet av specialister minskas.

”Allt eftersom AI-tekniken utvecklas inom robotik bemöts den oro om komplexitet och kapacitet som tidigare hindrat företag från att investera i robotikautomation”, säger Marc Segura. ”I och med att kapaciteten vidareutvecklas kommer robotarna att bli allt fler också i tillämpningar utanför traditionell tillverkning och distribution som elektronik, hälso- och sjukvård, e-handel, läkemedel och livsmedelstjänster.”

Inom en nära framtid kommer vi att se uppkopplade digitala nätverk som använder sig av öppna plattformar som kommer möjliggöra en snabb och smidig integrering av robotar, styrenheter och programvara från olika leverantörer. ABB:s OmniCore-styrenheter utformas så att robotarna blir mer öppna och uppkopplade, vilket gör dem mer lättillgängliga, något som innebär att mindre företag och startup-företag kan ta till sig automationen.

Trend 3 – Fler specialiserade partnerskap mellan industri och utbildare kommer att ge nuvarande och framtida arbetskraft kompetens att klara sig väl i den nya automationseran

I och med att allt fler företag introducerar robotar finns det ett ökat behov av arbetskraft som tar till sig nya färdigheter som behövs i en automatiserad miljö. För att uppnå det krävs en sammankopplad flergenerationsstrategi – från skolor, gymnasier och universitet till små och medelstora företag och stödorganisationer som tillhandahåller utbildning.

”Framtidens fabriker kommer att behöva arbetare som vet hur man tillämpar automatiserade tekniker för att utföra olika arbetsuppgifter”, säger Marc Segura. ”I takt med att robotar blir allt vanligare i fabriker, lager och andra miljöer kommer det att bli allt fler samarbeten mellan robotleverantörer, tillverkare och utbildare för att säkerställa att folk har rätt kompetens för en automatiserad framtid. Det finns redan över 200 exempel på att ABB ingår i partnerskap med utbildare runt om i världen och där våra robotar, simulering i RobotStudio®, programvara för programmering samt AR- och VR-verktyg används för att lära studerande i alla åldrar de färdigheter som behövs för att programmera och använda robotikautomation.”

Ett år med möjligheter

Dessa tre trender kommer att dominera under 2023 då allt fler företag tar till automation för att stärka produktiviteten, effektiviteten och motståndskraften.

”Störningar och osäkerheter tvingar företag att tänka om vad gäller hur de ska bedriva sin verksamhet. Robotar är skalbara, flexibla och klarar att hantera allt fler arbetsuppgifter och erbjuder ett idealiskt sätt att hantera osäkerheter, vilket gör företagen mer motståndskraftiga”, säger Marc Segura.

”Samtidigt bygger en framgångsrik robotautomation på att man kombinerar robotarnas och människornas potential för att uppnå bästa möjliga resultat. De nya teknikerna gör robotarna allt enklare att använda och driftsätta så vi ser 2023 som möjligheternas år då företag och deras arbetskraft kan nå nya nivåer av produktivitet, effektivitet och flexibilitet.”

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex)ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 130 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen.

ABB Robotics & Discrete Automation är en av världens ledande leverantör av robotik, maskinautomation och det enda företaget med en omfattande och integrerad portfölj som omfattar robotar, autonoma mobila robotar och lösningar för maskinautomation, utformade och styrda av vår värdeskapande programvara. Vi hjälper företag av alla storlekar och sektorer – från fordonsindustrin till elektronik och logistik – att bli mer motståndskraftiga, flexibla och effektiva. ABB Robotics & Discrete Automation stöder kunder i övergången till den uppkopplade och samarbetande framtidsfabriken. Affärsområdet har cirka 11 000 medarbetare på över 100 platser i cirka 53 länder. go.abb/robotics

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 28 februari 2023, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

[1] – Korn Ferry Institute

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp