ABB expanderar RobotStudio® med möjligheten att hantera SCARA-robotar från en PC

RobotStudios nya tillägg Robot Control Mate möjliggör för användare att enkelt hantera och styra SCARA-robotar direkt från sina laptops och datorer.

ABB har förenklat användningen av sina populära SCARA-robotar genom att ge användaren möjlighet att hantera och styra robotarna från sin PC genom RobotStudio®, ABB:s programvara för simulering och offline-programmering.

Robot Control Mate är ett tillägg till RobotStudio och möjliggör för användaren att hantera, lära och kalibrera robotar från sin PC, vilket gör det enklare än någonsin att kontrollera rörelserna hos en SCARA-robot. För första gången någonsin kan ABB:s programvara för offline-programmering användas för att kontrollera de fysiska rörelserna hos en robot i realtid. Robot Control Mate möjliggör även robotprogrammering när en FlexPendant inte är på plats.

Robot Control Mate kommer först finnas tillgänglig på den takmonterade roboten IRB 910INV och kommer rullas ut till andra robotar i ABB:s portfölj senare under året.

RobotStudio är industrins ledande PC-baserade lösning för programmering, konfigurering och virtuell driftsättning innan installation. ABB:s RobotStudio erbjuder en komplett digital tvilling av ett installerat system i en produktionslina. Verktyget för offline-programmering möjliggör för användare att skapa, simulera och testa en fullständigt robotinstallation i en virtuell 3D-miljö utan att behöva störa sin faktiska produktionslina. Det innebär att nya produktionslinor kan installeras snabbare och köras igång i full hastighet utan överraskningar under drifttagningen – en kritisk fas för tillverkare i och med dagens massanpassning och kortare produktlivscykler.

”Att förenkla installering, programmering och styrning av robotar är en viktig del av vår strategi eftersom det erbjuder våra kunder så många fördelar, till exempel att de lättare kan lära sig uppgifterna samt få små och medelstora företag att bli nya robotanvändare”, säger Darren Hung, Global Product Manager for small robots på ABB. ”Genom att lägga till funktionen Robot Control Mate till RobotStudio blir det nu ännu enklare att ta fram automatiseringslösningar med hjälp av robotar, samtidigt som användare kan dra nytta av den ökade flexibiliteten genom att styra sina robotar från sina laptops.”

Delta i vårt kostnadsfria webbinarium den 28 maj klockan 09:00 CEST för att lära dig mer om RobotStudios nya tillägg Robot Control Mate, eller besök https://new.abb.com/products/robotics/robotstudio/robot-control-mate för mer information.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en teknikledare som driver den digitala omställningen av industrier. Med över 130 år av innovation har ABB fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 144 000 medarbetare. www.abb.com.

ABB Robotics & Discrete Automation är en pionjär inom robotik, maskinautomation och digitala tjänster som erbjuder innovativa lösningar för en mängd olika branscher från fordon och elektronik till logistik. Som en av världens ledande leverantörer av robotar och maskinautomation har vi levererat över 400 000 robotlösningar. Vi hjälper våra kunder i alla storlekar att förbättra sin produktivitet, flexibilitet och effektivitet samt att förbättra produktkvaliteten. Vi stöttar deras övergång mot den uppkollade och samarbetande framtidsfabriken. ABB Robotics & Discrete Automation har över 10 000 medarbetare på över 100 platser i över 53 länder. www.abb.com/robotics

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp