- ABB tarafından yaptırılan küresel anket, çalışma süresi ve güvenilirlik arasındaki yakın ilişkinin altını çiziyor.
- Etkili bakım stratejilerinin ve servis ortaklıklarının önemini vurguluyor.
- Katılımcıların %85'i sonuca dayalı bakım anlaşmalarının iş başarısını nasıl artırabileceğiyle ilgileniyor.
ABB'nin yeni "Güvenilirliğin Değeri" araştırmasına göre, endüstriyel işletmelerin %50'si ayda en az bir kez plansız duruş yaşarken, bu oran dünya genelinde %69'. Bu Türkiye’deki tipik bir işletmeye* saat başına 1.600.000 TL'ye yakın bir maliyete mal olurken, dünya genelinde 3.350.000 TL maliyet anlamına geliyor. Buna rağmen, ankete katılan Türkiye’deki işletmelerin %17'si hala arızadan arızaya bakım yöntemine güveniyor.
Sapio Research tarafından Temmuz 2023'te gerçekleştirilen anket, enerji üretimi, plastik ve kauçuk, petrol ve gaz, rüzgar, kimya, demiryolu, kamu hizmetleri, denizcilik, gıda ve içecek, su ve atık, su ve metal sektörlerinde küresel çapta 3.215 tesis bakım karar vericisinin yanıtlarını topladı. Bu rapor, işletmelerin şu anda bakımı nasıl yönettiklerine ve plansız duruş sürelerini nasıl azaltabileceklerine dair içgörüler sağlayan bir raporun parçası.
Bulgular, ekipman güvenilirliği ve bakımının önemini ortaya koymakta. Küresel olarak katılımcıların %92’si bakımın son bir yıl içinde çalışma sürelerini artırdığını, %38'i ise en az dörtte bir oranında bir iyileşme sağladığını gösteriyor. Ayrıca, katılımcıların dörtte üçü güvenilirliğin ticari itibarlarını ve finansal performanslarını olumlu yönde etkilediğini ve sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmelerine, israfı önlemelerine ve tekrar iş almalarına yardımcı olduğunu söyledi. Güvenilirlik, katılımcılar tarafından yeni ekipman satın alırken en önemli öncelik olarak değerlendirilmiştir.
İleriye dönük olarak, katılımcıların %60'ı önümüzdeki üç yıl içinde güvenilirlik ve bakım yatırımlarını artırmayı, üçte biri ise harcamalarını %10'dan fazla artırmayı planlıyor. Her on katılımcıdan dokuzu sonuca dayalı bakım anlaşmalarına ilgi duyduğunu ifade etmiştir. Bu kapsamda operatörler, hizmet ortaklarına artan çalışma süresi veya enerji verimliliği gibi elde edilen sonuçlara göre ödeme yapmaktadır. Bu öngörülebilir nakit akışı ile verimli ve etkili hizmet sunumu sonucu anlamına geliyor.
Anketin sonuçları hakkında konuşan ABB Hareket Servisleri, Yerel Divizyon Müdürü, Fatih Dinç, şunları söyledi: "Güvenilirlik, yıkıcı kesinti sürelerine karşı koruma sağladığı, operasyonel verimliliği koruduğu ve sonuçta hem karlılığı hem de güvenliği koruduğu için endüstrilerin omurgasıdır. Bunu akılda tutarak, endüstriyel işletmelerin yüksek riskli, arızaya yönelik bakım yaklaşımından uzun vadeli sonuçlara dayalı bir stratejiye geçmeyi hedeflemeleri gerekir. Bu, güvenilirliği, işletme itibarını ve rekabet gücünü artıracak, maliyetleri azaltacak ve gönül rahatlığı sağlayarak işletmelerin temel yetkinliklerine odaklanmalarını sağlayacaktır.”
Bu yeni, sonuca dayalı bakım modeli, dünya iklim değişikliğiyle mücadele ederken endüstriyel işletmelerin gelen emisyon hedeflerini ve yönetmelikleri karşılamasına yardımcı olacaktır. Ayrıca, deneyimli teknisyenler emeklilik yaşına ulaştıkça sektördeki beceri açığının üstesinden gelinmesine yardımcı olacaktır.
Daha fazla bilgi için anket raporunun tamamını okuyun.
*Editörlere notlar: ortalama/averaj yerine medyan değer kullanılmıştır. Cevapların dağılımı nedeniyle, medyan tipik kuruluşu daha yakın bir şekilde temsil etmektedir.
ABB, daha sürdürülebilir ve kaynak açısından verimli bir gelecek için elektrifikasyon ve otomasyon çözümleri sunan bir teknoloji lideridir. Şirketin çözümleri, üretim, hareket, enerjilendirme ve işletimi optimize etmek üzere mühendislik bilgisini ve yazılımı birbirine bağlar. 130 yılı aşkın mükemmellik üzerine inşa edilen ABB'nin 105.000 çalışanı, endüstriyel dönüşümü hızlandıran inovasyonları üretmeye devam ediyor. www.abb.com
ABB Hareket, her geçen gün sağladığı enerji tasarrufu ile dünyanın dönmesini sağlıyor. Müşteriler, endüstriler ve toplumlar için düşük karbonlu bir gelecek sağlamak adına teknolojinin sınırlarını zorluyor ve yenilikler yapıyoruz. Dijital olarak etkinleştirilen sürücülerimiz, motorlarımız ve hizmetlerimizle müşterilerimiz ve ortaklarımız daha iyi performans, güvenlik ve güvenilirlik elde ediyor. Tüm endüstriyel segmentlerde çeşitli uygulamalar için optimum sürücü ve motor çözümünü sunmak üzere teknolojiyi ve uzmanlığımızı bir araya getiriyoruz. Küresel varlığımız sayesinde müşterilerimize her zaman hizmet vermeye hazırız. Elektrikli güç aktarma mekanizmalarında 130 yılı aşkın deneyimimizi arkamıza alarak her gün öğreniyor ve gelişiyoruz. go.abb/motion