Madde uyarınca özel duyuru. 53 SIX İsviçre Borsası Kotasyon Kuralları
2023 3. Çeyrek
Siparişler 8.052 milyon $, -%2; karşılaştırılabilir1
- Siparişler 8.052 milyon $, -%2; karşılaştırılabilir1 +%2
- Gelirler 7.968 milyon $, +%8; karşılaştırılabilir1 +%11
- Operasyonlardan elde edilen gelir 1.259 milyon $; marj %15,8
- Operasyonel FAVÖK1 1.392 milyon dolar; marj1 %17,4
- Temel EPS 0,48 $; +%1492
- İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı4 1.351 milyon $; +%71

1 GAAP dışı ölçülerin mutabakatı için ekteki 2023 3. Çeyrek Finansal Bilgilerinde yer alan "ek mutabakatlar ve tanımlar" bölümüne bakınız.
2 EPS büyüme oranları yuvarlanmamış tutarlar kullanılarak hesaplanmıştır.
3 Sabit para birimi (portföy değişikliklerine göre ayarlanmamıştır).
4 Tutar, hem devam eden hem de durdurulan faaliyetler için toplamı temsil etmektedir.
"2023 Q3, ABB için güçlü bir çeyrek oldu; pozitif sipariş-satış oranı, %17'nin üzerinde operasyonel FAVÖK marjı ve güçlü nakit akışı sayesinde yıllık yaklaşık 3 milyar dolar serbest nakit akışına ulaşmak için iyi bir pozisyondayız.”
Björn Rosengren, CEO
CEO özeti
Üçüncü çeyrek büyük ölçüde planlandığı gibi gelişti ve 1.01'lik sipariş-satış oranını destekleyen %2'lik karşılaştırılabilir sipariş büyümesinden memnuniyet duyuyorum. Bu, gelirlerdeki çift haneli karşılaştırılabilir artışa rağmen üç aylık beklentimiz olan sipariş-satış oranını pozitif bölgede tuttuğumuz anlamına geliyor. İş alanlarımızda güçlü operasyonel performans sergilediğimiz bir çeyrek daha geçirdik ve bu kez çok güçlü bir nakit akışı yaratarak 2023 yılında yaklaşık 3 milyar dolarlık serbest nakit akışı elde etmemizi sağladık.
Toplamda Operasyonel FAVÖK %13 arttı ve geçen yılın aynı dönemine göre 80 baz puanlık bir iyileşme ile %17,4'lük bir Operasyonel FAVÖK marjı elde ettik. Bu, işçilik maliyetlerindeki enflasyondan kaynaklanan etkilerden daha ağır basan güçlü bir fiyat katkısı ve üretimdeki daha yüksek hacimlerin verimli bir şekilde yürütülmesinin ek desteği ile gerçekleşti. Nakit dönüşümüne odaklanmamızın sonuç verdiğini ve işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışının geçen yıla göre 560 milyon dolar artarak 1,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini görmek oldukça sevindirici; bu artış temel olarak daha yüksek kazançlar ve daha iyi Net işletme sermayesi yönetimi ile desteklendi.
Son çeyreklerde olduğu gibi, genellikle çeşitli orta gerilim çözümlerimizle bağlantılı olan proje ve sistemlerle ilgili işlerde sipariş gelişimi güçlü oldu. Bu durum, kısa dönemli işlerin bir kısmındaki düşüşün etkisini fazlasıyla telafi etti. Toplamda, çoğu müşteri segmenti genel olarak sabit kaldı veya iyileşti; düşüşler özellikle ayrık otomasyon ve inşaat segmentlerinde kaydedildi. Sipariş büyümesi, güçlü bir temel pazar ve yaklaşık 285 milyon dolar tutarındaki büyük bir siparişin ek katkısıyla desteklenen Proses Otomasyonu iş alanında en güçlü şekilde gerçekleşti. Buna karşılık, Robotik ve Ayrık Otomasyon alanındaki sipariş alımı, teslimat sürelerinin kısaldığı bir dönemde müşterilerin sipariş modellerini normalleştirmesi ve Çin'deki robotikle ilgili dağıtım kanalları arasındaki envanter ayarlamalarından kaynaklanan ek baskı nedeniyle engellendi.
Coğrafi açıdan bakıldığında, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çift haneli karşılaştırılabilir büyüme ve alınan büyük siparişlerin zamanlamasıyla desteklenen Amerika bölgesi, siparişlerde büyümenin motoru oldu. Ayrıca, Asya, Orta Doğu ve Afrika karşılaştırılabilir bazda iyileşme gösterirken, Hindistan bir önceki yıla göre güçlü bir gelişme ile bir çeyrek daha kaydetti. Buna karşılık Çin'deki siparişler, özellikle robotik ve inşaat talebindeki zayıflık nedeniyle düşük tek haneli karşılaştırılabilir büyüme oranında geriledi. Bu segmentlerin dışında ve çeyreğin sonuna doğru, belirsizliğin yüksek olduğu kabul edilse de, temel Çin pazarının istikrara kavuştuğuna dair bazı işaretler gözlemledik. Avrupa düşük çift haneli bir oranda geriledi ve temel pazar yumuşarken, alınan büyük siparişlerin zamanlaması nedeniyle geçen yıla kıyasla yüksek bir düşüş oranı yaşandı.
Sürdürülebilirlik yaptığımız her şeyin merkezinde yer alıyor ve bunun MSCI tarafından tanınmasından ve ABB'nin en yüksek ESG derecesi olan AAA'ya yükseltilmesinden memnuniyet duydum, bu da emsal evrenin en iyi %10'unda yer aldığımız anlamına geliyor.
Çeyrek boyunca, Proses Otomasyonu Northvolt ile ortaklığını genişleterek dünyanın en büyük batarya geri dönüşüm tesisi Revolt Ett'e güç sağlamak için elektrifikasyon ve otomasyon teknolojileri sağladı. Geri dönüşüm tesisi her yıl 125.000 ton ömrünü tamamlamış batarya ve batarya üretim atığını işleyecek ve bu da onu dünyadaki türünün en büyük tesisi haline getirecek.
Yakın zamanda, Robotik & Ayrık Otomasyon’un robot ailesini 22 varyantta dört model ve yüzde 20'ye varan enerji tasarrufu ile genişletmesiyle müşterilerimizi daha sürdürülebilir ve esnek üretim yolculuklarında desteklemek için ek adımlar attık. Ayrıca İsveç'teki Robotik işletmemize 280 milyon dolar yatırım yapmayı planladığımızı da duyurduk. Bu tesis bir Avrupa merkezi olarak hizmet verecek ve büyüyen bir pazarda yerel olarak üretilen ürünlerle Avrupa'daki müşterilerimize hizmet verme kapasitemizi daha da güçlendirecek. Bu yatırım, sahadaki mevcut eski robotik tesislerinin yerini alacak ve yeni Kampüsün 2026 yılının sonlarında açılması planlanıyor.
2020'nin sonunda açıklanan tüm bölüm portföyü elden çıkarmalarının tamamlandığını işaret etmek için, Güç Dönüşümü bölümünün elden çıkarılmasını başarıyla tamamladık. İleriye dönük olarak, ABB Way işletim modelinin bir parçası olarak portföyü optimize etmek için tüm bölümlerdeki ürün gruplarını sürekli olarak gözden geçireceğiz.

Genel Görünüm
2023'ün dördüncü çeyreğinde, düşük ila orta tek haneli karşılaştırılabilir gelir büyümesi öngörüyoruz. Buna ek olarak, 4. çeyrekteki Operasyonel FAVÖK marjının 3. çeyreğe kıyasla daha düşük ve %16 civarında olmasını bekliyoruz. 2023 yılının tamamında, karşılaştırılabilir gelir büyümesinin düşük onlu seviyelerde olmasını ve Operasyonel FAVÖK marjının %16,5 - %17,0 aralığında gerçekleşmesini bekliyoruz.