- ABB Robotik ve Porsche Consulting inşaat sektöründe otomasyonu teşvik etmek amacıyla işbirliği yapacak.
- Modüler konut üretimini dönüştürmek amacıyla büyük ölçekli fabrikaların sofistike planlamasını, tasarımını ve otomasyonunu entegre etmeye yönelik bir işbirliği.
- Sektördeki artan iş gücü sıkıntısına rağmen yeni ve daha iyi konutlara yönelik talep artmaya devam ettikçe inşaat sektörü otomasyonunun 20301 yılına kadar %85 oranında artabileceği tahmin ediliyor.
ABB Robotik ve Porsche Consulting, inşaat sektöründe otomasyonu teşvik etmek amacıyla modüler konut üretiminde yenilikçi uygulamalar geliştirmeye yönelik bir pilot proje eşliğinde işbirliklerini duyurdu. İşbirliği, yaygın iş gücü ve beceri eksikliğinin var olduğu sektörde daha uygun fiyatlı ve sürdürülebilir binalara olan ihtiyacın karşılanmasına ve inşaatların çevresel etkilerini azaltmaya yardımcı olacak.
Porsche Consulting Yönetim Kurulu Başkanı Eberhard Weiblen “İnşaat sektörü birçok zorlukla karşı karşıya. Binalara yönelik yüksek düzeyde otomasyona sahip fabrikalar, daha kaliteli ve daha uygun fiyatlı konutlar sunabilir. ABB'nin önde gelen robotik çözümleri ile Porsche Consulting'in son teknolojiye sahip fabrikaları planlama ve işletme konusundaki bilgisini birleştirerek, bu önemli sektörün dönüştürülmesine yardımcı olmak istiyoruz" dedi.
ABB Robotik Bölümü Başkanı Marc Segura, "Modüler komponentlerin üretim sürecini otomatikleştirerek bu sektörü ve evlerin inşa edilme şeklini dönüştürmek için açık bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Daha büyük, daha akıllı otomasyon, yaygın iş gücü kıtlığına çözüm olacak ve bu işbirliği verimliliği artıracak, daha fazla kişiye özel çözümler üretmeye , daha sürdürülebilir ve verimli inşaat uygulamalarına olanak sağlayacak." diye ekledi.
İnşaatla ilgili meslekler genellikle iş gücü kıtlığı2 listesinin başında yer alıyor ve birçok ülkede konut kıtlığına katkıda bulunan bir faktör. Amerika Birleşik Devletleri'nde işgücü kıtlığı yaklaşık dört milyon konutluk3 konut açığına katkıda bulunurken, Almanya'nın 20304 yılına kadar 35 şehrinde konut arzı sıkıntısı yaşanacağı tahmin ediliyor.
Geleneksel inşaat sektörü yeni evlere olan talebi karşılamakta zorlanırken, binaların çevresel performansı ile verimliliğinin iyileştirilmesi ve daha sürdürülebilir inşaat yöntemlerinin benimsenmesi gerekiyor. Bunlar, hammaddelerin inşaat sahalarına taşınmasının azaltılmasını, ilgili maliyetler ile istenmeyen malzemelerin ve atıkların ortadan kaldırılmasının etkisinin ortadan kaldırılmasını içeriyor. Bunun bir inşaat sahasına taşınan malzemenin yüzde 25'ine tekabül ettiği tahmin edilmektedir5 .
Modüler yapılar, malzeme israfının ve olumsuz hava koşullarından dolayı kaybedilen gün sayısının azaltılması yoluyla verimlilik sağlayacaktır. İnşaat işçileri iş yerindeki yaralanmaların yaklaşık yüzde 30'unu oluşturduğundan, diğer sektörlere kıyasla ölümcül bir kazaya karışma olasılıkları dört kat daha fazla olabilmekte, fabrikalar ise daha güvenli ve daha misafirperver bir çalışma ortamı da sağlıyor.6
İnşaat, otomasyon ve robot teknolojisinin benimsenmesinde diğer sektörlerin gerisinde kalıyor. ABB tarafından Avrupa, ABD ve Çin'deki 1.900 büyük ve küçük inşaat işletmesinin katılımıyla gerçekleştirilen küresel araştırmada, inşaat şirketlerinin yalnızca yüzde 55'i robot kullandıklarını söylerken, otomotivde yüzde 84 ve imalatta yüzde 79'luk bir oran elde edildi. . Anket ayrıca inşaat işletmelerinin yüzde 81'inin önümüzdeki on yılda robotik ve otomasyon kullanımına geçmeyi veya artırmayı planladığını gösteriyor.7
Porsche Consulting'den Eberhard Weiblen şunları ekledi: "Sürdürülebilir konutların önemini anlıyoruz ve inşaat sektörüne teknoloji ile uzmanlık aktarımının diğer sektörlerde gördüğümüz olumlu etkiyi oluşturabileceğine inanıyoruz."
ABB'den Marc Segura ise,“Tasarımımızı hayata geçireceğiz ve robotik modüler yapının toplumumuzun talep ettiği değişiklikleri desteklemeye nasıl yardımcı olabileceğini göstereceğiz. Ortak yaklaşım, modüler inşaatı kalite, verimlilik, tasarım ve sürdürülebilirlik açısından yeni bir seviyeye taşıyacak” diye sözlerini tamamladı.
1 Küresel İnşaat 2030 Raporu
2 EURES-İşgücü Kıtlığı raporu (europa.eu)
3 Konut Arzı: Büyüyen Açık - Freddie Mac
4 Deutsche Bank, 2023 Konut Piyasası Görünümü
5 WRAP
6 Uluslararası Çalışma Örgütü 2015
7 ABB İnşaat Sektörü Araştırması Mayıs 2021
ABB Robotik & İmalat Otomasyonu, değer katan yazılımımız tarafından tasarlanan ve yönetilen robotlar, Otonom Mobil Robotlar ve makine otomasyon çözümlerini kapsayan kapsamlı ve entegre bir portföye sahip tek şirkettir. Otomotivden elektroniğe ve lojistiğe kadar her büyüklükteki ve sektördeki şirketin daha dirençli, esnek ve verimli olmasına yardımcı oluyoruz. ABB Robotik ve İmalat Otomasyonu, müşterileri geleceğin bağlantılı ve işbirliğine dayalı fabrikasına geçişte destekler. İş alanı, 53'ten fazla ülkede 100'den fazla lokasyonda 11.000'den fazla kişiyi istihdam etmektedir. go.abb/robotics
Porsche Consulting GmbH, Almanya'nın önde gelen yönetim danışmanlık şirketlerinden biridir. Porsche'nin başarılı bir şekilde en kârlı, beğenilen spor ve lüks otomobil şirketlerinden birine dönüşmesinin ardından 1994 yılında kuruldu. Bugün uzmanları, stratejik dönüşüm ve performans yönetimi konusunda Volkswagen Grubu'nun yanı sıra dünya çapındaki şirketlere de destek veriyor. Danışmanlar, mobilite, yaşam bilimleri, endüstriyel ürünler, finansal hizmetler, enerji, havacılık, inşaat ve tüketim malları dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde çalışmaktadır. Almanya, İtalya, Fransa, Çin, Brezilya ve ABD'deki lokasyonlardan strateji ve organizasyon, operasyonlar, marka ve satışın yanı sıra geliştirme ile teknoloji alanlarında mükemmellik sağlıyorlar. Kalbi, ruhu ve öncü ruhuyla. www.porsche-consulting.com