- Duvara monte sigorta kutularından oluşan yeni AK600 serisi piyasaya sürüldü
- Kanıtlanmış UK600 sıva altı versiyonunda olduğu gibi son derece esnek ve kolay kurulum özelliği
- Ortak kapak ve aksesuarlar sayesinde daha az stok tutma
Popüler UK600 sıva altı sigorta kutusuna artık yeni bir duvara monte ünite olan AK600 eşlik ediyor. AK600 duvara monte sigorta kutusu öncelikle konut ve küçük ticari uygulamalar için tasarlandı ve tadilatlarda, yükseltmelerde ve yeni inşaatlarda da kullanılabilir. Elektrik tesisatında standartları belirleyen UK600'ün benzersiz esnekliğini ve kurulum kolaylığının izinden gitmeye devam ediyor. Müşteri talebine yanıt olarak üretilen AK600 duvara monte sigorta kutusu şimdi satışta. Kurulum görevlileri artık UK600 ve AK600 ile akla gelebilecek tüm gereksinimleri en iyi şekilde karşılayabilir.

AK600, UK600'ü kurulum görevlileri arasında popüler kılan özelliklerin aynısını sunuyor. Öne çıkan özellikler arasında yüzde 130'a kadar daha geniş bağlantı alanı ve kablo bağları kullanılarak kablolar için entegre sabitleme seçenekleri yer alıyor. Üstte ve altta daha fazla alan kablo girişini kolaylaştırıyor. Kablo kanallarının kolay kurulumu için, kurulum kanalları ve borular için üstte, altta ve yanlarda çeşitli boyutlarda göze çarpmayan, kolayca çıkarılabilen kablo delikleri yer alıyor.
Yeni AK600, bir ve beş sıra arasında beş boyutta ve farklı kapak varyantlarıyla mevcut. Aynı kapaklar hem AK600 hem de UK600 için kullanılabilmekte ve UK600'e bir kapak çerçevesi eklenebilmektedir. AK600 bir sigorta kutusu ve medya muhafazası olarak mevcut olup yatay veya dikey olarak bağlanabilir.
Yeni sigorta kutusunun en önemli özelliklerinden biri çok yüksek esnekliğe sahip olmasıdır. Bu, kablo tutucular ve üst, alt veya yan tarafa monte edilebilen terminaller gibi ince düşünülmüş ayrıntılarla sağlanır. EDAT için evrensel patch panel ve veri kabloları için keystone modülleri de yeni sigorta kutusu için mevcuttur. AK600 ve UK600 aynı aksesuarları paylaşarak stok tutmayı kolaylaştırır. Tek tip iç tasarım ve aynı aksesuarlar, ABB'nin kapsamlı ürün portföyü ile birlikte profesyonel elektrik tesisatının tüm ihtiyaçlarını karşılar.
ABB, daha sürdürülebilir ve kaynak açısından verimli bir gelecek için elektrifikasyon ve otomasyon çözümleri sunan bir teknoloji lideridir. Şirketin çözümleri, üretim, hareket, enerjilendirme ve işletimi optimize etmek üzere mühendislik bilgisini ve yazılımı birbirine bağlar. 140 yılı aşkın mükemmellik üzerine inşa edilen ABB'nin 105.000 çalışanı, endüstriyel dönüşümü hızlandıran inovasyonları üretmeye devam ediyor. www.abb.com
ABB Elektrifikasyon, trafolardan prizlerinize kadar elektriğin verimli ve güvenilir kullanımını mümkün kılan küresel bir teknoloji lideridir. 100 ülkede 50.000'den fazla çalışanımızla, elektrik dağıtımı ve enerji yönetimi alanında dünyanın en büyük zorluklarına çözüm bulmak için müşterilerimiz ve ortaklarımızla iş birliği yapıyoruz. İşletmelerin, endüstrinin ve tüketicilerin tesislerini ve evlerini verimli ve güvenilir bir şekilde kullanmalarına yardımcı oluyoruz. Enerji dönüşümü hızlanırken, dünyayı güvenli, akıllı ve sürdürülebilir bir şekilde enerjilendiriyoruz. go.abb/electrification