Maddesi uyarınca. 53 SIXSwiss Borsası Kotasyon Kuralları
- Siparişler 8.435 milyon $, -%3; karşılaştırılabilir1 %0
- Gelirler 8.239 milyon $, +%1; karşılaştırılabilir1 +%4
- Faaliyetlerden elde edilen gelir 1.376 milyon $; marj %16,7
- Operasyonel FAVÖK1 1.564 milyon $; marj1 %19,0
- Temel EPS 0,59 $; +%222
- İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı 1.067 milyon $; +%40

1 Alternatif performans ölçütlerinin mutabakatı için ekteki Q2 2024 Finansal Bilgilerinde yer alan "ek mutabakatlar ve tanımlar" bölümüne bakınız.
2 EPS büyüme oranları yuvarlanmamış tutarlar kullanılarak hesaplanmıştır.
3 Sabit para birimi (portföy değişikliklerine göre ayarlanmamıştır).
“İkinci çeyrekte talep güçlü seyretti ve Operasyonel EBITA marjı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan %19'a ulaştı. Morten Wierod'un önümüzdeki ay CEO olarak görevi devralmasıyla birlikte ABB'nin hedefleri doğrultusunda uzun vadeli hissedar değeri sunmaya devam edeceğinden eminim.”
Björn Rosengren, CEO
CEO özeti
Bana göre ikinci çeyrek, 2020'de ABB Way'in hayata geçirilmesiyle yapılan operasyonel değişikliklerin ABB'yi sürdürülebilir şekilde iyi işleyen bir şirket haline getirdiğinin bir başka kanıt noktasıydı. Yeni bir rekor Operasyonel FAVÖK marjına, iyi bir nakit akışına ulaştık ve biraz daha büyük bir satın alma duyurusu yaptık. Genel olarak sonuçlardan memnunum.
Karşılaştırılabilir siparişler, hem Elektrifikasyon hem de Proses Otomasyonu iş alanlarındaki güçlü iyileşmelerle desteklenerek geçen yılın yüksek seviyesine eşit kalmıştır. Ancak bu durum, özellikle Makine Otomasyonu ve E-mobilite iş alanlarındaki zayıflığın yanı sıra Hareket iş alanındaki oldukça zorlu bir karşılaştırılabilir dönemden kaynaklanan yumuşama ile dengelenmiştir. Kısa dönemli siparişlerin iyileştiğini ve böylece birkaç çeyreklik düşüşün ardından bir köşeyi döndüğünü gördük. Proje ve sistemlerle ilgili işlerde, sağlam bir proje hattı ile sağlam bir müşteri faaliyetinin devam ettiğini görüyoruz.
Gelirler 8,2 milyar dolar gibi yüksek bir seviyeye ulaştı, ancak yine de 1,02'lik pozitif bir satış hasılatı elde etmeyi başardık. Bu yılın ilk yarısının 1,08 seviyesinde gerçekleşmesi ve halihazırda beklenen genel güçlü piyasa ortamıyla birlikte, 2024 yılı için pozitif bir defter-fatura oranına ulaşma konusunda kendimize güveniyoruz. Operasyonel FAVÖK marjı, hem yüksek hacimler hem de olumlu fiyat etkileri ile desteklenerek %19,0 olarak gerçekleşirken, Kurumsal kalemler de toplamda olumlu katkı sağlamıştır.
Serbest nakit akışı geçen yıla göre 918 milyon dolar artmıştır ve yılın ilk yarısında elde edilen 1,5 milyar dolarlık nakit akışı, yıllık hedefimiz olan en azından geçen yıla benzer bir seviyeye ulaşmak için bizi iyi bir konumda bırakmaktadır.
Düşük karbonlu bir topluma olanak sağlamak ABB'nin işinin merkezinde yer aldığından 2030 ve 2050 yılları için kapsam 1, 2 ve 3 hedeflerimizin Paris Anlaşması'na uygun olarak Bilim Temelli Hedef girişimi (SBTi) tarafından onaylanmasından memnuniyet duyuyoruz. Kapsam 1 ve 2 emisyonlarımızı 2030 yılına kadar yüzde 80, 2050 yılına kadar ise yüzde 100 oranında azaltmayı taahhüt ediyoruz. Yeni kapsam 3 hedefimiz olan mutlak emisyonları 2022 taban çizgisine göre %25 azaltma hedefiyle, müşterilerimize yenilenebilir enerji kaynaklarını ölçeklendirmelerini, enerji verimliliğini artırmalarını, süreçleri elektrikli hale getirmelerini ve emisyonları azaltmalarını sağlayacak ürün ve çözümler sunarken, değer zinciri ortaklarımızla karbonsuzlaştırma konusundaki katılımımızı artıracağız.
Ar-Ge'yi enerji verimli çözümlere doğru nasıl yönlendirdiğimizin bir örneği, robotların %25'e kadar daha hızlı çalışmasını ve önceki versiyona kıyasla %20'ye kadar daha az enerji tüketmesini sağlayan yeni OmniCore kontrol platformudur. OmniCore, hareket, sensörler ve uygulama ekipmanlarının benzersiz, tek bir kontrol mimarisinde yönetilmesini sağlar - lider donanım ve yazılım yelpazemizin tamamını entegre eden tek bir platform ve tek bir dil.
Ar-Ge faaliyetlerimizin bir uzantısı olarak, daha sonra ABB ailesine tamamen entegre olabilecek teknoloji start-up'larında azınlık hisselerine yatırım yapıyoruz. Örneğin, bu çeyrekte, hızlandırılmış dekarbonizasyon için gerçek zamanlı optimize edilmiş enerji tüketiminin yanı sıra optimize edilmiş dağıtılmış enerji kaynakları ve endüstriyel yükler için yapay zeka destekli çözümler sunan iki temiz teknoloji start-up'ına - Ndustrial ve GridBeyond - yatırım yaptık.
Elektrifikasyon iş alanının biraz daha büyük bir satın almayı duyurduğunu görmek çok güzeldi. Anlaşma tamamlandığında, Akıllı Binalar bölümü, 2023 yılında 150 milyon dolardan fazla gelir elde eden Siemens'in Çin'deki Kablolama Aksesuarları işinin satın alınmasıyla portföyünü genişletecek. Bu satın alma, pazar erişimimizi genişletecek ve bölgesel müşteri teklifimizi eksiksiz bir güvenli ve güvenilir akıllı bina teknolojisi yelpazesiyle tamamlayacak.
Hem ben hem de yakında ABB CEO'su görevini üstlenecek olan Morten, Elektrifikasyon İş Alanının yeni Başkanı olarak Giampiero Frisio'nun ve Hareket İş Alanının yeni Başkanı olarak Brandon Spencer'ın şirket içi atamalarından heyecan duyuyoruz. Her ikisi de en büyük iki bölümümüzde karlı büyümeyi sağlayan güçlü ABB Way temelli liderlik geçmişine sahip kendini kanıtlamış liderlerdir.
ABB'nin bir parçası olduğum için çok gururluyum. Her şeyden önce, iş tutkusuna sahip çok yetenekli ve kararlı bir ekibi tanıdığım için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. ABB Way çalışma modelinden yararlanmak, finansal performansımızı sınıfının en iyisi seviyesine getirmemize ve ABB sürdürülebilirliğini temel müşteri teklifimizin bir parçası olarak tamamen entegre etmemize ve kendi operasyonlarımızı düşük karbonlu endüstriyel çözümün bir parçası olmaya yönlendirmemize katkıda bulundu. Morten önümüzdeki aydan itibaren CEO görevini devraldığında, lider teknolojimiz konusundaki engin deneyimini ve ABB'nin ticari ön saflarında geçirdiği 25 yılı aşkın sürenin getirdiği müşteri anlayışını da beraberinde getirecek. Kârlı ve sürdürülebilir büyüme için ABB Way felsefesini daha da iyileştirmek üzere ekibi zorlayacağından eminim. ABB'den emekli olurken, ekibe gelecekte başarılar diliyorum.

Görünüm
2024'ün üçüncü çeyreğinde, karşılaştırılabilir gelirlerde ardışık olarak daha yüksek bir büyüme oranı ve Operasyonel FAVÖK marjının %18,5 civarında veya biraz altında olmasını bekliyoruz.
2024 yılının tamamında, pozitif bir defter-fatura, karşılaştırılabilir gelir büyümesinin yaklaşık %5 ve Operasyonel FAVÖK marjının yaklaşık %18 olmasını bekliyoruz.