- 2019'dan bu yana yüzde 37 enerji verimliliği iyileştirmesi ve 101,5 tCO2e azaltımı
- Ekibin gezegene olan tutkusu, veriye dayalı karar verme ve akıllı teknoloji yatırımları Mission to Zero™'nun ilerlemesini hızlandırıyor
İsveç'in Västerås kentindeki ABB Smart Power ekibi, tutkulu insanları sürdürülebilir ilerleme sağlamak için araçlar, bilgi ve yaratıcı özgürlükle donattığınızda nelerin mümkün olabileceğini gösterdi. ABB Mission to Zero™ tesisi haline gelen Västerås kampüsü, 2019'dan bu yana Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını 101,5 tCO2e miktarında düşürerek benzinle çalışan 22 otomobilin yıllık emisyonuna eşdeğer bir azalma sağladı.
Veriye dayalı karar verme, yenilenebilir enerji ve akıllı bina teknolojilerinden yararlanma yoluyla enerji sağlayan ekip, enerji verimliliğini %37 oranında artırdı. Tesis ayrıca %100 yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrikle çalışmakta.
Mission to Zero™, ABB'nin net sıfıra giden yolculuğunda tesislerinde emisyonları azaltma ve enerji verimliliğini artırma programı niteliğindedir. Mission to Zero ekipleri sürdürülebilirliklerini geliştirmeyi, çalışanlarını değişimi yönlendirmeleri için güçlendirmeyi ve müşterileri de aynı şeyi yapmaları için desteklemeyi taahhüt eder.
Västerås tesisi, kontaktörler, yumuşak yolvericiler, sinyal lambaları, makine emniyet ürünleri ve ark koruma sistemleri için Ar-Ge ve üretim mükemmelliği sağlayan bir ABB Smart Power küresel merkezidir. Tesiste her yıl, elektriği güvenilir, verimli ve güvenli hale getiren bu ürünlerden 1 milyondan fazla üretilmektedir.
“Västerås'taki tesisimizde, operasyonlarımızda net sıfıra ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz – hepimiz gelecek nesillere bıraktığımız çevresel ayak izinden gurur duymak istiyoruz. Tüm ekip sürece dahil oluyor, iyileştirme fikirleri üretiyor ve ABB Ability™ Energy Manager verilerine bakarak bir sonraki adımda ne yapmamız gerektiğini görüyor. Üretim bölümü ekipleri ile sürdürülebilirlik programı liderlerimiz arasındaki işbirliği olağanüstü” diyor ABB Smart Power Orta Avrupa HUB Bölüm Müdürü ve Västerås Üretim Birimi Yöneticisi Linda Wennberg.
“Västerås'taki tesisimizde, operasyonlarımızda net sıfıra ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz – hepimiz gelecek nesillere bıraktığımız çevresel ayak izinden gurur duymak istiyoruz.”
Yenilenebilir enerji üretimi, 584 güneş panelinin tesisin toplam enerji talebinin %7'sini karşılamasıyla sahada gerçekleşiyor. Merkezi ısıtmadan daha verimli olan yerel bölgesel ısıtma sistemine entegrasyon, İsveç'in soğuk kış aylarında enerji tasarrufuna daha fazla katkıda bulunuyor. Bina genelinde otomatik HVAC ve hareket sensörlü LED aydınlatma gibi akıllı enerji çözümleri de kullanılıyor.
Otomasyon ve dijitalleşmeye yapılan sürekli yatırım, yıllık üretkenlik ve enerji verimliliği iyileştirmelerine katkıda bulundu. Tesis, 2019 yılına kıyasla %37 (1898 MWh) daha az enerji tüketiyor.
Fikirler genellikle üretim sahasından geliyor: kuruluşun dört bir yanından gelen bir çalışan sürdürülebilirlik grubu, 2022'deki başlangıcından bu yana, çalışanlar için e-bisikletlerin kullanıma sunulması, enerji tasarruflu kompresörlere yatırım yapılması ve orijinal enerji kullanımının %20'si ile havalandırma fanlarının yeniden programlanması ve değiştirilmesi de dahil olmak üzere düzinelerce başarılı fikir üretti. Tesisin filosu da tamamen elektrikli olup, çalışanların, müşterilerin ve ziyaretçilerin kendi araçlarını şarj edebilmeleri için 18 elektrikli araç şarj istasyonu bulunuyor.
ABB, daha üretken ve sürdürülebilir bir gelecek için toplumun ve endüstrinin dönüşümüne enerji veren öncü bir küresel teknoloji şirketidir. Elektrifikasyon, robotik, otomasyon ve hareket portföyünü birbirine bağlayan yazılım ile ABB, performansını yeni seviyelere taşımak için teknolojinin sınırlarını zorlamaya devam ediyor. ABB'nin başarısını 130 yıla uzanan mükemmeliyet geleneği ile bugün 100'den fazla ülkedeki yaklaşık 105.000 çalışanı sürdürüyor. www.abb.com.tr
ABB’nin Elektrifikasyon İş Kolu, 200'den fazla üretim tesisi ile 100'den fazla ülkede faaliyet gösteren, elektrik ürünleri ve çözümlerinde küresel bir liderdir. 50.000'den fazla çalışanımız, kendilerini güvenli, akıllı ve sürdürülebilir elektrifikasyon çözümleri sunarak insanların yaşama, bağlantı kurma ve çalışma şeklini dönüştürmeye adamıştır. Teknolojik ve dijital inovasyonla farklılaşarak gelecekteki elektrifikasyon eğilimlerini şekillendirirken, müşterilerimiz için kamu hizmetleri, endüstri, binalar, altyapı ve mobilite genelinde operasyonel mükemmellik sayesinde olağanüstü bir deneyim sunuyoruz. Daha fazla bilgi için https://go.abb/electrification adresini ziyaret edin