ABB sürücü modernizasyonu NASA'nın rüzgar tüneline yeni bir hayat veriyor

ABB sürücü modernizasyonu NASA'nın rüzgar tüneline yeni bir hayat veriyor

  • ABB, NASA'nın Ulusal Transonik Tesisi (NTF) rüzgar tünelinin ömrünü en az 10 yıl uzatmak için değişken hızlı sürücüyü yükseltti. 
  • Servis projesi, dünyanın en büyük orta gerilim (MV) sürücü sisteminin güvenilirliğini ve kullanılabilirliğini artırdı.
  • Sürücü uzmanları, mevcut varlığın elektrik performansı ve mekanik düzenlemesiyle eşleşen bir çözüm tasarladı.

ABB Motion OneCare servis anlaşmasının bir parçası olarak ABB, NASA'nın (ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) Hampton, Virginia'daki Langley Araştırma Merkezi'nde bulunan Ulusal Transonik Tesisi'ndeki (NTF) rüzgar tünelinin ömrünü en az 10 yıl uzatmak amacıyla değişken hızlı sürücüyü (VSD) modernize etti. Tünel, yüksek irtifalarda ve ses hızına yakın uçuş koşullarını taklit ederek uçak performansını ve yakıt tüketimini optimize etmek için kullanılıyor. Boeing 777, Uzay Mekiği ve Booster Roketi'nin test edilmesinde kullanılmıştır.

2021 yılında NASA mühendisleri, tünelin orta gerilim (MV) sürücü sisteminin, sürücünün bileşenlerinin eskimesi nedeniyle yükseltilmesi gerektiğini tespit ettiler. ABB, bu sürücüyü 1997 yılında türünün dünyadaki en güçlüsü olarak piyasaya sürdü: 101 megavat (MW) gücündeki sürücü, modelleri transsonik hızlarda akan havada veya nitrojende ve ortam veya kriyojenik sıcaklıklarda test edebiliyor. Sonuç olarak NTF, diğer rüzgar tünellerinden daha geniş bir uçuş koşulları yelpazesini simüle edebiliyor ve bu da mühendislerin benzersiz içgörüler elde etmelerini ve uçak tasarımlarını geliştirmelerini sağlıyor.

ABB'nin servis uzmanlarının mevcut sürücünün performansını ve mekanik bağlantılarını değerlendirdikten sonraki adımı, orijinal sürücünün maksimum gücüne eş değer, yüksek kullanılabilirlik ve güvenilirlik sağlayan, modern, yüksek verimli güç elektroniği bileşenlerine dayalı bir çözüm geliştirmekti. Bunun sonucunda, mevcut ayak izi içindeki önemli bileşenleri en son ABB teknolojisiyle değiştirmek için sürücünün modernizasyonu gerçekleştirildi. Kapsam, sürücünün küçük bir kısmının (kontrol ünitesi) yükseltilmesini içeriyordu, bu da projenin süresini ve kesintisini azaltırken, atık ve lojistiği mümkün olduğunca en aza indirerek döngüselliği ortaya çıkardı.

ABB Motion Modernizasyon Hizmetleri Başkanı Oswald Deuchar, “NASA, Ulusal Transonik Tesisi'nin (NTF) test programları için kullanılabilirliği en üst düzeye çıkarmak ve varlıklarının yaşam döngüsü değerini optimize etmek amacıyla yüksek güvenilirlik ve çalışma süresi sağlaması için ABB'nin alan uzmanlığına, teknolojisine ve hizmetlerine güvendi” dedi. “Rüzgar tünelinin ömrünü en az 10 yıl uzatmak NASA'nın operasyonel hedeflerini desteklerken, sürücünün temel bileşenlerini yükseltmek verimlilik ve döngüsel yaklaşım sergiliyor.”

NASA, yedek parça ve bakımı da kapsayan ABB Motion OneCare servis anlaşması kapsamındaki ilk faaliyet olarak yükseltme projesini sipariş etti. Bu tür bir anlaşma, NASA gibi operatörlere motorlarının, jeneratörlerinin ve sürücülerinin yaşam döngüsünü optimize edebilmeleri için istedikleri hizmetleri bir araya getirme esnekliği sağlar.

ABB daha sürdürülebilir ve kaynaklar açısından verimli bir gelecek için elektrifikasyon ve otomasyon çözümleri sunan global bir teknoloji lideridir. ABB, mühendislik ve dijitalleşme alanlarındaki uzmanlığını birleştirerek endüstrilerin yüksek performansta çalışırken daha verimli, üretken ve sürdürülebilir hale gelmesine katkıda bulunmaktadır. ABB’de biz buna ‘Engineered to Outrun’ diyoruz. ABB, 140 yılı aşkın geçmişe ve dünya çapında 105.000’den fazla çalışana sahiptir. Şirketin hisseleri SIX İsviçre Borsası (ABBN) ve Nasdaq Stockholm’de (ABB) işlem görmektedir. www.abb.com

ABB Motion, motor ve sürücüler alanında dünya lideri olup daha üretken ve sürdürülebilir bir geleceğe ivme kazandırmanın merkezinde yer alıyor. Müşteriler, endüstriler ve toplumlar için enerji verimli, karbonsuzlaştırıcı ve döngüsel çözümlere katkıda bulunmak amacıyla teknolojide yenilikler yapıyor ve sınırları zorluyoruz. Dijital olarak etkinleştirilmiş sürücülerimiz, motorlarımız ve hizmetlerimizle müşterilerimizin ve ortaklarımızın daha iyi performans, güvenlik ve güvenilirlik elde etmelerine destek oluyoruz. Dünya endüstrilerinin daha verimli ve daha temiz bir şekilde ilerlemesine yardımcı olmak için, tüm endüstriyel segmentlerde geniş bir uygulama yelpazesi için motor tahrikli çözümler sunuyoruz. Elektrikli güç aktarma organlarında 140 yılı aşkın uzmanlığımızla, 100 ülkede 22.000'den fazla çalışanımız her gün öğreniyor ve gelişiyor. go.abb/motion.

Bağlantılar

Bize ulaşın

Bu makaleyi paylaş

Facebook LinkedIn X WhatsApp