ABB, Endüstriyel Performansı ve Güvenilirliği Artırmak için Tasarlanan Yeni Nesil Orta Gerilim Sürücüsünü Piyasaya Sürüyor

ABB, Endüstriyel Performansı ve Güvenilirliği Artırmak için Tasarlanan Yeni Nesil Orta Gerilim Sürücüsünü Piyasaya Sürüyor

  • ACS8080 orta gerilim hava soğutmalı sürücü, sürücü sistemlerindeki 50 yıllık deneyime, güvenilirlik ve verimlilik için kanıtlanmış teknolojiye dayanmaktadır.
  • Basit ve esnek tasarım, çok çeşitli endüstriyel ve uygulamaya özgü ihtiyaçlar arasında kusursuz entegrasyon sağlar. 
  • Gelişmiş durum izleme ve tanılama yoluyla dijital operasyonlar için 10 kata kadar daha hızlı sorun giderme ve arıza tespiti sağlar.

ABB, en yeni orta gerilim hava soğutmalı sürücüsü ACS8080'i piyasaya sürdü. Yeni sürücü, endüstriyel uygulamalara sürücü sağlama konusunda 50 yılı aşkın deneyimin üzerine inşa edilen bir evrimi temsil ediyor ve yenilikçi motor kontrolü, çok yönlü tasarım ve dijital yetenekler sayesinde güvenilirliği, performansı ve esnekliği bir üst seviyeye taşıyor.

Konvertör, tüm sürücü sistemi için optimum performansı hedefleyerek %98'e varan verimlilik sağlayabilir. Yeni motor kontrol teknolojisi MP3C, selefi DTC'nin dinamik performansını ve sağlamlığını korurken, verimliliği ve motor dostu olma özelliğini de en üst seviyeye taşıyor. Ayrıca klasik kontrol ve modülasyon şemalarına kıyasla harmonik bozulmaları yaklaşık %50 oranında azaltarak ekipman ömrünü uzatıyor ve enerji tasarrufu sağlıyor.

Çok yönlülük ve entegrasyon kolaylığı için tasarlanan yeni ACS8080, çok çeşitli uygulama ve endüstrilere kolayca uyum sağlıyor. Modüler ve esnek tasarım, harici bir trafo kullanma ve sinüs filtresi seçeneği seçme olanağını da içerdiğinden, yalnızca yeni uygulamalar için değil, aynı zamanda mevcut sürücü sistemlerinin veya doğrudan çevrimiçi (DOL) makinelerin yeniden donatılması için de ideal bir eşleşmedir.  Gelişmiş dijital özellikler sayesinde yüksek düzeyde esneklik de mümkündür: Açık yazılım platformu Crealizer™'ın ABB sürücü işletim sistemine entegre edilmesi, yenilikçi uygulamaya özgü işlevlerin hızla geliştirilmesini ve dağıtılmasını sağlayan gelişmiş programlama yeteneklerine olanak tanır ve harici denetleyicilere olan bağımlılığı azaltır.

ABB Motion Sistem Sürücüleri Bölümü Başkanı Chris Poynter, “ABB olarak, emisyonları ve işletme maliyetlerini azaltırken üretkenliği artıran yeni çözümler sunmak için Ar-Ge'ye yatırım yapıyoruz. Görev açısından kritik uygulamalarda 50 yılı aşkın deneyimimizle, güvenilirliğin ve esnekliğin önemini biliyoruz. Bu nedenle gelişmeye devam ediyoruz; temiz, uyarlanabilir tasarımlar entegre ediyor, test kapasitemizi artırıyor ve en son dijital teknolojileri kullanıyoruz. Bu ürün, endüstrilerin daha yalın ve daha temiz bir şekilde ilerlemesine yardımcı olmak için güvenilirliği, performansı ve esnekliği geliştirme konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor” diyor.

ACS8080'in daha yalın tasarımı, öncüllerine kıyasla daha az sayıda bileşen anlamına geliyor, bu da güvenilirliği artırırken bakım ve servis süreçlerini de basitleştiriyor.   Bu yeni sürücü için güvenilir olmak aynı zamanda aşırı koşullara dayanabilmek anlamına geliyor ve bu, Estonya'daki ABB Sürücüler test tesisinde gerçekleştirilen ve 20 yıllık operasyonları simüle eden titiz hızlandırılmış yaşam testleri yoluyla test edildi.

Gelişmiş algılama yetenekleri ve yeni nesil kontrol donanımı, daha iyi ve daha hızlı izleme çözümleri için 10 kata kadar daha fazla tanılama verisinin toplanmasını sağlar. Yeni ABB Connectivity Edge Gateway, ister şirket içinde ister bulutta bağlantı imkanı tanıyarak birçok dijital ihtiyaca en uygun çözümü sunuyor. Dahili algılama çözümleri, daha hızlı sorun giderme ve arıza tespiti için Varlık Sağlığı ve Performans Yönetimi (AHPM) yeteneklerini, güvenilirlik izlemeyi ve veri destekli incelemeyi mümkün kılar.

Yeni sürücüye, öngörülebilir tehlikeli durumları önlemek ve beklenmeyen durumları etkili bir şekilde yönetmek için tasarlanmış gelişmiş güvenlik ve koruma sistemleri tamamen entegre edilmiştir. Yeni ACS8080, müşterilerin tüm modern dijital yeteneklerden faydalanmalarını sağlayarak kimliği doğrulanmamış erişime, kötü amaçlı yazılımlara, veri ihlallerine ve güvenli olmayan bağlantılara karşı koruma sağlamak için geliştirildi.

ABB daha sürdürülebilir ve kaynaklar açısından verimli bir gelecek için elektrifikasyon ve otomasyon çözümleri sunan global bir teknoloji lideridir. ABB, mühendislik ve dijitalleşme alanlarındaki uzmanlığını birleştirerek endüstrilerin yüksek performansta çalışırken daha verimli, üretken ve sürdürülebilir hale gelmesine katkıda bulunmaktadır. ABB’de biz buna ‘Engineered to Outrun’ diyoruz. ABB, 140 yılı aşkın geçmişe ve dünya çapında 105.000’den fazla çalışana sahiptir. Şirketin hisseleri SIX İsviçre Borsası (ABBN) ve Nasdaq Stockholm’de (ABB) işlem görmektedir. www.abb.com

ABB Motion, motor ve sürücüler alanında dünya lideri olup daha üretken ve sürdürülebilir bir geleceğe ivme kazandırmanın merkezinde yer alıyor. Müşteriler, endüstriler ve toplumlar için enerji verimli, karbonsuzlaştırıcı ve döngüsel çözümlere katkıda bulunmak amacıyla teknolojide yenilikler yapıyor ve sınırları zorluyoruz. Dijital olarak etkinleştirilmiş sürücülerimiz, motorlarımız ve hizmetlerimizle müşterilerimizin ve ortaklarımızın daha iyi performans, güvenlik ve güvenilirlik elde etmelerine destek oluyoruz. Dünya endüstrilerinin daha verimli ve daha temiz bir şekilde ilerlemesine yardımcı olmak için, tüm endüstriyel segmentlerde geniş bir uygulama yelpazesi için motor tahrikli çözümler sunuyoruz. Elektrikli güç aktarma organlarında 140 yılı aşkın uzmanlığımızla, 100 ülkede 22.000'den fazla çalışanımız her gün öğreniyor ve gelişiyor. go.abb/motion

Bize ulaşın

Bu makaleyi paylaş

Facebook LinkedIn X WhatsApp