- Sensorfact'ın donanım destekli SaaS çözümü, üreticilerin operasyonlarını dijitalleştirmelerine ve enerji tüketimi gibi endüstriyel atıkları azaltmalarına yardımcı olmak için yapay zeka kullanıyor.
- Satın alma, ABB'nin endüstriyel müşterilere yönelik dijital enerji yönetimi hizmetlerini güçlendiriyor.
- IEA: Enerji verimliliğindeki ilerleme hızının iki katına çıkarılması net sıfıra ulaşmanın anahtarı ve bunun için dijital inovasyon gerekiyor.
ABB, merkezi Hollanda'nın Utrecht kentinde bulunan ve hızla büyüyen bir enerji yönetimi şirketi olan Sensorfact BV'yi satın alıyor. ABB'nin dijital enerji yönetimi yelpazesini daha da genişleten bu satın alma işleminin 2025 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Finansal koşullar açıklanmadı.
2017 yılında kurulan Sensorfact, küçük ve orta ölçekli işletmelerin maliyetleri düşürmek ve verimliliği artırmak için operasyonlarında ve enerji yönetiminde yapay zekayı kullanmalarına yardımcı olan ölçeklenebilir bir hizmet olarak yazılım (SaaS) çözümü sunuyor. Şirketin Utrecht, Amsterdam, Barselona ve Berlin'de 250'den fazla tam zamanlı çalışanı bulunuyor ve Avrupa genelinde 1.900'den fazla müşteriye hizmet veriyor.
ABB'nin Akıllı Güç Bölümü Başkanı Massimiliano Cifalitti şunları söyledi: “ABB ve Sensorfact, şirketlerin enerji verimliliğini artırmalarına, bakım maliyetlerini düşürmelerine ve üretimi artırmalarına yardımcı olma misyonuyla hareket ediyor. ABB, elektrik dağıtımını ve enerji yönetimini hem verimli hem de akıllı hale getirmek için büyük veri ve yapay zeka kullanan enerji yönetimi çözümleri portföyünü genişletiyor. Bu satın alma dijital stratejimizi güçlendiriyor ve müşterilerin üretim operasyonlarını dijitalleştirmeleri için yenilikçi bir yol sunarak daha yalın ve temiz olmalarına yardımcı oluyor.”
Sensorfact'ın SaaS çözümü, makine düzeyinde tüketimi ölçen ve akıllı bir yazılım platformuna bağlanan tak ve çalıştır sensörleri içeriyor. Şirket, verileri analiz etmek, enerji tasarrufu fırsatlarını belirlemek ve her müşterinin operasyonlarına özgü, uygulaması kolay tavsiyeler sunmak için algoritmalar kullanıyor.
Sensorfact CEO'su Pieter Broekema şunları söyledi: “Sensorfact, müşterilerin kullanım ve üretim verilerini kolayca toplamalarını, maliyetleri ve karbon emisyonlarını azaltmalarını sağlayan tek bir akıllı fabrika platformu sunuyor. Müşterilerin önemli tasarruflar elde etmelerine yardımcı oluyoruz ve müşterilerin endüstriyel atıklarını daha da azaltmalarına yardımcı olmak için yenilikler yapmaya devam ediyoruz. Avrupa'da pazar liderlerinden biriyiz ve ABB ile çözümlerimizi yeni küresel pazarlara daha hızlı taşıyacağız.”
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) raporu, Enerji Verimliliği: Eylem için On Yıl, artan küresel enerji talebinin çevresel etkilerini en aza indirmek için dünyanın önümüzdeki on yıl içinde enerji verimliliğindeki ilerlemeyi iki katına çıkarması gerektiğini belirtiyor. Rapor, daha akıllı enerji yönetimi için dijital inovasyondan yararlanmanın önemini vurguluyor.
ABB daha sürdürülebilir ve kaynaklar açısından verimli bir gelecek için elektrifikasyon ve otomasyon çözümleri sunan global bir teknoloji lideridir. ABB, mühendislik ve dijitalleşme alanlarındaki uzmanlığını birleştirerek endüstrilerin yüksek performansta çalışırken daha verimli, üretken ve sürdürülebilir hale gelmesine katkıda bulunmaktadır. ABB’de biz buna ‘Engineered to Outrun’ diyoruz. ABB, 140 yılı aşkın geçmişe ve dünya çapında 105.000’den fazla çalışana sahiptir. Şirketin hisseleri SIX İsviçre Borsası (ABBN) ve Nasdaq Stockholm’de (ABB) işlem görmektedir. www.abb.com