ABB 2024 Yıllık Raporlama Paketini Yayınladı

ABB 2024 Yıllık Raporlama Paketini Yayınladı

  • Yıllık Raporlama Paketi'nin bir parçası olan ABB Entegre Raporu, şirketin nasıl değer yarattığını açıklayıp strateji, iş, yönetişim, finansal ve sürdürülebilirlik performansını kapsıyor.
  • 32,9 milyar dolarlık rekor gelir, %18,1 operasyonel FAVÖK marjı ve 3,9 milyar dolar serbest nakit akışı.
  • 2019'dan bu yana kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarında yüzde 78 azalma; 2022'den bu yana kapsam 3 sera gazı emisyonlarında yüzde 8 azalma.
  • 2024 yılında satılan ürünler aracılığıyla 66 megaton ve 2022'den bu yana kümülatif olarak 204 megaton sera gazı emisyonu önlendi.

ABB Mali Rapor, Kurumsal Yönetim Raporu, Maaş Raporu, Sürdürülebilirlik Beyanı ve Entegre Raporunu içeren 2024 Yıllık Raporlama Paketini yayınladı. Entegre Rapor, şirketin Grup düzeyindeki birincil raporu niteliğini taşıyor. Şirketin stratejisi, işi, yönetişimi ile finansal ve sürdürülebilirlik performansı hakkındaki en önemli bilgileri bir araya getiriyor. ABB'nin değer yaratma modeli etrafında yapılandırılan rapor, şirketin tüm değer zinciri boyunca müşteriler, çalışanlar, yatırımcılar ve tedarikçiler dahil olmak üzere tüm paydaşlar için ürettiği değerin kapsamlı bir özetini sunuyor.

ABB Yönetim Kurulu Başkanı Peter Voser şunları söyledi: "Merkezi olmayan ABB Way işletme modelimizin gücüyle, 2024'teki temel önceliklerimizin birçoğunda daha fazla ilerleme kaydetmeyi başardık. Yönetim Kurulu ve ben, ABB'nin yönetim ekibinin bu büyük şirkete liderlik etmeye ve tüm paydaşlarımız için üstün değer sunmaya devam etme becerisine kesinlikle güveniyoruz."

CEO Morten Wierod şunları söyledi: "İçinde bulunduğumuz belirsiz ekonomik ve jeopolitik ortama rağmen mali başlıklarımızın çoğunda ilerleme kaydettiğimiz 2024 yılı bizim için pek çok açıdan yeni bir rekor yılı oldu. Sürdürülebilirlik hedefleri söz konusu olduğunda, iyi bir ilerleme kaydettik ve sürdürülebilirliği bölümlerimize daha da fazla entegre edebildik. Genel olarak, yüksek performanslı, yüksek bütünlüklü, iş birliğine dayalı kültürümüzü daha da güçlendirmek ve portföyümüzü aktif bir şekilde yönetmek için hesap verebilirlik, şeffaflık ve hıza odaklanmaya devam edeceğiz."

ABB'nin Sürdürülebilirlik Gündeminde öne çıkan gelişmeler

ABB'nin Sürdürülebilirlik Gündeminin düşük karbonlu bir toplumu mümkün kılma ayağının bir parçası olarak şirket, kapsam 1 ve 2 sera gazı (GHG) emisyonlarını 2019 baz yılına kıyasla 2030 yılına kadar yüzde 80 ve 2050 yılına kadar yüzde 100 azaltmayı hedeflemektedir. ABB, 2024 yılında, 2019'dan bu yana kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarında yüzde 78'lik bir azalma sağlamıştır.

ABB ayrıca, değer zincirinin geri kalanını kapsayan kapsam 3 sera gazı emisyonlarını, 2022 temel çizgisine kıyasla 2030 yılına kadar yüzde 25 ve 2050 yılına kadar yüzde 90 oranında azaltmayı hedeflemektedir. ABB'nin dolaylı sera gazı emisyonlarının büyük çoğunluğu müşterilere satılan ürünlerin kullanımıyla ilgilidir. 2024 yılında ABB'nin kapsam 3 emisyonları 2022 yılına kıyasla yüzde 8 oranında azalmıştır. Şebekenin karbonsuzlaştırılması, ABB'nin değer zinciri genelindeki emisyonlarını azaltmak için en büyük etkendir. ABB, ultra verimli elektrik motorları ve sürücüleri geliştirip sunarak, sadece müşterileri için enerji verimliliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda ürünlerinin yaşam döngüsüyle ilişkili emisyonları da önemli ölçüde azaltıyor.

2024 yılında ABB, alternatif çözümlere kıyasla enerji ve kaynak verimli teknolojilerle 2024 yılında satılan ürünlerin yaşam döngüsü boyunca 66 megaton ve 2022 yılından bu yana kümülatif olarak 204 megaton emisyonun önlenmesinde müşterilerine yardımcı olmuştur. Bu, şirketin 2022'den 2030'a kadar satmayı beklediği tüm ürünlere dayalı olarak 600 megaton sera gazı emisyonunu önleme konusunda müşterilerini destekleme hedefine katkıda bulunmaktadır.

Sürdürülebilirlik Gündeminin kaynakların korunması ayağının bir parçası olarak ABB, 2030 yılına kadar atık üretimini azaltırken atık sahasına sıfır atık göndermeyi hedefliyor. ABB, 2024 yılında atık sahasına gönderdiği atık miktarını yüzde 5,8'e düşürdü. ABB ayrıca 2024 yılı sonu itibariyle ürün portföyünün yüzde 41'ini, 2030 yılına kadar ürün ve çözüm portföyünün en az yüzde 80'ini Döngüsellik Yaklaşımı ile kapsama hedefinin bir ön koşulu olarak değerlendirmiştir. Döngüsellik puanı, portföyün temsili bir payı değerlendirildikten sonra hesaplanacaktır.

Son olarak, sosyal ilerlemeyi teşvik etme hedefi doğrultusunda, ABB 2024 yılında, 2019'da 0,24 olan sektörde lider konumda olduğu düşük kayıp zamanlı yaralanma sıklık oranını (LTIFR) 0,15'e düşürdü. Bir önceki yıla kıyasla ABB, üst düzey yönetim pozisyonlarındaki kadın oranını hafif bir artışla yüzde 21,3'e yükseltti.

ABB'nin Entegre Rapor ve Sürdürülebilirlik Beyanını içeren Yıllık Raporlama Paketinin tamamına buradan erişebilir ve indirebilirsiniz: ABB Yıllık Raporlama Paketi - ABB Group

ABB daha sürdürülebilir ve kaynaklar açısından verimli bir gelecek için elektrifikasyon ve otomasyon çözümleri sunan global bir teknoloji lideridir. ABB, mühendislik ve dijitalleşme alanlarındaki uzmanlığını birleştirerek endüstrilerin yüksek performansta çalışırken daha verimli, üretken ve sürdürülebilir hale gelmesine katkıda bulunmaktadır. ABB’de biz buna ‘Engineered to Outrun’ diyoruz. ABB, 140 yılı aşkın geçmişe ve dünya çapında 110.000’den fazla çalışana sahiptir. Şirketin hisseleri SIX İsviçre Borsası (ABBN) ve Nasdaq Stockholm’de (ABB) işlem görmektedir. www.abb.com

Bize ulaşın

Bu makaleyi paylaş

Facebook LinkedIn X WhatsApp