ABB, BrightLoop ile Elektrifikasyon Gücünü Artırıyor

ABB, BrightLoop ile Elektrifikasyon Gücünü Artırıyor

  • Bu satın alma, ABB'nin endüstriyel arazi araçları ve deniz taşıtlarının elektrifikasyonundaki konumunu güçlendiriyor.
  • BrightLoop'un modüler, yazılım tanımlı güç dönüştürücüleri, zorlu ortamlar için kompakt, yüksek verimli enerji sistemleri sağlıyor.
  • ABB'nin sürdürülebilir ulaşım ve enerji dönüşüm teknolojilerindeki konumunu güçlendirme stratejisini destekliyor.

ABB, gelişmiş güç elektroniği alanında Fransız yenilikçi şirket BrightLoop’u satın almak üzere bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Bu satın alma, ABB’nin sanayi taşımacılığı ve gemi tahrik sistemlerinde elektrifikasyon stratejisini hızlandırma hedefinin bir parçası olarak gerçekleşiyor. Satın almayla birlikte, ABB; inşaat ve madencilik ekipmanlarından elektrikli feribotlara ve açık deniz gemilerine kadar en zorlu uygulamalara özel, kompakt, sağlam ve akıllı güç dönüşüm sistemleri sunma yetkinliğini artıracak. İşlemin 2025’in üçüncü çeyreğinde, düzenleyici onaylar ve olağan kapanış koşullarına bağlı olarak tamamlanması bekleniyor. Finansal detaylar açıklanmadı.

Anlaşma kapsamında ABB, BrightLoop’un %93’lük çoğunluk hissesini satın alacak ve kalan %7’lik azınlık payını ise 2028 yılında devralmayı planlıyor. BrightLoop’un yönetim ekibi, ABB bünyesinde de işin başarısında kilit rol oynamaya devam edecek.

2010 yılında Paris, Fransa’da kurulan BrightLoop, yaklaşık 90 çalışanı ile faaliyet gösteriyor ve 2024 yılında yaklaşık 16 milyon Euro gelir elde etti. Şirket, temel sektörlerinde elektrifikasyona yönelik hızlanan geçişin etkisiyle son yıllarda güçlü bir büyüme kaydetti. BrightLoop, yüksek ve alçak gerilim DC/DC dönüştürücüleri içeren geniş bir ürün portföyüne sahip. Bu dönüştürücüler, çift yönlü güç akışlarını yüksek verimlilik, kompakt yapı ve ölçeklenebilirlik ile yönetmek üzere tasarlandı. BrightLoop’un teknolojisi, ilk olarak motor sporlarının yüksek performans gereksinimlerine yönelik olarak geliştirildi ve hâlihazırda ABB FIA Formula E şebekesinde yer alan tüm araçlarda kullanılmakta. Elektrikli yarış müsabakalarının en ileri örneklerinden biri olan Formula E’deki bu başarı, şirketin güç dönüştürücülerinin güvenilirlik, verimlilik ve kompaktlık özelliklerini güçlü biçimde ortaya koyuyor. BrightLoop, bu teknolojik temel üzerine inşa ederek, kara taşımacılığı, denizcilik, havacılık, hidrojenli ulaşım ve savunma gibi pek çok zorlu sektörde çözümlerini yaygınlaştırdı. ABB ve BrightLoop, bu sektörlerdeki müşterilere hizmet sunmaya kararlılıkla devam edecek ve pazar varlıklarını stratejik olarak genişletecek.

BrightLoop’un geliştirdiği dönüştürücüler, alan, ağırlık ve güvenilirliğin kritik önem taşıdığı zorlu uygulamalarda yüksek performans sunacak şekilde tasarlanıyor. Bu teknoloji, endüstriyel arazi araçları ve deniz taşıtlarının elektrifikasyonunda ihtiyaç duyulan güçlü çözümleri mümkün kılıyor. Elektrifikasyon bu tür uygulamalarda yalnızca enerji verimliliğini artırmakla kalmıyor; aynı zamanda yakıt tüketimini, bakım ihtiyacını ve emisyonları da kayda değer ölçüde azaltıyor. Böylece araçların ve gemilerin tüm yaşam döngüsü boyunca toplam sahip olma maliyeti düşürülmüş oluyor. BrightLoop, silikon karbür (SiC) ve galyum nitrür (GaN) gibi ileri düzey yarı iletken teknolojilerini kullanarak, yüksek gerilimli ve yüksek verimli güç elektroniği alanında lider konumunu sürdürüyor.

ABB Raylı Sistemler Bölüm Başkanı Edgar Keller konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Bu satın alma, ulaşım sektörlerinin daha verimli ve çevreci şekilde çalışmasına yardımcı olma misyonumuzda stratejik bir sıçrama niteliği taşıyor. BrightLoop’un yazılım tabanlı güç platformu ve yüksek performanslı uygulamalardaki uzmanlığı, müşterilerimize daha akıllı ve daha temiz enerji sistemlerine geçişlerinde daha fazla değer sunmamızı sağlayacak.”

BrightLoop CEO’su Florent Liffran ise şunları söyledi: “ABB ailesine katılmaktan büyük gurur ve heyecan duyuyoruz. Güç dönüşümüne olan ortak tutkumuzla, büyük ölçekli üretimde yaklaşan elektrifikasyon dalgasını desteklemeye hazırız. Ekibimizle birlikte, ABB’nin endüstriyel ve ticari gücü sayesinde, hızla büyüyen pazarlara üstün ürünler sunma kararlılığımızı daha da ileri taşıyacağız. Önümüzdeki süreç için heyecanlıyız ve ABB çatısı altında müşterilerimize değer katmaya güçlü bir şekilde bağlıyız.”

BrightLoop’un teknolojisinin ve ekibinin ABB’ye entegrasyonu; şirketin hizmet verebildiği kurulu sistem sayısını artırmasını, dijital yeteneklerini güçlendirmesini ve elektrifikasyon portföyü genelinde inovasyonu hızlandırmasını sağlayacak. ABB, BrightLoop’un Fransa’daki mühendislik ve üretim faaliyetlerini korumayı ve bu operasyonları küresel ölçekte büyütmek için yatırım yapmayı planlıyor. Her iki şirketin birleşen yetkinlikleri, ortak bir vizyonu destekleyecek: Akıllı, verimli ve sürdürülebilir güç dönüşümü yoluyla enerji dönüşümünü mümkün kılmak.

ABB daha sürdürülebilir ve kaynaklar açısından verimli bir gelecek için elektrifikasyon ve otomasyon çözümleri sunan global bir teknoloji lideridir. ABB, mühendislik ve dijitalleşme alanlarındaki uzmanlığını birleştirerek endüstrilerin yüksek performansta çalışırken daha verimli, üretken ve sürdürülebilir hale gelmesine katkıda bulunmaktadır. ABB’de biz buna ‘Engineered to Outrun’ diyoruz. ABB, 140 yılı aşkın geçmişe ve dünya çapında 110.000’den fazla çalışana sahiptir. Şirketin hisseleri SIX İsviçre Borsası (ABBN) ve Nasdaq Stockholm’de (ABB) işlem görmektedir. www.abb.com

Bağlantılar

Bize ulaşın

İndirmeler

Bu makaleyi paylaş

Facebook LinkedIn X WhatsApp