ABB, Enerji Depolamada Erişilebilirliği ve Esnekliği Yeniden Tanımlıyor

ABB, Enerji Depolamada Erişilebilirliği ve Esnekliği Yeniden Tanımlıyor

  • Yeni Batarya Enerji Depolama Sistemleri Hizmeti, finansal ve operasyonel engelleri ortadan kaldırarak şirketlerin enerji karışımını çeşitlendirmesine yardımcı oluyor.
  • CapEX'ten OpEx'e geçişi destekleyerek şirketlerin ön yatırım yapmadan batarya depolamayı devreye almalarını ve ilk gün getirilerini garanti etmelerini sağlıyor.

ABB, yeni Batarya Enerji Depolama Sistemleri Hizmeti’ni (BESS-as-a-Service) tanıttı. Bu esnek ve sıfır sermaye yatırımı gerektiren çözüm, temiz, dayanıklı ve erişilebilir enerjiye geçişi hızlandırmak üzere tasarlandı. BESS-as-a-Service, temiz teknolojilerin benimsenmesinin önündeki engelleri ortadan kaldırmak ve sanayilerin net sıfır hedefine geçişini hızlandırmak amacıyla geliştirilen yeni nesil hizmet modellerinin ilk örneğini oluşturuyor.

Enerji depolama talebinin hızla artması beklenirken, ABB’nin Batarya Enerji Depolama Sistemleri Hizmeti, şirketlere enerji bağımsızlığı ve sürdürülebilirliğe giden anahtar teslim bir yol sunuyor. Uluslararası Enerji Ajansı’na (IEA) göre, 2030 yılına kadar küresel enerji depolama kapasitesinin altı kat artması öngörülüyor1; sadece ticari ve endüstriyel sistemlerin kapasitesinin ise neredeyse on kat artarak 560 GWh seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu da batarya enerji depolamanın, daha temiz ve daha dayanıklı enerji sistemlerinin hayata geçirilmesinde ne kadar kritik bir rol oynadığını ortaya koyuyor. 2

Herhangi bir ön sermaye yatırımı gerektirmeyen Batarya Enerji Depolama Sistemleri Hizmeti, veri merkezlerinden ulaştırma ve lojistiğe, ticari binalardan çeşitli sektörlere kadar geniş bir yelpazedeki şirketlerin, üç aylık hizmet bedeli karşılığında gelişmiş enerji depolama teknolojilerinden faydalanmalarını sağlıyor.

Teklif, tüm donanım, yazılım ve yaşam döngüsü desteğini kapsıyor. ABB, kurulum, bakım ve optimizasyon süreçlerini yöneterek işletmelerin kendi ana faaliyetlerine odaklanmalarına olanak tanıyor; aynı zamanda enerji verimliliğini, dayanıklılığı ve uzun vadeli sürdürülebilirliği artırıyor. Teknolojiden bağımsız olarak tasarlanan bu hizmet modeli, her türlü batarya teknolojisiyle uyumlu çalışıyor ve müşterilere tek bir sisteme bağlı kalmadan en son yeniliklerden yararlanma esnekliği sunuyor.

Batarya Enerji Depolama Sistemleri Hizmeti, performans garantilerinin yanı sıra bakım maliyetleri ve enerji ticareti komisyon ücretlerini de kapsıyor. ABB, enerji piyasasına katılımın tüm yönlerini yöneterek müşterilerin fazla enerjiyi satarak zahmetsizce ve anında finansal kazanç elde etmelerini sağlıyor.

ABB Elektrifikasyon Servisleri Bölüm Başkanı Stuart Thompson, şunları söyledi: “Bugünün dalgalı enerji piyasasında işletmelerin en çok ihtiyaç duyduğu şey güvenilirlik ve maliyet öngörülebilirliği. Müşterilerimiz, enerji güvenliklerini artırmak, emisyonlarını ve maliyetlerini düşürmek için en yeni teknolojileri kullanmak istediklerini ancak finansal engellerle karşılaştıklarını belirtiyor. Sermaye harcamasından daha öngörülebilir bir işletme harcaması modeline geçiş sağlayan ABB’nin Batarya Enerji Depolama Sistemleri Hizmeti, şirketlerin enerji güvenliğini derhal güçlendirmelerine, pik talep ücretlerini azaltmalarına ve yeni gelir kaynakları oluşturmalarına olanak tanıyor. Bu hizmeti yalnızca yeni bir teklif olarak değil, aynı zamanda bölümümüzün büyümesi ve inovasyonu için stratejik bir kaldıraç olarak görüyoruz. Daha fazla sektör düşük riskli ve esnek karbon azaltım yolları aradıkça, bu çözümün küresel ölçekte büyüme potansiyelinin çok yüksek olduğuna inanıyoruz.”

ABB, şu anda potansiyel müşterileriyle birlikte Batarya Enerji Depolama Sistemleri Hizmetinin kurulumu öncesinde fizibilite değerlendirmeleri gerçekleştiriyor. Bu değerlendirme, kurulumdan önce zorunlu bir adım olup, müşterilerin daha ilk günden itibaren net finansal kazanç elde etmelerini garanti altına almayı amaçlıyor.

ABB, Batarya Enerji Depolama Sistemleri Hizmeti teklifini güçlendirmek amacıyla; enerji izleme yazılımları, veri analitiği ve finansal modelleme alanlarında uzmanlaşmış çeşitli stratejik iş ortaklarından oluşan bir ekosistemle iş birliği kurdu.

ABB, şu anda potansiyel müşterileriyle birlikte Batarya Enerji Depolama Sistemleri Hizmetinin kurulumu öncesinde fizibilite değerlendirmeleri gerçekleştiriyor. Bu değerlendirme, kurulumdan önce zorunlu bir adım olup, müşterilerin daha ilk günden itibaren net finansal kazanç elde etmelerini garanti altına almayı amaçlıyor. ABB, Batarya Enerji Depolama Sistemleri Hizmeti teklifini güçlendirmek amacıyla; enerji izleme yazılımları, veri analitiği ve finansal modelleme alanlarında uzmanlaşmış çeşitli stratejik iş ortaklarından oluşan bir ekosistemle iş birliği kurdu.

BESS-as-a-Service hakkında daha fazla bilgi almak için: https://bess-as-a-service.abb.com/

ABB daha sürdürülebilir ve kaynaklar açısından verimli bir gelecek için elektrifikasyon ve otomasyon çözümleri sunan global bir teknoloji lideridir. ABB, mühendislik ve dijitalleşme alanlarındaki uzmanlığını birleştirerek endüstrilerin yüksek performansta çalışırken daha verimli, üretken ve sürdürülebilir hale gelmesine katkıda bulunmaktadır. ABB’de biz buna ‘Engineered to Outrun’ diyoruz. ABB, 140 yılı aşkın geçmişe ve dünya çapında 110.000’den fazla çalışana sahiptir. Şirketin hisseleri SIX İsviçre Borsası (ABBN) ve Nasdaq Stockholm’de (ABB) işlem görmektedir. www.abb.com

1 Bataryalar ve Güvenli Enerji Geçişi, Dünya Enerji Görünümü Özel Raporu, Uluslararası Enerji Ajansı, 2024
2 Küresel Enerji Depolama Piyasası Görünümü Güncellemesi: Q1 2025, Wood Mackenzie

Bağlantılar

Bize ulaşın

İndirmeler

Bu makaleyi paylaş

Facebook LinkedIn X WhatsApp