- ABB, açık güverte ve elektrikli tahrik uygulamaları için kompakt, yüksek güçlü AMXE Deniz Motor’unu piyasaya sürdü.
- AMXE Deniz Motoru, sessiz ve su soğutmalı tasarımıyla ABB'nin bugüne kadarki en yüksek güç yoğunluğunu sunuyor.
- ABB, yeni motoru bu yılki Nor-Shipping ticaret etkinliğinde tanıtacak.
ABB, aşındırıcı tuzlu suya ve güçlü okyanus akıntılarına sürekli maruz kalma gibi zorlu deniz koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmış yeni nesil elektrikli tahrik çözümü AMXE Deniz Motorunun piyasaya sürüldüğünü duyurdu. ABB, denizcilik uygulamaları ve madencilik ve demir yolu gibi ağır hizmet endüstrilerindeki onlarca yıllık deneyiminden yararlanarak, bu motoru özellikle küçük ve orta ölçekli elektrikli ve hibrit gemiler ile açık güverte uygulamaları için geliştirmiş olup, kanıtlanmış dayanıklılığı, yüksek performansı ve kurulum esnekliğini tek bir kompakt pakette birleştirmiştir.
ABB'nin motor portföyündeki en yüksek güç yoğunluğuna sahip olan AMXE Deniz Motoru, daha az ağırlık ve alanla daha fazla güç sunarak her kilogramın ve metreküpün önemli olduğu gemiler için önemli bir avantaj sağlıyor. Zorlu deniz uygulamaları için tasarlanan ürünün, zorlu deniz ortamına dayanıklı olması, korozyona, darbeye ve titreşime dayanıklı olması ve yalıtım tasarımı sayesinde yüksek güvenilirliğe sahip olması öngörülüyor. AMXE Deniz Motoru kompakt bir yapıya sahiptir ve su soğutmalı tasarımı, havalandırma sistemlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak gürültüyü ve titreşimi azaltarak daha sessiz ve konforlu bir çalışma sunar.
Çok çeşitli küçük gemilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere özelleştirilebilen AMXE Deniz Motoru, ABB'nin performans ve güvenilirlik açısından en yüksek standartlarını korurken kusursuz entegrasyonu garanti eder. Kompakt tasarımı ve akıllı terminal kutusu, makine dairelerinden açık güvertelere kadar çok çeşitli deniz ortamlarında kurulumu kolaylaştırır. ABB'nin dünya çapındaki ağı ve yerel uzmanları tarafından desteklenen motor, tüm yaşam döngüsü boyunca desteklenebilir ve her aşamada hızlı ve duyarlı bir hizmet sağlanabilir.
Bu lansman, denizcilik sektörü için kritik bir zamanda gerçekleşiyor. Küresel deniz ticaretinin 2050 yılına kadar üç katına çıkacağı tahmin edilirken, sektör karbondan arındırma konusunda artan bir baskıyla karşı karşıya. Uluslararası Denizcilik Örgütü, 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonu hedefi koydu ve AMXE Deniz Motoru gibi çözümler bu hedefe ulaşmaya katkıda bulunacak. ABB, geleneksel tahrik sistemlerine yüksek performanslı, düşük emisyonlu bir alternatif sunarak gemi yapımcılarının ve operatörlerinin daha üretken ve verimli olmalarına yardımcı oluyor.
ABB Mobile e-Power Ürünleri Küresel Ürün Yöneticisi David Segbers, “AXME Deniz Motoru ile günümüz denizcilik sektörünün gerçek dünya taleplerini karşılayan güçlü ve kompakt bir çözüm sunuyoruz. Bu motor, zorlu koşullarda performans göstermek ve operatörlerin daha sürdürülebilir, geleceğe hazır filolara geçiş yapmalarına yardımcı olmak için üretildi" dedi.
ABB'de Traction ve Mobile e-Power Motorları Küresel Ürün Grubu Yöneticisi Roger Affolter şunları söyledi: “Gemilerin elektriklendirilmesi, denizcilik sektöründe verimliliği ve performansı artırmanın, işletme maliyetlerini düşürmenin ve emisyonları azaltmanın önemli bir parçasıdır. Müşterilerimizin karbonsuzlaştırma hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak geleceğe dönük çözümler sunmaktan heyecan duyuyoruz.”
Motor, bu yılki Nor-Shipping fuarında, denizcilik uygulamaları için halihazırda mevcut olan ABB'nin HES880 Mobil İnvertörü ile birlikte sergilenecek. Bu teknolojiler, geniş denizcilik portföyüyle birlikte ABB'nin inovasyona, sürdürülebilirliğe ve denizcilik elektrifikasyonunun geleceğine olan bağlılığını temsil ediyor.
ABB daha sürdürülebilir ve kaynaklar açısından verimli bir gelecek için elektrifikasyon ve otomasyon çözümleri sunan global bir teknoloji lideridir. ABB, mühendislik ve dijitalleşme alanlarındaki uzmanlığını birleştirerek endüstrilerin yüksek performansta çalışırken daha verimli, üretken ve sürdürülebilir hale gelmesine katkıda bulunmaktadır. ABB’de biz buna ‘Engineered to Outrun’ diyoruz. ABB, 140 yılı aşkın geçmişe ve dünya çapında 110.000’den fazla çalışana sahiptir. Şirketin hisseleri SIX İsviçre Borsası (ABBN) ve Nasdaq Stockholm’de (ABB) işlem görmektedir. www.abb.com
ABB Hareket motorlar ve sürücüler alanında küresel bir liderdir. Daha üretken ve sürdürülebilir bir geleceği hızlandırmanın merkezinde yer almaktadır. Müşteriler, endüstriler ve toplumlar için enerji verimli, karbondan arındırıcı ve döngüsel çözümlere katkıda bulunmak için yenilikler yapıyor ve teknolojinin sınırlarını zorluyoruz. Dijital olarak etkinleştirilmiş sürücülerimiz, motorlarımız ve hizmetlerimizle müşterilerimizi ve iş ortaklarımızı daha iyi performans, güvenlik ve güvenilirlik elde etmeleri için destekliyoruz. Dünya endüstrilerinin daha yalın ve daha temiz bir şekilde ilerlemesine yardımcı olmak için, tüm endüstriyel segmentlerde geniş bir uygulama yelpazesine motor tahrikli çözümler sunuyoruz. Elektrikli güç aktarma organlarında 140 yılı aşkın alan uzmanlığımıza dayanarak, 100 ülkede 22.000'den fazla çalışanımız her gün öğreniyor ve gelişiyor. go.abb/motion