- Bu ay, ABB’nin Alçak Gerilim Değişken Hızlı Sürücü’sünün ilk kez piyasaya çıkışının 50. yılıdır.
- ABB'nin bir parçası haline gelen Fin mühendislik şirketi Strömberg tarafından geliştirilen VSD, endüstriyel enerji tüketimi ve karbonsuzlaştırma alanında devrim yaratmıştır.
- Dünyadaki elektriğin %45'i endüstriyel elektrik motorları tarafından harekete dönüştürülmektedir, ancak bu motorların %25'inden azı bugün bir VSD'ye bağlıdır.
- VSD'ler halihazırda AB'ye yılda 41 TWh elektrik tasarrufu sağlıyor, ancak her yıl 140,7 TWh daha tasarruf etme potansiyeline sahip.
Ekim 2025, 1975 yılında Finlandiya'daki bir kereste fabrikasında ilk kez ticari olarak kullanılan Alçak Gerilim Değişken Hızlı Sürücü'nün (AG VSD) 50. yıl dönümüdür. Bu sürücü, 1970'lerde bugünün küresel motor ve sürücü endüstrisi lideri ABB'nin öncülü olan Strömberg tarafından geliştirildi.
AG Değişken Hızlı Sürücü, Nikola Tesla tarafından 1888 yılında icat edildiğinden beri sabit hızda kalan geleneksel sincap kafesli indüksiyon motorunun uzun süredir devam eden bir kısıtlamasını ortadan kaldırdı. VSD'lerin piyasaya sürülmesinden önce, değişken yükler için motor performansının ayarlanması genellikle damperler veya valfler gibi mekanik kısma yöntemlerine dayanıyordu. Bu çözümler enerji verimliliği açısından pek etkili değildi.
“ABB'nin alçak gerilim sürücüleri 50 yıldır, elektrikli toplu taşımadan günümüzün enerji verimli, düşük karbonlu endüstrilere kadar, birçok dönemi belirleyen teknolojilerin ve atılımların bir parçası olmuştur. VSD'den önce, sabit hızlı bir motorun doğru gücü sağlaması, ayağınızı gaz pedalına sonuna kadar basıp aynı anda fren yaparak hızınızı kontrol etmeye benziyordu" diye açıklıyor ABB Sürücü Ürünleri Başkanı Tuomo Hoysniemi.
“Ticari açıdan bu, inanılmaz derecede pahalı bir sorundur, ancak enerji verimliliği açısından daha da kötüdür. Değişken Hızlı Sürücü ile çıktı konusunda hassas olabilirsiniz ve endüstriyel enerji verimliliğini önemli ölçüde artırabilirsiniz. Alçak gerilim VSD'ler büyük bir atılımdı. O zamandan beri altın standart haline geldiler ve daha geniş ve hızlı bir şekilde benimsenmeye başladılar, ancak bugün bile dünya çapında endüstriyel motorların %25'inden azı bir sürücüye bağlıdır.”

İlk ticari AG VSD'ler, 1970'lerin başında, 1980'lerde ABB'nin bir parçası olacak olan Fin elektrik mühendisliği şirketi Strömberg tarafından geliştirildi. 1975 yılında şirket, AC indüksiyon motorunun hızını hassas bir şekilde düzenleyebilen ilk düşük voltajlı sürücü olan SAMI A'yı (Strömberg Asynchronous Motor Inverter) piyasaya sürdü.
SAMI A'nın ilk gerçek tesis kurulumu, o yılın ilerleyen aylarında Finlandiya'nın kuzeyindeki Karihaara kereste fabrikasında üç adet 350 kVA/500 V ünite kullanılarak gerçekleştirildi. Bu, değişken hız kontrolünün endüstriyel ortamda ölçülebilir verimlilik ve güvenilirlik avantajları sağlayabileceğini gösterdi. Teknoloji, Helsinki metro sistemi de dahil olmak üzere yeni sektörlere ve uygulamalara hızla yayıldı ve daha sorunsuz, daha enerji verimli toplu taşıma hizmetini destekledi.
Özgün geliştirme ekibinin lideri olarak tanınan Strömberg mühendisi Martti Harmoinen, 1981 yılında Finlandiya Mühendislik Ödülü'nü ve 1995 yılında fahri profesör unvanını aldı.

ABB Motion High Power Başkanı Chris Poynter, “Dünyadaki her motora Değişken Hız Sürücüsü takılamaz, ancak çoğuna takılması gerektiği tartışılmaz bir gerçektir” dedi. "Sürdürülebilirliğin maliyet açısından engelleyici olduğu algısı var, ancak endüstriyel ortamda enerji verimliliği ve karbonsuzlaştırma, ticari açıdan akıllıca olmasının yanı sıra gezegene karşı sorumluluğumuzu yerine getirmemizi de sağlıyor. VSD ile bir motoru çalıştırmanın toplam sahip olma maliyeti, motorun erken arızalanmasına göre çok daha düşüktür."
Bağımsız araştırmalar, VSD'lerin pompalar, fanlar ve kompresörler gibi sabit ve değişken akışlı uygulamalar da dahil olmak üzere daha geniş bir alanda kullanılması halinde, AB'nin yıllık enerji tüketiminin yaklaşık 140 terawatt-saat azaltılabileceğini göstermektedir. ABB, bu senaryolarda VSD'lerin kullanılmasıyla her kurulumda %12'ye varan enerji tasarrufu sağlanabileceğini öngörmektedir.
Martti Harmoinen 2023 yılında vefat etmesine rağmen, çalışmaları ABB'nin dünya çapında akıllı ve verimli motor sistemlerini geliştirme misyonunun merkezinde yer almaya devam ediyor. ABB bugün VSD'lerin tasarımı ve üretiminde pazar lideridir ve küresel endüstrinin enerji verimliliği potansiyelini tam olarak gerçekleştirmek için sürekli olarak en son teknolojilere yatırım yapmaktadır. Önümüzdeki 50 yıl içinde, daha fazla ilerleme ve sürücülerin evrensel olarak benimsenmesini ya da tamamen yeni bir gelişme görebiliriz. Ne olursa olsun, ABB buna hazırlıklı olacaktır.
Alçak Gerilim Değişken Hızlı Sürücünün tarihi ve etkisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için AG sürücülerinin 50 yılı | ABB adresini ziyaret edin.
ABB daha sürdürülebilir ve kaynaklar açısından verimli bir gelecek için elektrifikasyon ve otomasyon çözümleri sunan global bir teknoloji lideridir. ABB, mühendislik ve dijitalleşme alanlarındaki uzmanlığını birleştirerek endüstrilerin yüksek performansta çalışırken daha verimli, üretken ve sürdürülebilir hale gelmesine katkıda bulunmaktadır. ABB’de biz buna ‘Engineered to Outrun’ diyoruz. ABB, 140 yılı aşkın geçmişe ve dünya çapında 110.000’den fazla çalışana sahiptir. Şirketin hisseleri SIX İsviçre Borsası (ABBN) ve Nasdaq Stockholm’de (ABB) işlem görmektedir. www.abb.com
ABB Hareket motorlar ve sürücüler alanında küresel bir liderdir. Daha üretken ve sürdürülebilir bir geleceği hızlandırmanın merkezinde yer almaktadır. Müşteriler, endüstriler ve toplumlar için enerji verimli, karbondan arındırıcı ve döngüsel çözümlere katkıda bulunmak için yenilikler yapıyor ve teknolojinin sınırlarını zorluyoruz. Dijital olarak etkinleştirilmiş sürücülerimiz, motorlarımız ve hizmetlerimizle müşterilerimizi ve iş ortaklarımızı daha iyi performans, güvenlik ve güvenilirlik elde etmeleri için destekliyoruz. Dünya endüstrilerinin daha yalın ve daha temiz bir şekilde ilerlemesine yardımcı olmak için, tüm endüstriyel segmentlerde geniş bir uygulama yelpazesine motor tahrikli çözümler sunuyoruz. Elektrikli güç aktarma organlarında 140 yılı aşkın alan uzmanlığımıza dayanarak, 100 ülkede 22.000'den fazla çalışanımız her gün öğreniyor ve gelişiyor. go.abb/motion