- Çözüm, sahadaki zekâ ve bulut bağlantısı ile bina sistemlerini birbirine bağlıyor, izliyor ve kontrol ediyor
- Gerçek zamanlı gözetim, kontrol ve güvenli veri entegrasyonu sağlayan BuildingPro Vision ve Edge Serisi çözümlerini içeriyor
- Bina sahiplerine, operatörlere ve sistem entegratörlerine tek bir bina ya da portföy genelinde performansı gerçek zamanlı olarak izleme, kontrol etme ve optimize etme imkânı sunuyor
ABB bugün, bina operasyonlarını birbirine bağlamak, yönetmek ve optimize etmek üzere tasarlanmış siber güvenli bir entegrasyon platformu olan ABB Ability™ BuildingPro çözümünü duyurdu. Dünya çapında 40’tan fazla ülkede sunulan çözüm; ticari gayrimenkul, eğitim, sağlık, konaklama ve kamu gibi kilit sektörleri destekleyerek kuruluşların karbonsuzlaşma ve dijital dönüşüm hedeflerini hızlandırmalarına yardımcı oluyor.
Merkezi bir zekâ platformu olarak yapılandırılan çözüm, bina sistemlerinden gelen verileri birleştirerek performansı iyileştiriyor, enerji kullanımını azaltıyor ve kullanıcı deneyimini geliştiriyor. openBOS® temeliyle inşa edilen açık, edge tabanlı mimarisi; kusursuz birlikte çalışabilirlik, gelişmiş siber güvenlik (en güncel uluslararası siber güvenlik standart ve düzenlemeleriyle tam uyumlu) ve gelecekteki yapay zekâ tabanlı araçlarla entegrasyon esnekliği sunuyor. Bu sayede ABB Ability™ BuildingPro, her tür bina için dijital dönüşüme hazır, geleceğe dönük bir temel oluşturuyor.
Lansmanın bir parçası olarak ABB, platformun yeteneklerini somutlaştıran iki entegre çözüm olan ABB Ability™ BuildingPro Vision ve ABB Ability™ BuildingPro Edge Serisi ürünlerini de kullanıcıların beğenisine sunuyor. Bu iki çözüm birlikte çalışarak bina sahipleri, operatörler ve sistem entegratörlerinin tek bir binadan geniş portföylere kadar performansı gerçek zamanlı olarak izlemelerini, kontrol etmelerini ve optimize etmelerini sağlıyor.
ABB Elektrifikasyon Birimi, Akıllı Binalar Bölümü, Bina Otomasyonu İş Kolunun Başkanı Lucy Han şunları söyledi: “Günümüzde binaların çok daha fazlasını yapması gerekiyor; akıllı, uyarlanabilir, sürdürülebilir ve güvenli olmaları şart. ABB Ability™ BuildingPro ile müşterilerimizin bina verilerini kontrol altına almasına, gerçek zamanlı daha akıllı kararlar vermesine ve karbonsuzlaşma yolculuklarını hızlandırmasına yardımcı oluyoruz. Tüm bunları yaparken aynı zamanda daha konforlu ve verimli yaşam ve çalışma alanları yaratıyoruz.”
ABB Ability™ BuildingPro Vision, tesis ekiplerine bina operasyonlarının sezgisel ve canlı bir görünümünü sunuyor. Animasyonlu kat planları, varlık görüntüleri ve panolarla zenginleştirilmiş dinamik web tabanlı arayüzü sayesinde kilit sistemlerin ve alanların gerçek zamanlı izleme ve kontrolünü tek bir platform üzerinden mümkün kılıyor. Erişilebilir tasarımı ile yerel veya bulut tabanlı dağıtım seçenekleri, operatörlerin sahada daha hızlı ve doğru kararlar almasını sağlıyor.
ABB Ability™ BuildingPro Edge Serisi, yerel bina verilerini toplayan ve işleyen güçlü donanım kontrol ünitelerinden oluşuyor. Sahadaki sistemler ile bulut arasında güvenli bağlantı için tasarlanan bu üniteler, gelecekteki kestirimci analizler ve yapay zeka temelli otomasyonu da destekleyeme hazır. Binalar, küresel enerji tüketiminin yaklaşık %30’unu ve emisyonların %26’sını oluşturmaktadır1. ABB Ability™ BuildingPro, müşterilerin enerji verilerini görselleştirmelerine ve bu verilere dayalı aksiyon alabilmelerine imkân tanıyarak enerji tüketimini azaltmak, maliyetleri düşürmek ve sürdürülebilirlik hedeflerine daha hızlı ilerlemek için somut bir yol sunuyor. Enerji performansının ötesinde BuildingPro platformu, Vision yazılımı ve Edge cihazlarıyla birlikte daha sağlıklı, daha konforlu ortamlar yaratırken siber güvenliği ve operasyonel dayanıklılığı güçlendirmeye de yardımcı oluyor.
Binalar geliştikçe ve sürdürülebilirlik hedefleri daha da sıkılaştıkça ABB Ability™ BuildingPro, müşterilerin yeni gereksinimleri karşılamasına esnek ve ölçeklenebilir teknolojisiyle destek olacak; böylece bina teknolojileri ve düzenlemeleri geliştikçe yatırımları korunacak. Açık ve siber güvenli mimarisi sayesinde platform; BACnet®, Modbus, KNX, LonWorks ve MQTT gibi yaygın sektör protokollerinin tümünü destekleyerek hem eski sistemlerle hem de yeni nesil akıllı teknolojilerle kolaylıkla entegre olabilir. Edge ve bulut teknolojilerini, açık veri standartlarını ve akıllı dijital araçları birleştiren ABB, daha akıllı ve daha sürdürülebilir yaşam alanları oluşturma konusundaki kararlılığını koruyor.
Daha fazla bilgi için ABB Ability BuildingPro web sitesini ziyaret edin.
ABB daha sürdürülebilir ve kaynaklar açısından verimli bir gelecek için elektrifikasyon ve otomasyon çözümleri sunan global bir teknoloji lideridir. ABB, mühendislik ve dijitalleşme alanlarındaki uzmanlığını birleştirerek endüstrilerin yüksek performansta çalışırken daha verimli, üretken ve sürdürülebilir hale gelmesine katkıda bulunmaktadır. ABB’de biz buna ‘Engineered to Outrun’ diyoruz. ABB, 140 yılı aşkın geçmişe ve dünya çapında 110.000’den fazla çalışana sahiptir. Şirketin hisseleri SIX İsviçre Borsası (ABBN) ve Nasdaq Stockholm’de (ABB) işlem görmektedir. www.abb.com
ABB Elektrifikasyon, kaynaktan prize kadar elektriğin verimli ve güvenilir dağıtımını sağlayan küresel bir teknoloji lideridir. 100 ülkede 50.000’den fazla çalışanımızla, elektrik dağıtımı ve enerji yönetimi alanında dünyanın en büyük zorluklarına çözüm bulmak için müşterilerimiz ve ortaklarımızla işbirliği yapıyoruz. Enerji dönüşümü hızlanırken ve elektrik talepleri artarken, dünyayı güvenli, akıllı ve sürdürülebilir bir şekilde elektriklendiriyoruz. ABB’de ‘Engineered to Outrun’ anlayışıyla çalışıyoruz, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza da aynı şekilde yardımcı olmaktan büyük bir tutku duyuyoruz. go.abb/electrification
1 https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-policy-toolkit-2025/buildings