- ABB, ABD'nin Güneybatı Utah bölgesindeki Cape Station jeotermal projesi için orta gerilim elektrifikasyonu ve motor kontrol çözümleri sunmak üzere Fervo Energy ile stratejik ittifakını güçlendirdi.
- ABB, verimli ve güvenilir jeotermal pompa sistemlerini mümkün kılan yüksek güçlü motorlar ve sürücüler alanındaki en son teknolojileri tedarik edecek.
- Cape Station'ın tamamlandığında şebekeye 500 MW ek güç sağlaması bekleniyor; bu da yılda yaklaşık 355.000 ABD’li evin elektrik ihtiyacını karşılamaya yetecek bir miktar.
ABB, Teksas merkezli gelişmiş jeotermal sistemler alanında lider şirket Fervo Energy ile ABD'nin Güneybatı Utah bölgesindeki Cape Station jeotermal projesi için gelişmiş motor kontrol çözümleri tedarik etme konusunda bir anlaşma imzaladı. 2026 yılında şebekeye güvenilir, karbon salınımsız elektrik sağlamaya başlaması planlanan Cape Station, kurulu kapasite açısından dünyanın en büyük yeni nesil jeotermal enerji santrali olacak ve Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürülebilir enerji üretiminde önemli bir adım temsil edecek.
Bu iş birliği, ABB'nin elektrifikasyon ve motor kontrol çözümlerindeki uzmanlığını, dünyanın en yenilikçi jeotermal projelerinden birinden elde edilecek üretimi en üst düzeye çıkarmak için bir araya getiriyor. Cape Station'da Fervo Energy, jeotermal rezervuarlarda yatay kuyular açmak için gelişmiş sondaj tekniklerini kullanacak ve bu sayede tek bir kuyu platformundan birden fazla kuyu açılmasına olanak sağlayacak. Bu yaklaşım, yüzey alanını küçültüyor, sondaj risklerini en aza indiriyor ve daha önce erişilemeyen jeotermal kaynakların kullanımını mümkün kılarak temiz ve istikrarlı enerji potansiyelini genişletiyor. Cape Station'ın 2026 yılının sonlarında şebekeye ilk elektriği vermesi planlanıyor ve 2027 yılının başlarında yaklaşık 100 MW, sonrasında ise 400 MW daha eklenmesiyle toplamda 500 MW'lık bir kapasite sağlanacak; bu da yaklaşık 355.000 ABD’li evin yıllık elektrik ihtiyacını karşılamaya yetecek.1 .
Fervo Energy CEO'su ve Kurucu Ortağı Tim Latimer, "ABB, kritik enerji projeleri için güvenilir, yüksek performanslı elektrifikasyon ve motor kontrol çözümleri sunmasıyla dünya çapında tanınmaktadır" dedi. "ABB'nin kanıtlanmış başarı geçmişi ve büyük ölçekte danışmanlık yapma, geliştirme ve uygulama yetenekleri, onu Cape Station projesi için bir kez daha açık ara en iyi seçenek haline getirdi."

Anlaşma kapsamında ABB, kritik ekipmanların önemli miktarda beygir gücünü verimli bir şekilde yönetecek 80'den fazla sürücü de dahil olmak üzere kapsamlı bir orta gerilim motor kontrol ekipmanı paketi sunacak. ABB'nin tedarik kapsamı ayrıca, projenin çeşitli yönlerini desteklemek üzere orta gerilim motorları, jeneratörler, alçak gerilim motor kontrol merkezleri ve orta gerilim şalt cihazlarının yanı sıra, kuyu platformu sürücü sistemlerini ve ilgili elektrik altyapısını barındırmak üzere tasarlanmış prefabrik eHouse'ları da içermektedir.
ABB Motion Başkanı Brandon Spencer, “Fervo Energy gibi yenilikçi temiz enerji üreticileriyle kurduğumuz stratejik ortaklıklar, bugün mevcut olan kanıtlanmış elektrifikasyon teknolojilerimizle güvenilir, yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyelini genişletme taahhüdümüzü güçlendiriyor” dedi. “Fervo Energy’nin çalışmalarından ve özellikle Cape Station’ın sürdürülebilir bir enerji geleceğine katkıda bulunma potansiyelinden dolayı heyecan duyuyoruz.”
ABB ve Fervo Energy, şebeke dayanıklılığını güçlendirmek ve istikrarlı, yerli enerji kaynaklarına yönelik artan talebi desteklemek için gelişmiş teknolojiyi ve kanıtlanmış uzmanlığı bir araya getiriyor.

ABB daha sürdürülebilir ve kaynaklar açısından verimli bir gelecek için elektrifikasyon ve otomasyon çözümleri sunan global bir teknoloji lideridir. ABB, mühendislik ve dijitalleşme alanlarındaki uzmanlığını birleştirerek endüstrilerin yüksek performansta çalışırken daha verimli, üretken ve sürdürülebilir hale gelmesine katkıda bulunmaktadır. ABB’de biz buna ‘Engineered to Outrun’ diyoruz. ABB, 140 yılı aşkın geçmişe ve dünya çapında 110.000’den fazla çalışana sahiptir. Şirketin hisseleri SIX İsviçre Borsası (ABBN) ve Nasdaq Stockholm’de (ABB) işlem görmektedir. www.abb.com
ABB Hareket motorlar ve sürücüler alanında küresel bir liderdir. Daha üretken ve sürdürülebilir bir geleceği hızlandırmanın merkezinde yer almaktadır. Müşteriler, endüstriler ve toplumlar için enerji verimli, karbondan arındırıcı ve döngüsel çözümlere katkıda bulunmak için yenilikler yapıyor ve teknolojinin sınırlarını zorluyoruz. Dijital olarak etkinleştirilmiş sürücülerimiz, motorlarımız ve hizmetlerimizle müşterilerimizi ve iş ortaklarımızı daha iyi performans, güvenlik ve güvenilirlik elde etmeleri için destekliyoruz. Dünya endüstrilerinin daha yalın ve daha temiz bir şekilde ilerlemesine yardımcı olmak için, tüm endüstriyel segmentlerde geniş bir uygulama yelpazesine motor tahrikli çözümler sunuyoruz. Elektrikli güç aktarma organlarında 140 yılı aşkın alan uzmanlığımıza dayanarak, 100 ülkede 23.000'den fazla çalışanımız her gün öğreniyor ve gelişiyor. go.abb/motion
Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçin:
Medya İlişkileriE-posta: media-motion@abb.com
1Tahmin, ABD'deki ortalama hane halkı elektrik tüketimi olan 10.500 kWh/yıl ve üretim için %40 kapasite faktörüne dayanmaktadır.