ABB ve NVIDIA, geleceğin yapay zekâ veri merkezlerini geliştiriyor

ABB ve NVIDIA, geleceğin yapay zekâ veri merkezlerini geliştiriyor

  • ABB, NVIDIA iş birliği ile geleceğin gigawatt ölçekli veri merkezleri için yeni enerji çözümleri geliştiriyor.
  • Yapay zekâ iş yüklerinin artan enerji ihtiyacı, gelişmiş enerji dağıtım teknolojileri ve mimarileri gerektirirken ABB bu konuda en iyi çözümü sunuyor.
  • ABB’nin ileri seviye doğru akım (DC) ve katı hâl elektroniği konusundaki uzmanlığı, NVIDIA’nın 800 voltluk doğru akım (VDC) güç mimarisini destekleyecek.

İsviçre merkezli otomasyon ve elektrifikasyon teknolojileri lideri ABB, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden NVIDIA ile gigawatt ölçekli yeni nesil veri merkezleri geliştiriyor. Gelecekteki yapay zekâ iş yükleri için yüksek verimlilikte, ölçeklenebilir enerji iletimi sağlayacak ileri düzey enerji çözümlerinin geliştirileceği bu iş birliği kapsamında; NVIDIA’nın 1 megawatt’lık sunucu rafları için planladığı 800 voltluk doğru akım (VDC) güç mimarisi için kaynak oluşturulacak.

Günümüzde yapay zeka kullanımının hızla artmasıyla birlikte, küresel veri merkezi talebinin 2024’teki 80 gigawatt seviyesinden 2030’a kadar yaklaşık 220 gigawatt’a ulaşması bekleniyor. Sermaye harcamalarının ise 1 trilyon doları aşacağı öngörülüyor. Bu büyümenin yaklaşık yüzde 70’inin yapay zekâ iş yüklerinden kaynaklanacağı tahmin ediliyor. NVIDIA’nın 1 megawatt’lık sunucu rafları için planladığı 800 VDC’lik enerjiyi verimli şekilde iletmek ise enerji dağıtım teknolojileri ve mimarilerinde büyük ilerlemeler gerektiriyor. Geleceğin veri merkezi enerji mimarileri, orta gerilim kesintisiz güç kaynağı (UPS) sistemlerini, katı hâl güç elektroniği cihazları kullanılarak sunucu odalarına doğrudan doğru akım  dağıtımıyla birleştirecek. ABB ve NVIDIA’nın bu iş birliği ile yapay zekâ gibi yüksek güç gerektiren iş yüklerinde daha verimli, hızlı ve ölçeklenebilir enerji dağıtımı sağlanmış olacak.

‘Yüksek yoğunluklu yapay zekâ altyapısının inşasına katkı sağlıyoruz.’

ABB Elektrifikasyon Bölümü Başkanı Giampiero Frisio, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “ABB olarak bir sonraki nesil veri merkezlerini mümkün kılacak yeni enerji dağıtım teknolojilerinin geliştirilmesine öncülük ediyoruz. Yapay zekânın artan enerji taleplerine ayak uydurabilmek için gerekli olan UPS, DC ve katı hâl elektroniği teknolojilerine erken dönemde yatırım yaptık. NVIDIA ile yaptığımız bu iş birliğiyle, sektörün 800 voltluk mimarilere geçişini hızlandırarak, geleceğin yüksek yoğunluklu yapay zekâ altyapısının inşasına katkı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

NVIDIA HPC Bulut ve AI Altyapısı Kıdemli Direktörü Dion Harris ise “Dünyada yapay zekâya olan talep artmaya devam ettikçe, veri merkezleri verimliliği artıran ve tasarımları sadeleştiren yeni enerji dağıtım yaklaşımlarına ihtiyaç duyuyor. NVIDIA ve ABB arasındaki iş birliği, 800 voltluk mimarilere geçişi hızlandırarak, yapay zekânın geleceğini şekillendirecek yüksek yoğunluklu altyapının oluşumuna destek sağlıyor” açıklamasında bulundu.

ABB, veri merkezlerine yönelik en iyi güç çözümlerini sunuyor.

ABB’nin veri merkezlerine yönelik portföyü; akıllı enerji dağıtım sistemleri, yedek güç çözümleri, dijital izleme teknolojileri ve AI sunucularının kesintisiz çalışmasını sağlarken enerji kullanımını optimize eden diğer temel teknolojileri kapsıyor. ABB’nin elektrifikasyon alanındaki bilimsel araştırmalarının yaklaşık yüzde 40’ı, gelecek nesil veri merkezleri için kritik öneme sahip elektrik mimarileri, koruma cihazları, DC dağıtımı ve soğutma teknolojilerine odaklanıyor.

ABB’nin veri merkezi sektörünü destekleyen son yenilikleri arasında, dünyanın ilk katı hâl orta gerilim UPS çözümü olan HiPerGuard yer alıyor. HiPerGuard, AI veri merkezlerinin enerji verimliliğini ve güç yoğunluğunu artırırken daha az yer kaplamasını sağlıyor. Ayrıca ABB’nin SACE Infinitus ürünü, dünyanın ilk IEC sertifikalı katı hâl devre kesicisi olma özelliğini taşıyor ve doğru akım dağıtımını mümkün kılmak için gereken hız ve kontrol kabiliyetini sunuyor.

ABB daha sürdürülebilir ve kaynaklar açısından verimli bir gelecek için elektrifikasyon ve otomasyon çözümleri sunan global bir teknoloji lideridir. ABB, mühendislik ve dijitalleşme alanlarındaki uzmanlığını birleştirerek endüstrilerin yüksek performansta çalışırken daha verimli, üretken ve sürdürülebilir hale gelmesine katkıda bulunmaktadır. ABB’de biz buna ‘Engineered to Outrun’ diyoruz. ABB, 140 yılı aşkın geçmişe ve dünya çapında 115.000’den fazla çalışana sahiptir. Şirketin hisseleri SIX İsviçre Borsası (ABBN) ve Nasdaq Stockholm’de (ABB) işlem görmektedir.   www.abb.com

Bağlantılar

Bize ulaşın

İndirmeler

Bu makaleyi paylaş

Facebook LinkedIn X WhatsApp