ABB, 4-6 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşen 12. Uluslararası Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı’nda, 1500V dizi ve büyük güçlü merkezi inverterlerini, skid çözümlerini ve endüstriyel-evsel kurulumlara uygun akıllı inverter çözümlerini sergiliyor.

ABB, 10.Hol’de bulunan B01-C02 nolu standında, UNO-DM-PLUS, REACT2, PVS 175, PVS-50/60 ve PVS-980 inverterleri ile skid çözümlerini, alçak gerilim şalt malzemelerini ve servis-eğitim hizmetlerini tanıtıyor.
ABB’nin ödüllü 175kw gücündeki 1500V PVS-175 inverteri yenilikçi tasarımı ve yüksek güç üretimi ile yatırım geri dönüşünü maksimize ediyor.
1500 Vdc segmentindeki yüksek güç yoğunluğuna sahip olan bu yeni nesil dizi inverter, 800 Vac'de 185kVA'ya kadar güç sağlar ve 1.3 kW/kg'lık ultra yüksek güç yoğunluğuna ulaşabilir. Bu, yalnızca şebeke bağlantılı arazi tipi uygulamalar için yatırım geri dönüşünü maksimize etmekle kalmaz, aynı zamanda küçük ve büyük ölçekli FV kurulumlar için sistem maliyetini de azaltır. PVS-175 piyasada en yüksek sayıdaki MPPT (12MPPT) devresi ile donatılmış olup, maksimum FV tesis tasarım esnekliğini garanti eder ve karmaşık kurulumlarda da verimi arttırır. Herhangi bir mobil cihazdan standart kablosuz erişim özelliği inverterin ve tesisin yapılandırmasını daha kolay ve hızlı hale getirir.
PVS-50/60-TL, hem ticari hem de saha uygulamaları için uygun buluta bağlanabilme özelliği sayesinde sistem kazancı kolaylıkla takip edilebilir.
3 bağımsız MPPT ve 60 kW’a kadar güç değerleri ile PVS-50/60 hem çatı hem de saha kurulumları için dizi inverterlerle yapılan bir konfigürasyonun tüm avantajlarıyla yatırım geri dönüşünü maksimize etmek amacıyla tasarlanmıştır. Yatay ve dikey montaj imkanı hem saha hem de çatı üstü kurulumlar için esneklik sağlar. Herhangi bir mobil cihazdan standart kablosuz erişim, inverterin ve tesisin yapılandırmasını daha kolay ve hızlı hale getirir.
ABB’nin Akıllı, Bulut Uyumlu ve Verimli tek fazlı inverter çözümleri ile güneş enerjisi artık evlerde.
Konut tipi küçük ölçekli güneş enerji sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanan UNO-DM-PLUS serisi solar inverterler, entegre kablosuz haberleşme ve kolay kurulum (tak-çalıştır) özellikleri sayesinde konut tipi çatı solar sistemler için müşterilerin beklentilerini karşılarken, REACT2 inverterler enerji depolama kabiliyeti ile arttırılmış öztüketim ve özyeterlilik oranlarını yakalamaya yardımcı oluyor. Her iki inverter serisinde de Yük Yöneticisi (Load Manager) ve Sıfır-Besleme (zero-injection) özellikleri sayesinde şebekeyle olan etkileşimi (örneğin şebekeye hiç enerji vermemek gibi) en aza indirecek şekilde ayarlanabilmektedir. Bu üstün akıllı özellikleri sayesinde şebekeye yük oluşturmadan kendi kendine yetebilen sistemler oluşturulabilmekte ve şebeke operatörlerine işletme kolaylığı sağlamaktadır.
PVS-980 merkezi inverterler yüksek güçlü enerji santrallerinin en optimum şekilde üretim yapması için tasarlanmıştır.
ABB merkezi inverterlerinin, güvenilirlik, kurulum kolaylığı ve verimlik gibi özelliklerini PVS-980 inverterleri ile yeni bir seviyeye çıkarıyor. PVS-980 merkezi inverterler büyük güçlü FV santraller için idealdir, yüksek DC giriş gerilimi (1500V) , yüksek verimlilik, ve kompakt tasarımı inverterlerin yatırım geri dönüş süresini kısalttır. Ayrıca bu inverterler santrallerde harici olarak dış ortam (kabinetsiz bir şekilde ) kullanımına uygundur. PVS-980 inverterleri ile dizayn edilmiş tak-çalıştır ABB skid paket çözümleri de sunulmaktadır.
F200 serisi B tipi kaçak akım koruma anahtarları fotovoltaik (PV) tesislerde hem kaçak akımlara karşı koruma sağlıyor, hem de servis sürekliliğini artırıyor.
Solar inverterlerle kullanıma uygun olan F200 serisi B tipi kaçak akım koruma anahtarları ile kaçak akımlara karşı tam koruma sağlanırken, istenmeyen açmaların önüne geçiliyor. B tipi kaçak akım koruma anahtarları, IEC/EN 62423 standartında belirtilen AC kaçak akımlar ve DC bileşenli ve/veya yüksek frekanslı dalga formuna sahip kaçak akımlara karşı koruma sağlıyor. Kaçak akım olmadığı halde parazitlerin neden olduğu açmalara karşı dayanıklı olan B tipi kaçak akım koruma anahtarları ile fotovoltaik sistemlerdeki servis sürekliliği de artırılmaktadır.
ABB AbilityTM Electrical Distrubition Control System ile tesis yönetimi.
Elektrik dağıtım sistemlerinde izleme, optimizasyon ve kontrol imkanı sağlayan ABB AbilityTM EDCS, devre kesicilerin bağlanabildiği yenilikçi, bulut tabanlı bir platformdur. Enerji yönetimi çok daha basit bir mimari ile gerçekleştirilir ve tesiste %30’a kadar optimizasyon sağlanabilir.
Ekip UP dijital ünite, mevcut tesisleri dijitalleştirmenin en kolay yolu.
Ekip UP ile mevcut alçak gerilim sistemleri en kolay ve ekonomik şekilde, izleme, kontrol ve koruma alanında güncellenerek yeni nesil tesislere dönüştürülür ve kullanıcılara dijital devrimin avantajlarını yakalama fırsatı sunulur.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) kamu, sanayi, ulaşım ve altyapı sektörlerindeki müşterilerine güç şebekeleri, elektrifikasyon ürünleri, endüstriyel otomasyon ile robotik ve hareket alanlarında küresel hizmet sunan öncü bir teknoloji lideridir. 130 yılı aşan inovasyon geleneğini sürdüren ABB bugün, iki belirgin değer önerisiyle sanayide dijitalleşmenin geleceğini yazıyor: Herhangi bir santraldan herhangi bir prize elektrik getirmek ve doğal kaynaklardan bitmiş ürüne kadar endüstrileri otomatikleştirmek. Tam elektrikli uluslararası FIA motor sporları Formula E'nin isim ortağı ABB, sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak üzere e-mobilitenin sınırlarını zorlamaktadır. ABB 100’den fazla ülkede yaklaşık 147,000 çalışanı ile faaliyet göstermektedir. www.abb.com.tr