2015 yılında kabul edilen Paris İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin taraflarından biri olan Azerbaycan Hükümeti, elektrikli araç kullanımını teşvik etmek amacıyla çalışmalara başladı. Böylece, ülkede 2014 yılından bu yana büyük ölçekli yenilikçi çevre projeleri başlatıldı. Projelerin elektrikli otomobillerle ilgili en son teknolojik yenilikleri Azerbaycan'a getirmesi ve sağlıklı bir çevrenin oluşturulmasını desteklemesi bekleniyor.
Bunu dikkate alan Azpetrol, bu alanda da başarılı adımlar attı ve benzin istasyonlarında birçok elektrikli araç şarj istasyonunu devreye aldı.
Örneğin, Azpetrol markası altında başkentin H.Aliyev Caddesi 105, H.Aliyev Caddesi 108, K.Marks, Spartak, Mayak, Mayak-2, Babek, , Nobel, Ganclik, Mardakan, Qelebe, Sumgayıt-1, Alat ve Salyan-2 benzin istasyonlarına 14 adet Terra 54, DC hızlı şarj ünitesi konumlandırıldı. Terra 54 şarj ünitesi, yüksek batarya kapasitesini destekler ve 200-500 V DC'de 50 kW'lık sürekli şarj sağlar. Terra 54 tüm dünyada standart olan CCS, CHAdeMO ve AC çıkış tiplerini desteklemektedir. Konut, ofis, alışveriş mağazaları ve benzin istasyonu lokasyonlarında güvenli bir şekilde çalışmak için resmi olarak gerekli olan EMC Sınıf B normu da dahil olmak üzere ilgili tüm uluslararası standartlara uygundur. Özel olarak tasarlanan kabin, kullanılabilirliği ve güvenilirliği artırır. Tüm şarj üniteleri, uzaktan izleme, tanılama, istatistik ve yazılım güncellemelerine izin veren entegre Bağlı Servisler özelliğini beraberinde sunar. Terra 54, ABB’nin güç elektroniği konusundaki benzersiz tecrübesi sayesinde yüksek kesintisiz çalışma süresine sahiptir. Terra 54, araç bataryasının 20-90 dakika içinde tamamen şarj olmasını sağlar. Şarj süresi elektrikli araçların markasına bağlı olarak değişmektedir.
Azpetrol elektrikli araç sahiplerine, yukarıda belirtilen istasyonlarında elektrikli şarj hizmetini belirli bir süre için tanıtım amaçlı ve ücretsiz sunarken, 2 adet daha yeni istasyonun kurulumu tamamlanmıştır.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) endüstrilerdeki dijital dönüşüme yön veren bir teknoloji lideridir. 130 yılı aşan inovasyon geçmişiyle, müşteri odaklı ve dünya çapında öncü dört işkoluna sahiptir: ABB Ability™ dijital platformuyla desteklenen Elektrifikasyon, Endüstriyel Otomasyon, Hareket Sistemleri, Robotik ve İmalat Otomasyonu. ABB'nin Güç Şebekeleri işletmesi 2020 yılında Hitachi’ye devredilecektir. ABB yaklaşık 147.000 çalışanı ile 100’ün üzerinde ülkede faaliyet göstermektedir. www.abb.com.tr