- Son derece uyarlanabilir olan bu modüler uygulama hücresi, çok çeşitli öğeleri depolar, stoğa yerleştirir ve sıralar
- Daha küçük boyutlardaki partilerin, karışık paletlerin ve bireysel müşteri siparişlerinin verimli bir şekilde işlenmesini sağlar
ABB, FlexBuffer™ uygulama hücresinin lansmanı ile tüketicilerin artan seçimve hızlı teslimat talebine yanıt veriyor. FlexBuffer, lojistik, yiyecek ve içecek, sağlık, ambalajlı tüketici ürünleri, restoranlar ve perakendeciler için sıralama, ara stoğa alma, depolama ve sipariş birleştirme gibi çeşitli görevlerin üstesinden gelebilmek ve çok işlevli çözümler için yüksek düzeyde uyarlanabilirlik sunan yeni bir esneklik seviyesi sunuyor.
ABB Tüketici Segmentleri ve Servis Robotları Genel Müdürü ve Grup Kıdemli Başkan Yardımcısı Marc Segura, "Günümüzün tüketici ortamının sürekli değişen doğası ve e-ticaretin patlaması, siparişleri işlemek ve iletmek için kullanılan geleneksel sistemlere meydan okuyor. FlexBuffer, müşterilerimize bu zorlukları tüm tesislerine otomatik depolama ve alma ile mal sıralamayı getirerek karşılıyor. Artık, büyük mağazalardan küçük eczanelere kadar her büyüklükteki operasyon, çok çeşitli ürünlerin işlenmesinde maksimum verimlilik sağlayabilir. FlexBuffer ile müşterilerimiz esnekliğe sahip olacak malları istedikleri gibi, operasyonlarına ve müşterilerin ihtiyaçlarına göre herhangi bir sırayla depolama ve geri alma, ayrıca gerekirse operasyonlarını hızla büyütme yeteneği sağlayacak.’’ diyor.
Birden fazla sektördeki operatörler, işgücü sıkıntısı ve esnek, hızlı bir şekilde doğrudan tüketiciye (D2C) teslimat hizmetleri sağlama ihtiyacı da dahil olmak üzere, genişleyen bir ürün yelpazesinin daha hızlı teslimatına yönelik tüketici beklentilerini karşılamada bir dizi zorlukla karşı karşıya. Malzeme elleçleme bu zorlukları çözmenin anahtarıdır, ancak günümüzde mevcut olan çoğu sistem büyük, kurulumu pahalı ve şirketlerin ihtiyaç duyduğu ara stoğa alma ve sipariş sıralama yeteneklerini sağlama esnekliğinden yoksundur.
FlexBuffer bu zorluklara yanıt verir. Bir ABB robotu, bir tutucu paketi, bir yazılım paketi, depolama rafları ve malları besleyen ve dağıtan giriş ve çıkış konveyörlerinden oluşan FlexBuffer, geniş bir müşteri siparişleri çeşitliliğini hızlı bir şekilde işlemek için esnek ve uygun maliyetli çok işlevli bir çözüm sunar.
Gelen siparişler, WMS, ERP ve AMS sistemleriyle arayüz oluşturan yazılım tarafından yönetilir.Yazılım paketi, karışık öğelerin depolanmasını ve alınmasını yönetir, çarpışmaları önler ve depolama kullanımını optimize eder. Yazılımdan gelen bilgiler, malları uygun şekilde raf konumları, sevk edilmeleri gereken sıraya göre depolamak için robot tarafından kullanılır. Nesnelerin alınması gerektiğinde, robot istenen malları doğru sırayla seçebilir ve bunları sevkıyat için hazır olarak giden konveyöre yerleştirebilir. Tanımlanmış sıralar, şirketlerin teslimat sürelerine ulaşmasını ve özelleştirilmiş siparişleri doğru ürün ağırlıkları, ürün sıcaklıkları veya siparişle ilgili belirli özelliklerle doldurmasını sağlar.
FlexBuffer ayrıca şirketlerin daha fazla işlemden önce malların geçici olarak bir Tampon Sipariş Konsolidasyonu (OCB) ile oluşturmasına yardımcı olabilir.
FlexBuffer'ın hem tekli hem de karışık ürün versiyonları mevcuttur. Tek parça versiyonu, eşyaları taşımak için kullanılan standart kutuları taşımak, karışık eşyalar için olan versiyonu ise koli, tepsi ve kasalar için tasarlanmıştır.
FlexBuffer toplam 50 kg'a kadar yük taşıyabilir. Bu çözümle 600 kutuya kadar depolama yapılabilir ve saatte 500 çevrime kadar sıralama işlemleri gerçekleştirebilir.
Sistemi ara stoğa alma, depolama ve sıralama işlemleri için optimize etmek için kullanılabilen FlexBuffer'ın yapılandırılabilir depolama yönetimi yazılımı ek esneklik sağlar. Tek veya birden fazla FlexBuffer hücresini kontrol edebilen yazılım, operasyonların değişen talepleri karşılamak için kolayca ölçeklendirilebilmesini sağlar. Bu ölçeklenebilirlik, özellikle perakende mağazaları, eczaneler, hastaneler ile daha uyarlanabilir ve esnek bir depolama ile alma çözümüne ihtiyaç duyan sipariş karşılama merkezleri gibi daha küçük tesisler için idealdir.
Yazılım ayrıca, müşterilerin siparişlerinin ilerlemesini sürekli olarak takip edebilmeleri ile canlı sipariş takibi için artan gereksinimi karşılamaya yardımcı olur.
Müşterilerin maksimum üretime ulaşmasını sağlamak için ABB, FlexBuffer'ın ve modüler hücre portföyünün performansını, çalışma süresini ve kullanım ömrünü artırmak üzere tasarlanmış eksiksiz bir katma değerli hizmetler yelpazesi sunar.
ABB, lojistik operasyonlarının esnekliğini büyük ölçüde artırmak için artık tamamen otonom mobil robotlar (AMR'lar) da sunabilir. AMR'lerin önde gelen küresel üreticilerinden ASTI Mobile Robotics Group'un (ASTI) yakın zamanda satın alınmasıyla ABB, yeni nesil esnek otomasyon için eksiksiz bir portföy sunabilen tek şirkettir.
FlexBuffer'ın sağlayabileceği faydalar, dünya çapındaki uygulamalarda halihazırda kanıtlanmıştır.Pilot kurulumlar, Çin'deki Şanghay 7.Bölge Hastanesi'nde bir ilaç depolama ve malzeme toplama uygulaması, Çinli Mobil İletişim Şirketi Huawei için yapılan otomatik bir kabin aracılığıyla cep telefonu siparişlerini temin etme ve İngiliz perakendeci John Lewis & Partners için bir sipariş toplama sistemi.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex), daha üretken ve sürdürülebilir bir gelecek için toplumun ve endüstrinin dönüşümüne enerji veren öncü bir küresel teknoloji şirketidir. Elektrifikasyon, robotik, otomasyon ve hareket portföyünü birbirine bağlayan yazılım ile ABB, performansını yeni seviyelere taşımak için teknolojinin sınırlarını zorlamaya devam ediyor. ABB'nin başarısını 130 yıla uzanan mükemmeliyet geleneği ile bugün 100'den fazla ülkedeki yaklaşık 105.000 çalışanı sürdürüyor. www.abb.com
ABB Robotik ve İmalat Otomasyonu, robotik, makine otomasyonu ve dijital hizmetlerde bir öncü olarak otomotivden elektroniğe ve lojistiğe kadar çok çeşitli endüstriler için yenilikçi çözümler sunar. Dünyanın önde gelen robotik ve makine otomasyon tedarikçilerinden biri olarak 500.000'den fazla robot çözümü sağlamıştır. Her ölçekteki müşterilerimizin üretkenliği, esnekliği, sadeliği ve çıktı kalitesini artırmasına yardımcı oluyoruz. Geleceğin bağlantılı ve kolaboratif fabrikasına geçişlerini destekliyoruz. ABB Robotik & İmalat Otomasyonu, 53'ten fazla ülkede 100'den fazla lokasyonda 11.000'den fazla kişiyi istihdam etmektedir. go.abb/robotics