- Yeni ABB IRB 920T SCARA robotu, elektronik ürünlerinin üretim uygulamaları için sınıfında lider bir hız ve tekrarlanabilirlik sunar
- Daha kısa çevrim süreleri ve yüksek kaliteli üretim ile Elektronik üreticilerinin artık yeni ürünlerini daha hızlı piyasaya sürmesine yardımcı olur
ABB, SCARA robot yelpazesini IRB 920T'nin piyasaya sürülmesiyle genişletiyor. Gittikçe karmaşıklaşan üretim süreçlerinde yüksek hızlı üretim yapabilmek için elektronik endüstrisinin montaj, toplama ve taşıma görevleri için doğruluk ve tekrarlanabilirlik gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan IRB 920T, en yüksek hız seviyelerini sağlar.
ABB Robotik Ürün Yönetimi Başkanı Antti Matinlauri, "Şirketlerin değişen tüketici taleplerine hızla yanıt verme ihtiyacı, SCARA robotlarını artık maksimum ürün kalitesini sağlamak için hızlı ve doğru performansın anahtar olduğu üretim hatları için popüler bir seçim haline getiriyor. ABB'nin OmniCore kontrol ünitesi ile tedarik edilen IRB 920T, ABB'nin üreticilerin değişen pazar taleplerinin bir adım önünde kalmasına yardımcı olan yeni nesil robotik çözümlerinin bir parçasıdır." dedi.
0,29 saniyelik çevrim süresi ile IRB 920T, sınıfındaki diğer SCARA robotlarından ve ABB'nin mevcut IRB 910SC SCARA robotundan yüzde 14'e kadar daha hızlı olması sayesinde, saatte üretilebilen ürünlerin daha fazla olmasını sağlar. 450, 550 ve 650 mm'lik erişimler sunan çeşitli varyantlarda mevcuttur, tek parça komponentlerden monte edilmiş ürünlere kadar çeşitli öğeleri işlemek için üretim hatlarına monte edilebilir.
IRB 920T'nin bu performansının anahtarı, mükemmel tekrarlanabilirliğidir. Sınıfında lider tutarlılık sunan IRB 920T, hata riski olmadan hızlı bir şekilde çalışabilir ve minimum veya sıfır fire ile en yüksek üretim kalitesi seviyelerine ulaşmayı mümkün kılar. Bu esneklik, hafifliği ve yerden tasarruf sağlayan tasarımı ile de desteklenmektedir. Yalnızca 24 kg ağırlığındaki IRB 920T, sınıfındaki diğer SCARA robotlarından yüzde 10 daha hafiftir ve robotu desteklemek için ekstra malzeme ihtiyacını ortadan kaldırarak hücre tasarım maliyetlerini düşürür. Kablo kaynaklı parazit problemlerini ortadan kaldırmak için dahili olarak yer-leştirilen tüm kablolarla, aynı zamanda mevcut üretim alanının optimizasyonunu sağlayan kompakt bir ayak izi sunar.
IRB 920T SCARA robotu, 20 Eylül'den itibaren dünya çapında satışa sunulmaktadır.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex), daha üretken ve sürdürülebilir bir gelecek için toplumun ve endüstrinin dönüşümüne enerji veren öncü bir küresel teknoloji şirketidir. Elektrifikasyon, robotik, otomasyon ve hareket portföyünü birbirine bağlayan yazılım ile ABB, performansını yeni seviyelere taşımak için teknolojinin sınırlarını zorlamaya devam ediyor. ABB'nin başarısını 130 yıla uzanan mükemmeliyet geleneği ile bugün 100'den fazla ülkedeki yaklaşık 105.000 çalışanı sürdürüyor. www.abb.com
ABB Robotik ve İmalat Otomasyonu, robotik, makine otomasyonu ve dijital hizmetlerde bir öncü olarak otomotivden elektroniğe ve lojistiğe kadar çok çeşitli endüstriler için yenilikçi çözümler sunar. Dünyanın önde gelen robotik ve makine otomasyon tedarikçilerinden biri olarak 500.000'den fazla robot çözümü sağlamıştır. Her ölçekteki müşterilerimizin üretkenliği, esnekliği, sadeliği ve çıktı kalitesini artırmasına yardımcı oluyoruz. Geleceğin bağlantılı ve kolaboratif fabrikasına geçişlerini destekliyoruz. ABB Robotik & İmalat Otomasyonu, 53'ten fazla ülkede 100'den fazla lokasyonda 11.000'den fazla kişiyi istihdam etmektedir. go.abb/robotics