- SWIFTI™ CRB 1300 endüstriyel kolaboratif robot, sınıfındaki diğer robotlardan altı kat daha hızlı ve beş kat daha hassastır.
- 11 kg'a kadar yüksek taşıma kapasitesi ve hızın birleşimi ile üretim verimliliğini %44'e kadar artırır.
- Özellikleri ile çalışanların yanında güvenli kurulum ve robotik olmayan uzmanlar için kullanım kolaylığı sağlar.
ABB, endüstriyel ve kolaboratif robotlar arasındaki boşluğu dolduran SWIFTI™ CRB 1300 endüstriyel kolaboratif robotu piyasaya sürdü. Sınıfında lider hız ve doğruluğu 11 kg'a kadar genişletilmiş yük taşıma kapasitesiyle birleştiren SWIFTI CRB 1300, makine beslemeden ve paletlemeye, tutma ve yerleştirmeden vidalamaya kadar çok farklı üretim ve ürün taşıma uygulamalarında kullanılabilir.
ABB Global Genel Endüstri Robotları Genel Müdürü Andrea Cassoni, "Müşterilerimiz, süreçlerini daha esnek, verimli ve dayanıklı hale getirmek ve çalışanlarının daha fazla katma değerli işler gerçekleştirmesini sağlayarak işgücü eksikliklerini gidermeye yardımcı olabilmek için robotik otomasyon çözümlerini dikkatle takip ediyor. SWIFTI ailemizin en son üyesi, sınıfındaki diğer robotlardan altı kata kadar daha hızlı olan, son derece hassas, yüksek taşıma kapasiteli bir kobot. Bu robotun, yeni esneklik ve verimlilik seviyelerine ulaşmak için kolaboratif otomasyon çözümleri arayan hem KOBİ'ler hem de büyük üreticiler tarafından kullanılabileceği anlamına geliyor.’’ dedi.
Uzmanlar tarafından desteklenen yüksek kaliteli bir tasarıma sahip olan SWIFTI CRB 1300, sınıfındaki diğer kobot'lara kıyasla üretim verimliliğini yüzde 44'e kadar artırabilecek çeşitli özellikler içeriyor. Tipik bir paletleme uygulamasında, SWIFTI'nin hızı ve performansı, sınıfındaki diğer kobot'larla mümkün olan dokuz kutuya kıyasla dakikada 13 kutuya kadar işleyebilmesine olanak tanır.
ABB'nin OmniCore™ C90XT kontrol ünitesi tarafından desteklenen SWIFTI CRB 1300, sınıfındaki herhangi bir kobot'tan beş kata kadar daha hassastır. Tutarlı doğruluk ve tekrarlanabilirlik gerektiren görevler için idealdir. Bu, 6,2 m/s'lik azami hız ve 7 kg'dan 11 kg'a ve 0,9'dan 1,4 m'ye ulaşan taşıma kapasitesi seçenekleriyle birleştiğinde, SWIFTI CRB 1300'ün vidalama, montaj, tutma ve yerleştirme ile paletleme de dahil olmak üzere bir dizi daha yüksek taşıma yükü görevini gerçekleştirebilmesini sağlar. Toza ve neme karşı koruma (IP67'ye kadar) ile zorlu ortamlarda da kullanılabilir, bu da onu makine besleme uygulamaları için ideal hale getirir.
SWIFTI CRB 1300, ABB'nin SafeMove kolaboratif güvenlik yazılımıyla entegre bir güvenlik lazer tarayıcısı ile operatör güvenliğine öncelik verir. Bu teknolojiler, fiziksel bariyer veya diğer koruyucu çitlerin kurulmasıyla ilişkili alan ve maliyet olmadan güvenli işbirliğinin gerçekleştirilebilmesine olanak tanır.
Lazer tarayıcı, SWIFTI'nin çalışma alanı içinde bir çalışan tespit ederse, ABB'nin SafeMove yazılımı robotu otomatik olarak yavaşlatır veya tamamen durdurur. Çalışan uzaklaştıkça hareket eski haline dönecek ve ancak çalışma alanı tamamen boşaldığında tam verimlilik için tam hıza geri dönecektir. Ek bir koruma önlemi olarak, yerleşik bir etkileşim durum ışığı, bir çalışan çalışma alanı içindeyken kobot'un durumunun görsel bir göstergesini sağlar.
Tarayıcı ve yazılımın entegrasyonu, SafeMove'un yazılım eklentileri sayesinde çalışanların el tipi FlexPendant işletim birimlerini kullanarak hızlı bir şekilde güvenli bir çalışma alanı ve diğer güvenlik özelliklerini kurabilmelerini sağlar. Aynı kolaylık, SWIFT CRB 1300'ün programlanması için de geçerlidir. Kullanıcılar, robotu bir iş için fiziksel olarak yönlendirerek (elle yönlendirerek programlama) veya ABB'nin yeni Kolay Programlama Sihirbazı yazılımı aracılığıyla programlayabilirler. Kolay grafik bloklara dayanan Kolay Programlama Sihirbazı, programlamayı robotik alanında uzman olmayanlar için erişilebilir hale getirir.
SWIFTI CRB 1300, 4 kg'a kadar yükler için YuMi® tek ve çift kollu robotlar, GoFa™ CRB 15000 ve SWIFTI CRB 1100 endüstriyel işbirlikçi robot gibi seçeneklerle, 0,5 ila 11 kg arası yükleri kapsayan daha geniş bir kobot portföyünün parçasıdır. Daha fazla bilgi için new.abb.com/products/robotics/collaborativerobots adresini ziyaret edin.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex), daha üretken ve sürdürülebilir bir gelecek için toplumun ve endüstrinin dönüşümüne enerji veren öncü bir küresel teknoloji şirketidir. Elektrifikasyon, robotik, otomasyon ve hareket portföyünü birbirine bağlayan yazılım ile ABB, performansını yeni seviyelere taşımak için teknolojinin sınırlarını zorlamaya devam ediyor. ABB'nin başarısını 130 yıla uzanan mükemmeliyet geleneği ile bugün 100'den fazla ülkedeki yaklaşık 105.000 çalışanı sürdürüyor. www.abb.com
ABB Robotik ve İmalat Otomasyonu, robotik, makine otomasyonu ve dijital hizmetlerde bir öncü olarak otomotivden elektroniğe ve lojistiğe kadar çok çeşitli endüstriler için yenilikçi çözümler sunar. Dünyanın önde gelen robotik ve makine otomasyon tedarikçilerinden biri olarak 500.000'den fazla robot çözümü sağlamıştır. Her ölçekteki müşterilerimizin üretkenliği, esnekliği, sadeliği ve çıktı kalitesini artırmasına yardımcı oluyoruz. Geleceğin bağlantılı ve kolaboratif fabrikasına geçişlerini destekliyoruz. ABB Robotik & İmalat Otomasyonu, 53'ten fazla ülkede 100'den fazla lokasyonda 11.000'den fazla kişiyi istihdam etmektedir. go.abb/robotics