ABB全新QCS自动化软件维护方案为制浆造纸厂注入新活力

ABB全新QCS自动化软件维护方案为制浆造纸厂注入新活力

  • ABB专为制浆造纸行业而拓展的自动化软件维护方案旨在通过更积极主动的管理方式来帮助用户保护质量控制系统(QCS)的投资
  • 新增多个订阅级别可以让用户获得更到位的服务支持并在系统重大升级时更新QCS软件并获取新的功能特性
  • 改进的QCS生命周期管理有助于面向未来并大幅提升系统性能来控制总拥有成本

ABB重磅推出了全新的QCS自动化软件维护(ASM)方案,它不仅支持从旧版本到新版本的系统演进,而且还方便用户获得定期软件更新来实现持续的版本更新,从而帮助制浆厂、纸厂、包装厂和纸巾厂充分发挥系统投资的潜力。

全新的QCS ASM意味着维护经理在系统升级时不仅能够从新系统的诸多优势直接获益,而且还能在以后不断获取当前版本软件的新特性和子版本。过去,这些持续迭代的增强功能难以获取,导致纸厂管理人员在实施特定系统版本后被锁死在现状中。

为此,ABB新发布的生命周期管理方案消除了在主要系统升级之间访问新软件版本和功能、修正和增强的复杂性和成本。 通过缩短软件交付时间降低了维护和支持成本,最终帮助提高系统的有效性、稳定性和性能。新的服务方案还提供了多个级别来实现更具性价比的主动系统管理,适应不同用户的需求。新的Maintain Plus级别首次允许部署最新版QCS800xA的用户下载当前版本软件的持续更新、新特性、网络安全增强功能和补丁。而Maintain & Evolve级别则主要面向安装了前几代QCS或老版QCS800xA系统的纸厂,满足其系统代间版本升级需求。

ABB用户可在系统重大升级时更新QCS软件并获取新的功能特性
ABB用户可在系统重大升级时更新QCS软件并获取新的功能特性

不论哪个等级,用户不仅可通过ABB管理安装设备群的用户门户myABB来访问高级系统文档并查看和管理许可证,而且还能通过发布到ABB应用库的版本说明来随时了解任何系统的更新情况。此外,这两个级别还包括对QCS系统中所有固件相关装置的更新,例如网络平台或执行器控制中心。

ABB纸机控制全球产品经理Carl-Magnus Tjeder表示:“这一增强型服务方案的最大区别在于它为客户提供了及时更新和量身定制的服务支持,这对已经使用我们最新版本的运营商来说是一个主要的获益,他们现在可以在需要时获得由服务团队提供的经济有效的新功能。”

QCS ASM专为造纸厂的维护经理、生产经理和系统工程师而设计,满足其面向未来,紧跟市场潮流的迫切需求。

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp