IE5电机帮助油漆车间实现年度节能

IE5电机帮助油漆车间实现年度节能

在宝马集团位于英国牛津的MINI喷漆车间,将报废电机升级为IE5超高能效电机及变频器组合,节省了大量能源

ABB价值供应商在英国的一个网络APDS进行的能源评估估计该项目每年将减少能源成本40000英镑,并显著减少二氧化碳排放。同步磁阻电机组合和安装的投资huibao期估计不到三年。

工厂喷漆车间顶层的大量电机现已升级为IE5同步磁阻电机,为喷漆室的供气和排风机网络提供动力。这些电机的功率范围在55 - 132 kW之间,与ABB通用变频器搭配使用后,可以体现其节能能力。IE5同步磁阻电机及变频器组合的其他优势包括更低的环境噪音和更低的运行温度,从而减少热损失和更低的持续维护要求。  

ABB变频器集成到工厂的新PLC系统中,改善了整个喷漆车间的操作通信。油漆车间在正气压下运行,这意味着进入该区域的空气比排出的空气多。这能保证空气中的灰尘不会落在涂漆产品上,保证表面无瑕疵。PLC通过监控空气压力发挥作用,并在例如门被打开的情况下触发变频器增加风机的功率。变频器还启用了欠载功能,可以显示用于喷漆室通风的皮带驱动风机系统的负载是否减少,提醒维护人员并减少昂贵停机时间的可能性。

来自APDS的董事总经理Alan Jones表示:“现有的电机的服役时间即将接近尽头”。“这为工厂现有的SynRM基地优化提供了绝佳的机会,并可以帮助实现了公司所期望的显著节能的效果。”

宝马集团加入了汽车行业的其他主要参与者行业,承诺在十年内将汽车制造相关的排放减少80%,使其符合《巴黎协定》。转向ABB的IE5同步磁阻电机将在确保其牛津工厂为其可持续发展目标做出贡献方面发挥关键作用。

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp