ABB构建互联解决方案新生态,迈向零排放未来

ABB构建互联解决方案新生态,迈向零排放未来

ABB电气产品事业部在2018 ABB电力与自动化世界中展示最新产品组合

厦门,2018年11月14日——以“携手同心,共创数字化未来”为主题的“ABB电力与自动化世界”今天在厦门国际会展中心正式拉开帷幕,全方位呈现ABB在电力、工业、交通与基础设施领域最前沿的技术成就。

在活动中,ABB电气产品事业部通过现场展览以及“领航未来可持续交通”这一行业论坛重点展示了集成中低压开关设备以及直流和交流充电桩的数字化产品组合,从发电端到用电端,旨在构建电动交通新生态,迈向零排放未来。

ABB集团电气产品事业部总裁梅塔表示,“ABB致力于倡议与实践在尽量少消耗地球资源的前提下实现发展的理念。作为全球技术领导企业,ABB通过在中国举办的ABB电力与自动化世界活动上首次展示整合的解决方案,向客户展示出我们产品组合的深度和广度,从可再生能源并网、大容量储能、智能配电到快速充电,支持中国构建面向未来的、可持续的基础设施,创造更美好的未来。”

在《财富》杂志此前公布的2018“改变世界”榜单中,ABB凭借在加速利用清洁能源、推动电动交通发展领域的突出贡献位居第8名。作为直流快充领域的全球领导者,ABB目前已在全球累计安装了超过8000多个快速充电站,并全部实现联网化。

在本次活动中,ABB展示了最新交流充电桩、180kW直流快速充电机,以及350kW欧标CCS2大功率充电机,其中直流桩通过接入ABB Ability™互联服务,正常在线率可达99.5%,可远程诊断90%以上的问题,无需到现场可在线解决60%以上的异常 ,极大提升充电桩的运营效率,保障充电无忧。

电动汽车充电基础设施产品组合这一打包方案则涵盖电动汽车充电机乃至中压电网设备,满足轿车、大巴及卡车及多车同时充电方面的需要,可以节省安装和调试时间,并将风险最小化,满足本地公用设施标准和充电可靠性需求。

ABB中国电气产品事业部负责人赵永占认为,随着中国进入一个更成熟、更复杂的发展阶段,来自能源和环境的挑战变得日益突出,可持续发展和转型升级成为各行业市场增长的核心驱动力。颠覆性的变革不仅发生在交通领域,其上中下游产业的再电气化亦迫在眉睫,而这也正是ABB的擅长之处。凭借领先的数字化专长和对本土客户的深度洞察,ABB在中国已帮助众多客户实现电气化升级改造,在确保系统稳定性的同时,提高能效和资产管理水平,从而提升客户在国内和全球的竞争实力,创造更多价值。

为应对市场的多样化需求,ABB在厦门亦集中展示了以下最新电气产品:

  • ABB Ability™配电系统资产健康管理解决方案,基于ABB Ability™云技术开发。帮助客户量化设备资产健康,预测设备失效的可能性,智能评估系统能耗,并通过“智慧大脑”指导客户优化运行工况。通过数字化技术帮助客户提升40%的运维效率,减少30%的停电损失,优化节约能耗15%,实现从被动预防到主动预测的智慧转变。
  • ABB全新一代断路器和开关产品,Tmax XT塑壳断路器、TruONE™双电源自动转换开关以及Ekip UP数字单元,依托ABB Ability™ EDCS智能配电控制系统实现更广泛的智能配电设备组合,将数字化创新运用到企业日常的设备管理,帮助用户以最简便的方式实现配电系统的实时掌控。
  • ABB最新组串式逆变器PVS-50/60-TL,聚全球智慧,拥可靠性能,集智能管理,助享绿色能源。3路MPPT,ABB专有的智能控制算法,快速捕获电池板最高功率,发电效率高;功率因数-1~+1可调,保障客户投资收益;40℃环境MTBF高达268,680小时,高可靠性; 12路直流组串输入(可选15路),光伏专用快插输入端子,可水平或垂直安装,易部署,易安装;双重防水设计,机箱防护等级IP65,环境适应性强,面向全球销售。
  • Pmax 系列密集型母线槽,通过KEMA & ASTA双认证,导体电导率≥ 58MS/m,外壳采用独特的两片式结构设计,导热系数达到 210W/m·K,为系统提供卓越的刚度和散热性,防护等级可达IP68。
  • 电弧炉专用断路器VD4-AF,融入先进的前沿开关和智能诊断技术,极大提高电弧炉、精炼炉的投切质量,创新的驱动技术将机械寿命提高到150,000次,免维护,低截留值,低过电压,减少了操作过程对电网的冲击,延长了设备的使用寿命,降低运行成本,助力智能电网的建设和升级。
  • 模块化、多通途、一体化继电保护装置REX640,轻松实现全系统设备的全面保护。REX640适用于公共事业和工业的所有应用,它甚至能同时保护多个应用。这保证了该保护方案的灵活性及全面性,同时节约成本。软件和硬件的模块化及可扩展性,不仅支持完全定制化,而且让产品在全寿命过程中的更新更加灵活。REX640是ABB保护控制产品系列Relion®的新成员。
  • ABB AbilityTM智能变电站控制保护系统SSC600,该方案代表着配电网保护控制的一种新方式,在变电站级将所有保护控制功能集于一体。SSC600的单个装置可适用于广泛的应用范围,实现数字化变电站的全站可视化、简化工程量,成本高效的过程管理,以及先进的全生命周期管理。将SSC600与合并单元相结合,提供开关设备中的主要设备与SSC600之间的测量和物理接口,从而创建独特的、符合IEC 61850的集中保护和控制解决方案。模块化软件在初始订购阶段就可以定制,并且可以在数字化变电站的寿命周期内进行灵活的修改。
  • ABB智慧建筑控制系统,让智能建筑更智能,连接数百或数千个设备协同工作,更可通过IP接入点和API(应用程序界面)、云计算功能 、AI(人工智能)进行数据集成以完成控制任务,提升舒适性、提高效率、减少30%能源成本。
  • 最新加入ABB的工业系统业务单元的全系列产品亦在活动中首次亮相,其中,UPS-TLE Modular 系列模块化不间断电源系统,双转换效率高达96% ,输出电压失真小于1%,支持在线热插拔、智能电池管理以及远程监控。

此外,作为本次ABB电力与自动化世界活动的重要组成部分,2018年11月13日,ABB厦门工业中心开幕典礼隆重举办,庆祝ABB各制造基地及研发中心顺利进驻。ABB厦门工业中心总占地达43万平方米,投资额为20亿元人民币(约3亿美元),是ABB集团在中国的最大的单体投资项目,亦是ABB在全球最大和最先进的制造基地。此举彰显了ABB对中国市场充满信心,将进一步推动ABB在华业务的发展,更好地服务现有和潜在客户,巩固市场领先地位。 

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球电网、电气产品、工业自动化和机器人及运动控制领域的技术领导企业,致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户提高业绩。基于超过130年的创新历史,ABB技术全面覆盖电力和工业自动化价值链,应用于从发电端到用电端、从自然资源开采到产成品完工的各种场景,谱写行业数字化的未来。作为ABB国际汽联电动方程式锦标赛的冠名合作伙伴,ABB也积极投身未来可持续发展,拓展电动交通技术疆界。ABB集团业务遍布全球100多个国家和地区,雇员达14.7万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,40家本地企业,1.8万名员工遍布于142个城市,线上和线下渠道覆盖全国300多个城市。

欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,数字营销中心:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气产品,官方微信:cnabblp

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp