ABB为Nobia新建的高科技厨房家具工厂提供全套机器人产品

  • ABB为Nobia在瑞典约恩科平新建的现代化工厂提供一系列机器人解决方案
  • 该工厂将为北欧消费者生产大规模定制的、可持续的厨房家具,使其成为欧洲现代化程度最高、最先进的厨柜工厂之一
  • ABB领先的机器人技术使Nobia制造流程更具弹性、灵活性和效率


欧洲领先的厨房厨柜家具生产商Nobia集团使用ABB 机器人为其位于瑞典约恩科平的新工厂提供机器人自动化解决方案。凭借这一合作,ABB 机器人进一步扩展到了新的行业领域,帮助企业提高生产效率和可持续性。    

ABB 机器人通用工业业务单元全球负责人Andrea Cassoni表示:“ABB对Nobia全新现代化工厂的贡献展示了我们如何帮助企业解锁柔性自动化技术的潜力,从而实现其业务的突破。ABB通过机器人自动化领域的专业知识、全球项目经验和和创新的定制产品,进一步支持这一目标的实现。在与Nobia的合作过程中,我们的机器人解决方案能帮助其实现定制厨房家具的快速批量生产,满足消费者对量身定制的个性化产品日益增长的需求”。  

ABB提供的机器人帮助Nobia实现了更灵活、自动化程度更高的制造愿景,能够大规模生产定制产品。通过让机器人承担枯燥、脏乱、有时甚至是危险的任务,Nobia的工人能够从事更安全、更有价值的工作。使用的机器人包括适用于高负载应用的IRB 7600,可提高生产力和生产效率的通用型机器人IRB 4600,以及ABB产品组合中150–300公斤级内性能最高的机器人IRB 6700。IRB 6700平均每天可为人工减少2.5吨搬运量的工作。与非自动化工艺相比,机器人帮助工厂生产定制橱柜的效率提高了75-80%。  

ABB在自动化领域的技术领先地位,与Nobia对细分市场的见解及对客户需求的了解相结合,让Nobia制造过程的灵活性和数字化程度得到了进一步提升,并带动了约恩科平周边地区自动化领域的发展。在当地,ABB 机器人还将为Nobia现有和未来的员工,以及约恩科平大学及附近的林雪平大学的学生提供教育和技术支持。培训将在ABB 机器人近期在约恩科平开设的培训中心举行。  

Nobia首席执行官Jon Sintorn表示,“我们非常期待与ABB的合作。我们正在建设一个面向未来的高产能工厂,这将巩固我们的领先地位,并推动整个行业的变革。工厂将以最快的速度和最高的质量生产根据订单定制的厨房。机器人自动化解决方案与我们专业知识的独特结合,将使我们能够为北欧地区的客户提供设计领先且具有可持续性的厨房。为实现这一目标,我们将利用ABB市场领先的技术打造高度自动化、灵活的工艺流程,并广泛整合物流流程。”

约恩科平周边地区拥有广泛的制造业专业知识和技术基础,ABB 机器人通过与Nobia的合作进一步加强了这一点。Nobia的工厂将于2024年全面投产,成为欧洲最现代化的厨房工厂之一。

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp