- ABB与微软合作将生成式AI功能整合到工业数字化解决方案中,打造更安全、更智能、更可持续的运营
- 本次合作旨在通过部署Copilot功能,使ABB Ability™ Genix工业分析和AI套件及其应用可以进行更直观的用户交互,进一步发挥关联数据的价值,从而提升效率和可持续发展性
- ABB将利用微软Azure OpenAI服务进一步优化ABB Ability™ Genix
基于双方长期的合作关系,ABB携手微软将Azure OpenAI服务整合到ABB Ability™ Genix工业分析和AI套件中。双方将致力于实施生成式AI技术,帮助工业客户解锁运营数据中隐藏的洞见。数据收集和治理能力的提升,将会显著提高效率和生产力,增强资产可靠性和运营安全性,降低能耗并减少对环境的影响。
ABB将通过Azure OpenAI服务,包括GPT-4等大型语言模型(LLM)将生成式AI整合到Genix平台和应用中,实现代码、图像和文本生成等诸多功能。发布后,新的Genix Copilot应用将提供直观的功能并简化各个流程和运营的关联数据流来增强用户体验。通过为行业管理人员、职能专家和车间工程师提供实时的可执行洞见,改善决策质量并提高生产力。此类洞见有望将资产生命周期延长高达20%,并将意外停机时间减少多达60%。

此外,该解决方案还能针对工业温室气体排放和能源利用提供先进监测及优化洞见,帮助客户达成可持续发展和能源转型的目标。
Genix Copilot还能够获取运营人员的经验积累,促进各个岗位之间的联合决策,并特别注重保护企业内部的数据和认知安全。
ABB Ability™ Genix 是一个综合性的模块化工业物联网、分析和AI平台,在保障客户原有投资的同时植入了特定行业领域知识来驱动业务绩效。。运行Genix的企业已经见证了高达40%的运维成本节约、多达30%的生产效率提升以及25%的能效提升和排放优化。新增生成式AI功能后Genix有望进一步扩大这些优势。

“这是ABB与微软战略合作的重要一步,有利于加快工业部门的数字化转型步伐,”ABB过程自动化业务单元全球首席数字官Rajesh Ramachandran评价道,“我们相信,Genix Copilot将帮助工业客户实现可持续发展、卓越运营和提升资产绩效的综合目标。在ABB的工业数字化解决方案中扩展生成式AI能力,将引领客户迈向AI赋能海量决策的新时代。”
“我们认为,数据平台的现代化和规模化是企业长期成功的重要保障,”微软欧洲、中东及非洲区总裁Ralph Haupter表示。“运用诸如Azure OpenAI服务等先进的数字化能力将有助于增强ABB Genix,以有效管理关联数据,同时推动数字化转型,为提升和持续变革注入源源动力。”
Genix通过自动化整合了来自企业运营 (OT)、信息 (IT)和工程 (ET)的数据,从而释放数据的力量,并应用工业AI进一步提升分析和优化功能。该平台可以从资产、工厂到企业进行无缝扩展,跨云端、混合、边缘或本地进行部署。其设计安全可靠并使用微软Azure来实现集成云端连接和服务。
ABB是电气与自动化领域的技术领导企业,致力于赋能更可持续与高效发展的未来。ABB将工程经验与软件技术集成为解决方案,优化制造、交通、能源及运营。秉承130余年卓越历史,ABB全球约10.5万名员工全力以赴推动创新,加速产业转型。
关于前瞻性信息的重要说明
本新闻稿包含前瞻性信息和陈述。此类信息一般可以通过包括“预期”、“认为”、“估计”、“目标”、“计划”、“可能”、“打算”或类似词汇表达来识别。然而,各种风险和不确定因素仍然存在,其中很多超出我们的控制范围。这些风险和不确定因素可能导致实际结果与本新闻稿中所做的前瞻性信息和陈述存在实质差异,并且可能影响我们实现部分或全部所述目标的能力。尽管ABB认为此类前瞻性陈述所反映的预期是基于合理假设的,但不保证这些预期一定会实现。