ABB新品集中发布,数字化创新再掀热潮

在今天开幕的“ABB电力与自动化世界”上,ABB集中发布了68款新品,并向中国市场推出20项ABB Ability™数字化产品和解决方案以及最新的数字化平台,支持电力、工业、交通与基础设施等领域的用户加快数字化转型。这也是一年多来ABB最大规模向中国用户集中展示ABB在数字化领域取得的最新技术成就和重要突破。

以“携手同心,共创数字化未来”为主题,ABB在6800多平方米的展览中,集中展示了其在电力、工业、交通与基础设施领域的领先产品、技术和解决方案。多项展品应用了虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术,以帮助参观者更生动直观地体验ABB的最新技术。

数字化打造未来智能电网

日益复杂的电网对于数字化和自动化提出了更高要求。基于ABB Ability™的数字化技术解决方案将先进的电力产品与数字化传感器、云计算和软件相结合,实现运营技术和信息技术的融合,使电网变得更加智能、灵活、可靠和高效。

M+微电网解决方案:首次将基于人工智能的多代理技术引入微电网控制,在国内率先实现并离网无缝切换,将可再生能源发电、传统发电、储能和负荷合理组网,打造安全、稳定、可靠的能源供应网络。 目前已在全球40余个项目中成功运行。

ABB Ability ™ 数字化电力变压器:这是ABB推出的全球首台集成了数字化解决方案的电力变压器,推动变压器行业新变革。未来出厂的所有ABB电力变压器都可以集成数字化功能,实现远程监控和关键参数的实时分析,进一步提高电网稳定性和资产利用率。模块化设计和可扩展性能让客户全面控制其产品的数字化应用,未来可实现进一步升级。

ABB Ability ™ 变压器内检机器人 – Txplore: 是一项全球首创的可以潜入液浸式变压器内部进行快速、安全和低成本检测的无线机器人服务解决方案,可有效降低人力风险;将过去按天计算的检测时间缩短为按小时计算,减少停机时间,降低约50%的检测成本。

ABB AbilityTM虚拟发电厂平台 PowerFit:通过连接各种类型发电机组、储能设备以及负载单元实现精确控制用电需求和发电输出平衡,满足外部需求的同时降低发电供热供冷成本。该平台可以帮助各领域电能用户对可再生能源发电和用电需求进行预测,最大化优化售电购电收益。

全新一代断路器和开关产品:ABB此次推出包括TmaxXT系列塑壳断路器,专用双电源自动转换开关TruONE™,Ekip Up数字单元等在内的全新一代断路器和开关产品,以ABB Ability™智能配电控制系统为依托实现更广泛的智能配电设备组合,将数字化创新运用到企业日常的设备管理,帮助用户以最简便的方式实现配电系统的实时掌控。

智能制造促进新一轮产业升级

ABB一直积极致力于帮助各行各业的中国客户实现智能化转型升级,提升运行时间、提高速度和产量,构建智能工厂,拥抱第四次工业革命浪潮下的前沿技术。

ABB 机器人解决方案接入互联服务:基于ABB数字化先驱优势,全球750多个工厂的ABB 机器人已经实现互联,并生成数据。ABB Ability™互联服务平台支持对单台或所有互联机器人的状态和性能进行监控,事故率可减少25%,响应速度和问题解决速度可提高60%,全天候运行支持短节拍、多品种、小批量生产,帮助工厂有效提升运营效率。

ABB Ability™数字化传动装置状态监测解决方案与ABB Ability™ Machsense R高压电机状态监测解决方案:ABB AbilityTM 数字化传动装置状态监测解决方案通过提供涵盖高级分析和维修计划在内的一整套监测服务,使用户可以通过集成化、一站式的平台实现可视化的数字化运营,确保传动、电机、轴承和泵类等动力设备的高效运转;ABB高压电机状态监测解决方案则集合ABB多年电机振动分析的高级算法,可对多路振动信号进行综合分析,确保传动系统设备的高效运行。

世界首个商用模块化过程自动化解决方案:这是ABB首次基于模块自动化理念提供的解决方案,通过构建模块的方式实现生产需求的增加或缩小,为用户提供更多灵活性,是制药厂、生物技术制造商、精细化工厂和食品饮料行业的理想选择。

ABB Ability ™ 数字化传动装置:该解决方案集设备、软件和服务于一体,借助一站式集成门户,让多个传动装置参数显示在同一平台,有效提升设备运行效率、可预测性和安全性,可减少70%的计划外停机时间,延长30%的设备寿命,提升10%的能源效率。

节能增效开启智慧城市

智慧城市建设是全球范围内城市发展的未来趋势,ABB一直关注智能交通、智能楼宇等核心技术在市政基础设施升级、节能减排等方面的应用,积极参与推动中国建设拥有清洁能源、绿色交通和指挥楼宇的世界级城市群。

ABB Ability™ Tekomar XPERT – 船舶发动机性能的数字化解决方案:通过分析比对发动机的实际运行数据和航测实验数据,为船舶航运客户提供可操作的行动意见,提升发动机性能,降低运营成本。该产品适用于所有船舶航运客户,目前全球已有超过1,000艘船只采用了该软件系统。

ABB完整楼宇自动化解决方案:包括ABB Ability™智慧建筑控制系统、Building Space®、ClimaECO在内的一系列智能化方案,实现楼宇自控、语音识别和人脸识别等领先功能,并将建筑与智能电网连接,有效减少30%能源成本,全方位提升楼宇建筑的舒适性、安全性和便利性。

绿色能源,绿色出行--光伏&充电新方案:ABB Blink 系列 7kW交流桩具有组网灵活、蓝牙连接、语音及呼吸灯提示、双层前盖设计等特点,适合住宅小区和停车场等泊车充电场合。Terra 184Z是180kW分体式直流充电机, 具有完善的安全机制和高度智能物联功能,能够远程诊断90%以上故障,减少60%以上现场服务,可升级的模块化特性适合路边充电、高速充电、油站充电、商业场所充电等多种场合。

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球电网、电气产品、工业自动化和机器人及运动控制领域的技术领导企业,致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户提高业绩。基于超过130年的创新历史,ABB技术全面覆盖电力和工业自动化价值链,应用于从发电端到用电端、从自然资源开采到产成品完工的各种场景,谱写行业数字化的未来。作为ABB国际汽联电动方程式锦标赛的冠名合作伙伴,ABB也积极投身未来可持续发展,拓展电动交通技术疆界。ABB集团业务遍布全球100多个国家和地区,雇员达14.7万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,40家本地企业,1.8万名员工遍布于142个城市,线上和线下渠道覆盖全国300多个城市。http://new.abb.com/cn 

center

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp