医院是医疗行业的重要组成部分,在当前移动互联网和物联网结合的数据时代,以及“双碳”战略大背景下,全面提升医院的智能化管理和绿色高质量发展,将成为医院建设的核心。
江苏省中西医结合医院始建于1956年,是全国首批重点中西医结合医院,综合性三级甲等中西医结合医院。2018年成为国家中医临床研究基地建设单位,2022年被列入国家中医药传承创新中心项目储备库。在江苏省医疗资源版图上,其就像一颗闪亮的明珠镶嵌在南京城东北部。2021年,在实施 “十四五” 发展规划的开局之际,江苏省中西医结合医院新建外科病房暨转化医学综合楼主体迎来封顶时刻。项目实施后,江苏省中西医结合医院总建筑面积将达到14.5万平方米,核定床位数将达到1500张,为建设高水平中西医结合医院和中医药科技创新平台提供有力支撑。该项目整体通过ABB中低压电气解决方案保障院区的安全、稳定运行和智能化运维,打造智慧医院的新标杆。

医院作为救死扶伤、传染控制及科研的重要场所,对安全稳定和全天候不间断的电力供应要求非常高,这也正是江苏省中西医结合医院项目需求的重点。针对于此,ABB提供了UniGear ZS1 500mm柜宽空气绝缘金属封闭开关柜。该开关柜拥有优化的电场分布和散热设计,内部燃弧可达 AFLR 31.5 kA/1 s等级,能有效保障人身和设备的安全。同时,其创新的基于物联网技术的全面状态感知能力,可对设备进行多维度的实时监测与分析,对医院供配电设备的全生命周期进行健康管理,帮助院区实现智能高效的状态检修,提供更可靠、更智能的电力保障。
UniGear ZS1 500mm柜宽空气绝缘金属封闭开关柜的另一个特点在于其紧凑的柜体结构。江苏省中西医结合医院新建转换医学综合楼位于南京主城区内,受空间条件限制,其供电网络的总体承载能力有限,较难满足大电流负载,对设备的体积也有一定的要求,而UniGear ZS1 500mm柜宽空气绝缘金属封闭开关柜带可抽出式断路器,能够减少占地面积,特别适用于空间有限的场所。

在本次项目中,ABB 还提供了MNS3.0 低压开关柜。该产品可在不断电的情况下轻松更换功能单元,具有高安全性和可靠性。MNS3.0 低压开关柜优质的防电弧设计以及采用特殊材料,能有效防止故障电弧发生,满足抗地震和抗冲击要求,保证医院在特殊情况下的可靠运行。并且,它设计灵活、结构紧凑,后出线方案更可有效节省配电室的空间,满足医院配电室的空间要求。此外,免维护的母线槽 WavoPro和可靠的电气机械元件,能够有效延长开关柜的使用寿命,为医院全方位的安全、稳定、可靠运行保驾护航。

在医院建设的道路上,ABB始终着眼前沿,依托于先进的技术及全生命周期的系统解决方案从电气设备、安全电源、智能运维与防雷接地等多方面保障医院建筑的用电安全和持续供电,并助力业内多家医疗机构提质增效和数智化升级转型,加速推进智慧医院建设和高质量发展。
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是电气与自动化领域的技术领导企业,致力于赋能更可持续与高效发展的未来。ABB将工程经验与软件技术集成为解决方案,优化制造、交通、能源及运营。秉承130余年卓越历史,ABB全球约10.5万名员工全力以赴推动创新,加速产业转型。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,27家本地企业,1.5万名员工遍布于130余个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。
欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信二维码: