SSC600以IEC61850为基础在单个装置上集成了变电站级的所有保护和控制功能,降低配网复杂性,支持数字化变电站在全生命周期中的最优资产管理。
在2018 ABB电力与数字化世界上,ABB在华推出ABB AbilityTM智能变电站控制保护系统SSC600。该方案代表着配电网保护控制的一种新方式,在变电站级将所有保护控制功能集于一体。这虽然是一种崭新的方式,但其基于ABB Relion®保护和控制系列产品,具有坚实和成熟的技术基础。SSC600将在2018年第四季度上市销售。
SSC600的设计是用于支持ABB AbilityTM 数字化解决方案,协助公共事业及工业用户对他们的系统和设备了解更多信息,开展更多丰富业务。将SSC600与其它ABB AbilityTM产品和方案相结合提供出新的变电站生命周期管理的解决方案。SSC600先进的连接能力支持与附加服务(如远程诊断、资产管理和升级服务)的无缝集成,可为客户实现更大价值。
SSC600的单个装置可适用于广泛的应用范围,实现数字化变电站的全站可视化、简化工程量,成本高效的过程管理,以及先进的全生命周期管理。将SSC600与合并单元相结合,提供开关设备中的主要设备与SSC600之间的测量和物理接口,从而创建独特的、符合IEC 61850的集中保护和控制解决方案。
ABB配电系统业务单元负责人帕林表示,“ SSC600为现有变电站提供了一种快速、简单和成本效益高的方法,既可以采用保护控制领域的最新技术,同时可以将现有继电器作为备用保护。新的安装只需将SS600之外的合并元件进行整合。添加第二个SSC600设备就可创建具有全冗余的集中保护和控制解决方案。”
模块化软件在初始订购阶段就可以定制,并且可以在数字化变电站的寿命周期内进行灵活的修改。SSC600已准备好与电网共同升级,以适应不断变化的保护要求。持续访问最新软件动态将保证变电站系统的先进性。升级整个变电站系统比以往任何时候都容易,只需更新一个设备,而不需替换所有间隔层的保护和控制设备。
通过集中式人机界面(HMI),用一个设备监视和控制各种变电站设备,这一能力将提高对系统的状态感知,从而更易获取有价值的配电过程信息。
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球电网、电气产品、工业自动化和机器人及运动控制领域的技术领导企业,致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户提高业绩。基于超过130年的创新历史,ABB技术全面覆盖电力和工业自动化价值链,应用于从发电端到用电端、从自然资源开采到产成品完工的各种场景,谱写行业数字化的未来。作为ABB国际汽联电动方程式锦标赛的冠名合作伙伴,ABB也积极投身未来可持续发展,拓展电动交通技术疆界。ABB集团业务遍布全球100多个国家和地区,雇员达14.7万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,40家本地企业,1.8万名员工遍布于142个城市,线上和线下渠道覆盖全国300多个城市。
欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,数字营销中心:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气产品,官方微信:cnabblp