2023世界清洁能源装备大会,于8月26日至28日在四川省德阳市召开。本次大会主题为“绿动地球、智造未来”,旨在打造链动全球产业创新资源、推动产业链供需对接的国际交流平台。
继去年ABB出席该大会的 “电能替代与节能技术装备创新发展”平行论坛,今年ABB(展位号:T083-85)携新近智慧园区能源管理、清洁发电、储能及关键供电等解决方案亮相大会,分享从路径探索到部署实施的新兴清洁能源电气技术成果,支持构建新型电力系统,推动能源行业绿色转型。

清洁能源是应对气候变化和环境污染的重要手段,通过减少化石能源的使用,可以有效降低温室气体的排放,保护环境和生态环境,实现地球的可持续发展。近年来,中国大力推动清洁能源的发展,可再生能源发电总装机已突破了13亿千瓦,装机总量超过了煤电,水电、风电、太阳能发电装机规模均为世界第一。
中国向全球提供了50%的风电设备、80%的光伏组件设备1。随着风能、光伏领域的技术进步和设备的大规模安装和利用,清洁能源领域市场前景广阔。作为中国客户的优选合作伙伴,ABB通过创新技术为太阳能、风能、储能系统提供领先的解决方案,降低新能源间歇性、随机性等问题对配电网造成的冲击,可以实现从发电到并网再到用电的完整能源数字化部署。

新能源电气解决方案,精准捕捉自然的能量
大功率海上风力发电正在蓬勃发展,海上风电机组大型化与海上风电场规模化同样带来了电力可靠供应、安全稳定等诸多挑战。在此过程中,ABB能够提供包括断路器、接触器、塑壳断路器、中压断路器、环网柜、配电柜等中低压产品,适用于风力发电机内部系统的变桨、偏航、主控、变流及各个风机内辅助系统,也适用于外部系统的并网、升压等各个过程。
例如在风力发电的辅助系统中,如变桨、偏航或液压系统,ABB Tmax XT塑壳断路器、S800短路限流器、MS马达保护开关、AF/AFC接触器的产品组合可用于电机控制和保护,已实现广泛应用。

大型光伏电站由于容量和电压损耗,要求较高的并网电压,需要实行二次升压方案才能实现。针对就地升压,ABB拥有完善的、基于模块化设计SafePlus环网柜的中压升压新方案,包括:提供IP54户外解决方案,4100米高海拔解决方案,电缆提升接入方案,预测性维护Safe Digital方案。
ABB低压元器件风光储系统配套方案,从直流侧、交流测和系统方面全面提升配电可靠性,例如:直流侧OTDC1500V隔离开关方案,符合IEC和UL标准;DC1500V大电流开关,满足高电压的远程控制需求;交流侧配电,拥有适用于690V、900V 和1200V系统的Emax2断路器, 在光储交流侧、风电发电机出口侧、变流器并网侧和箱变进线侧,为新能源发电提供安全护航。同时,交流测AF接触器,运行电压达到1150VAC,主要用于风电双馈回路定子回路,宽电压线圈和低电压穿越特性满足风电运行需求。

随着全球新能源系统装机量日益增长,用电端的运营方式也在发生巨变。越来越多的分布式能源、区域多能协同综合能源等能源生产和供应模式的去中心化,推动了智慧能源由初期的单点技术研发向系统型产业化发展过渡。
大规模的新能源接入和微网管理,需要智能化和数字化手段,ABB Ability™ EAM能效和资产健康管理云平台,自动为客户给出设备及系统的健康评估和运维建议,帮助系统提升维护效率,减少停电损失,降低系统能耗。年度明星新品 - 额定绝缘电压1500V的Emax 2/E高电压断路器亦可通过EAM平台对电气设备进行数据处理,以优化系统性能。
在电气连接与保护方面,ABB用涵盖SoliMold 系列电缆附件、AS-SA系列金属切底锚栓、Superstrut 支架、格兰和扎带的安装产品解决方案满足新能源客户所需,为光伏和风电等长距离输电提供可靠连接,并帮助确保安全、可靠的现场环境。
ABB云边融合的智慧碳中和园区解决方案,实现“源-网-荷-储”精准调控
ABB智慧能源管理解决方案,实现云边融合全链能源管理,既可实现总部一体化能碳管理、资产健康管理、移动运维管理等功能,也可在园区级通过多策略精准柔性调控技术,实现清洁能源的更大化本地消纳,源荷储协同提高能源使用效率。该方案配置发电预测和负荷预测AI算法,通过预测发电和用电的情况,部署调控策略,实现用电低碳化和经济性之间的平衡。

该方案已经在ABB厦门工业中心实现应用,通过100,000平方米屋顶光伏的铺设,预计可实现50%的清洁能源替代,每年减碳13,400吨。项目部署ABB Ability™ ZEE600智慧能源管理平台对园区的“源-网-荷-储”进行精准调控。该平台接入光伏、储能、配电、暖通空调、照明、充电桩等能源设施,对整个园区的优化能源管理,并对接厦门供电局,构建虚拟电厂,实现实时性的需求侧响应。其中,eStorage智慧储能小屋解决方案,涵盖配电和控制设备,通过与智慧能源管理系统ZEE600调控管理,有效平衡光伏波动,提高光伏的本地消纳率;其中构建的直流微电网为光储直柔技术的广泛应用提供有效示范。

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是电气与自动化领域的技术领导企业,致力于赋能更可持续与高效发展的未来。ABB将工程经验与软件技术集成为解决方案,优化制造、交通、能源及运营。秉承130余年卓越历史,ABB全球约10.5万名员工全力以赴推动创新,加速产业转型。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,27家本地企业,1.5万名员工遍布于130余个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。
欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信二维码:

[1] https://news.cnr.cn/native/gd/20230727/t20230727_526347884.shtml