9月8日,在世界电动汽车日即将来临之际,ABB电动交通携其在直流充电、交流充电、有序充电及V2F能源互联领域先进的产品技术和充电解决方案亮相第六届深圳国际充电桩及换电站展览会(深圳充换电展CPSE),以安全、智能、可靠的充电解决方案助力智慧交通变革。
近年来,随着新能源汽车产业的蓬勃发展,充电基础设施建设持续升级,成为推进交通强国建设和绿色交通发展的重要力量。深圳充换电展作为充换电领域重要的交流平台以“新产品、新技术、新品牌”为主题,推动充换电基础设施建设,优化充换电设施体系,促进新能源汽车产业发展,呈现在充电基础设施领域全链条资源优势及未来发展方向。
ABB电动交通凭借卓越的技术专长、丰富的行业经验以及对充电基础设施领域的深度洞察,不断拓展技术疆界。其充电解决方案覆盖从家用到商用的多种应用场景,包括住宅小区、公共建筑、工业园区以及专用运营场站,产品包含从7-21kW的小功率交流充电桩、60-240kW直流充电桩,有序充电系统以及360/480kW的大功率液冷超充系统,兼顾现在和面向未来的多元化充电需求,加速交通碳中和目标实现。

大功率快充,未来已至
随着充电技术的快速发展,“让充电像加油一样快捷”已不再是一个新的理念。ABB TERRA CA 智能直流充电桩兼具双枪均充、超充的充电模式,以及宽范围的恒功率电压和大电流的功能特点,可同时为两辆电动车进行充电。该产品双枪最高输出500A,赋能效率对比普通充电桩高约25%,可有效应对充电倍率和电压需求多样化的现状,可满足电动出租/网约车、电动物流车、电动大巴等多类型车辆对不同电压的需求,为充电运营商提供安全便捷、高效经济的充电服务。
ABB 480kW大功率液冷超充系统峰值输出电流高达到650A,可兼容未来800V及以上的高电压平台的新车型,实现充电5分钟续航200公里。除了速度优势,该产品的使用也非常灵活便捷,在符合人体工程学的电缆管理系统同时,超充桩通过使用液冷技术,降低了终端枪线的重量,枪线直径28mm,助力车主轻松快速插拔充电枪。

柔性、灵活的能源管理
如今,车辆到电网(V2G)技术已演化为更多的应用场景,如车辆到工厂端智能微网V2F (Vehicle-to-Factory) 的推广,为工厂带来了更灵活,更稳定,经济效益更加突出的用电新模式。ABB充电解决方案可有效支持V2F技术的应用 ,使厂区或车队可以在需求高峰期支持电网,让建筑或设备使用储存在车辆电池中的绿色能源,将车辆与工厂端智能微网的充放电场景相结合,为能源交易和智慧能源管理开启了新的可能。

智慧、可持续的运营生态
未来的充电场站将不再是简单的充电场所,而是集合光伏、储能、充放电等多功能为一体,更符合使用者需求的先进能源站点。在“Powered by ABB”概念场站中,光伏加储能加充电的能源转换场景将成为首选。而有序充电和V2G技术将进一步帮助场站节能减排,反哺电网,实现能源的高效利用。“Powered by ABB”充电概念场站不仅能够推动交通可持续发展,同时也强调了以人为本,以用户的需求为中心,场站的服务范围从充电延伸覆盖至休息室、餐饮、AED救助等,满足用户在充电场景下的多元化需求,推动可持续发展的美好未来。
作为电动汽车和充电基础设施领域的全球领导企业,ABB电动交通致力以智能、可靠和零排放的充电解决方案打造零排放未来,如今已在包括中国在内的85个国家和地区交付了超过100万台充电桩。
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是电气与自动化领域的技术领导企业,致力于赋能更可持续与高效发展的未来。ABB将工程经验与软件技术集成为解决方案,优化制造、交通、能源及运营。秉承130余年卓越历史,ABB全球约10.5万名员工全力以赴推动创新,加速产业转型。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,27家本地企业,1.5万名员工遍布于130余个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。
欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信二维码: