- 全球领先的机器人编程软件RobotStudio新增云端服务,带来强大的全新功能
- 云端版RobotStudio®(RobotStudio®Cloud)不受地域和设备的限制,使团队能够协作完成机器人编程及仿真模拟
- 精简的界面、自动的版本管理和高精度的模拟——让编程更简单、更快捷
ABB推出云端版RobotStudio®机器人编程和模拟软件,进一步优化软件功能。云端版RobotStudio可帮助个人或团队不受地域和设备的限制,实现机器人单元设计的实时协作。包括自动版本管理在内的新功能能够同时提升团队工作的透明度和效率。此外,新版软件具有简洁直观的操作界面和导引栏,让不同基础的用户均能轻松的创建和模拟机器人应用方案。
ABB机器人业务部全球总裁马思康表示:“ABB机器人将继续致力于开发灵活创新的解决方案,帮助企业客户应对挑战,快速响应不断变化的客户需求,在数字化程度不断加深的当下实现增长。包括云端版RobotStudio在内的基于网络的新工具将帮助制造商更加快速灵活地规划和设计机器人自动化解决方案。通过简化用户体验,云端版RobotStudio加强协作的同时降低了操作复杂性,无论是新手还是专家均能轻松驾驭,进一步降低了机器人编程的门槛。”
作为全球领先的机器人编程软件,RobotStudio在新增云端服务后不仅能够更好地支持企业对机器人进行协作编程,还能够缩减现场测试和调试所需要的时间及成本,并减少生产中断。凭借新版RobotStudio,系统集成商和工程团队能够实现实时协作,共同设计、开发和优化机器人自动化解决方案。
云端版RobotStudio的新功能之一——版本管理,能够支持用户追溯历史,让所有修改都一目了然。在清楚了解修改过程后,开发人员可以更快地找到问题并予以解决。
RobotStudio云技术虚拟控制器的引入,将为开发人员调试和测试程序提供快速而强大的机器人模拟工具。虚拟控制器将打造现实机器人的数字孪生版本,使虚拟环境中的机器人与实际安装的机器人的性能完全一样,确保机器人在实际安装后的运作与模拟过程分毫不差。同时,通过虚拟控制器,开发人员可在生产之初对机器人程序进行微调和优化,最大限度地减少资源浪费或意外情况发生。
新的云端版RobotStudio具有精简界面,最大程度简化了创建和更改程序的操作,让用户无需专业工程知识也可快速轻松地完成机器人应用编程。同时,企业级防护也将确保信息安全和生产效率。
云端版RobotStudio是ABB RobotStudio软件开发的最新成果。除此之外,RobotStudio还集成有500逾项其他功能用以帮助用户提升生产效率。其中,自动路径规划可将机器人编程时间缩短80%。此外,AR(增强现实)和VR(虚拟现实)选项使用户能够在虚拟三维环境中查看机器人状态并与之互动,从而对机器人安装设计进行优化。您可通过购买高级授权包使用包括RobotStudio Cloud在内的RobotStudio®全套功能包。
欢迎访问RobotStudio®云端版 - RobotStudio | ABB, 了解ABB RobotStudio Cloud解决方案的更多信息或下载RobotStudio试用版。