地热能作为一种绿色能源,拥有巨大的潜力,可以为能源供应提供稳定可靠的解决方案,并有助于减少温室气体排放,对抗气候变化。在能源转型和环境保护的大背景下,地热能的开发与利用日益受到全球关注。
9月15日,2023年世界地热大会(WGC)在北京举办,由国际地热协会(IGA)主办,中国石化集团承办。ABB携数字化创新成果亮相,展示了从配电设备到能源管理平台的全套解决方案,助力地热行业实现基于可持续发展的清洁能源利用、能源效率优化、电气化率提升,赋能绿色低碳社会。
2023年世界地热大会是全球地热能领域盛会之一,此次大会的主题是"清洁地热,绿色地球",旨在促进地热能作为清洁、可再生的能源形式在全球范围内得到更广泛的应用和推广。在大会上,各国的专家学者将分享新兴的地热能技术研究成果和行业发展趋势,探讨企业如何在绿色转型中利用地热能实现可持续发展。
在展会中,ABB从配电系统运行管理、配电设备健康管理、预装式解决方案三个角度全景呈现出智慧运维解决方案。数字化的配电系统实物展示也是本次ABB展台的亮点,展品包括NeoGear低压开关柜、WavePro母线槽、Lmax母线槽等。
ABB预装式变电站解决方案采用模块化设计及按需定制方案,大大降低现场安装调试工作量,缩短项目建设周期,帮助用户规避成本超支和工期延误的风险;本着安全用电的理念,中压开关设备配置泄压通道、空调系统与消防联动、SF6气体泄漏报警及事故排风处理及等电位接地措施;采用ABB紧凑型开关柜如UniGear ZS1空气绝缘开关设备、ZX2 气体绝缘开关设备、Safe Air 12kV干燥空气绝缘环网柜等,可大幅优化空间布置、节约占地面积、降低现场施工难度、提高建设效率,在地热发电、油气开采、海上平台以及海外EPC总包工程中广泛应用。
创新是实现低碳转型的关键。NeoGear低压开关柜采用创新的叠层母排方案,减少高达25%的占用空间,并在这样紧凑的空间内,减少20%热量消耗,有效提升能源使用效率。这款开关柜还具有“更高级别”的安全设计,消除了带电部件暴露在外的危险,使用的母线组件比传统开关设备减少92%,电气接头减少90%。NeoGear可提供更大的安全性、更高的可靠性、更大的灵活性、更高的运维效率和可观的投资回报,使其成为地热能发电和输配领域的理想选择。

ABB WavePro及Lmax系列低压密集型母线槽,是低压配电系统中用于传输电能、分配电能的一种成套设备,具有载流能力大、防护等级高、分配电能方便、安全可靠等优点。这两款母线槽产品,将进一步提高能源系统的电气化率,为清洁能源利用提供可靠支持。

通过不断拓展技术疆界,ABB将可持续发展理念融入全价值链,于2020年发布了2030年可持续发展战略,将通过创新技术,聚焦清洁能源利用、能源效率优化、电气化率提升三大领域,赋能低碳社会。作为可持续发展的先行者,ABB积极开展绿色转型,通过采用可再生能源电力、使用能效和楼宇自动化管理系统、升级设备和改造生产流程、推动废弃物零填埋等举措,减少企业碳排放。
如今,ABB厦门工业中心园区已成为企业低碳转型的样板工程,利用园区工厂100,000㎡屋顶铺设12.3MW光伏 ,实现50%清洁能源的电力替代,呈现出 ABB Ability智慧能源管理平台构建高弹性配电网络的能力,集成新能源的接入、储能系统、能源管理系统、汽车充电桩以及建筑和家居控制系统,通过多策略柔性调控实现电网安全和供需动态平衡,将“源随荷动”的模式提升为“源网荷储”协同运作,实现分布式清洁能源就地消纳,释放碳减排潜力。
欢迎莅临北京国家会议中心交流合作展区A005展位 ABB展台,参观交流。
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是电气与自动化领域的技术领导企业,致力于赋能更可持续与高效发展的未来。ABB将工程经验与软件技术集成为解决方案,优化制造、交通、能源及运营。秉承130余年卓越历史,ABB全球约10.5万名员工全力以赴推动创新,加速产业转型。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,27家本地企业,1.5万名员工遍布于130余个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。
欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信二维码: