坐落于中国北方大连西郊国家森林公园核心区的赢湾假日酒店,周边森林环绕、依水而邻,距大连市中心23公里。酒店于2023年6月25日正式开业,拥有精品客房、特色中餐包房、湖景西餐厅、高端茶室等设施,可满足森林式度假、商务宴请、聚会、高尔夫度假等不同场景和客户群需求,打造“林隐、森居、湖梦”的静谧之感。
凭借新近的数字化技术和解决方案,可靠的高性能产品以及丰富成熟的应用经验,ABB帮助大连赢湾假日酒店打造温馨、舒适、安全的空间,同时有效提高酒店的供电可靠性和用电效率。

以人为本,为旅客营造更舒适的度假空间
酒店舒适的环境不仅是悦目的空间与装饰设计,还有清新的空气,柔和的光照,共同营造了温馨的氛围。在酒店公共区域配置的ABB i-bus ® KNX智能建筑控制系统实现了空调、新风控制与照明、遮阳控制的无缝集成,一体化运行,并具有人体感应、PM2.5、光线感应、时间控制等丰富的控制方式,让酒店环境控制更智能,为宾客营造轻松、愉悦和舒适的入住体验。
ABB i-bus® PEONIA系列智能面板,高度集成,替代了传统 3-5 个面板组合才能实现的功能,是高端设计与智能化功能相结合的典范,创造兼具易用性和舒适性的空间。
能效优先,为业主打造绿色可持续的智慧酒店
通常酒店全年能耗中,大约 50%~60% 消耗于空调制冷与采暖,20%~30% 用于照明。酒店需要持续运营,能耗就是酒店每日成本中的重要组成部分。大连赢湾假日酒店地处中国北方,运营淡旺季具有显著差别。如何智能管理酒店淡旺季的用电波动、控制酒店成本以及实现可持续发展成为本项目需要关注的问题。
为了应对这些挑战,赢湾假日酒店采用ABB智慧酒店解决方案,通过强、弱电等多系统连动,保障电力系统安全、连续和稳定运行,并实现灵活调节建筑能源,提高能源使用效率。
依托ABB Ability™配电数字化技术及能效与资产健康管理平台,为赢湾假日酒店用户提供一站式 “平台式解决方案”。从酒店的输配电系统到客房控制,协作运营在一个平台,实现:一个系统,一种调试,无分层结构,有效降低专业运维人员工作量,做到快速补偿前期的技术投入成本。
赢湾假日酒店应用的强弱电一体化平台涵盖ABB Ability™ EAM能效与资产健康管理解决方案、eEMS studio数字化能效管理解决方案、ABB Cylon楼宇自控系统、ABB i-bus® KNX智能建筑控制系统、面板开关、以及塑壳断路器、微型断路器、双电源转换开关、接触器、多功能仪表等低压配电和保护产品。
融合物联网、5G、大数据、人工智能等前沿技术的应用,在该项目中,通过外置Edge工业网关,将设备组的电流、电压、功率等参数接入云端,建立能源部件和资产列表的连接,可随时随地查看配电柜及设备相关参数,实时了解用电设备状态; 酒店公共区域配置i-bus智能建筑控制系统及Cylon楼宇自控系统,提高酒店的舒适性、安全性和效率;客房内的面板开关亦兼顾美感,和整体设计风格融为一体,营造出高品质、定制化的客房氛围感。
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是电气与自动化领域的技术领导企业,致力于赋能更可持续与高效发展的未来。ABB将工程经验与软件技术集成为解决方案,优化制造、交通、能源及运营。秉承130余年卓越历史,ABB全球约10.5万名员工全力以赴推动创新,加速产业转型。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,27家本地企业,1.5万名员工遍布于130余个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。
欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信二维码: