- ABB首个模块化软件平台OptiFact™及全新IRB 1090工业级教育机器人将在本届工博会上实现全球首发
- ABB新拓展的GoFa协作机器人及节能型大型机器人系列的新应用首秀,展示了柔性自动化的无限可能
- 通过现场裸眼3D技术的展示和线上直播,ABB机器人全面的产品组合为您带来沉浸式的工博会体验
今天,ABB机器人以“是机器人,更是无限可能”为主题,亮相暌违三年的中国工业国际博览会,在近800平米的展台上发布了全系列创新机器人自动化产品、解决方案、软件及服务,其中包括两款全新产品:ABB首个模块化软件平台OptiFact™和全新IRB 1090工业教育机器人。
“由于劳动力和技能人才的短缺、供应链不确定性以及全球对更可持续、更高效运营方式的需求大大增加,机器人技术正经历着显著的增长。”ABB机器人业务部总裁马思康表示,“对此,越来越多的企业将目光投向了机器人与自动化,希望以此建立企业韧性,实现更智能、更快速、更高效的运营。全新的OptiFact软件平台可帮助企业收集、管理和分析工厂设备的数据,优化决策制定并改善流程和性能。而我们新的IRB 1090工业级教育机器人则将帮助下一代掌握更多技能,以更好地适应自动化的新时代。”
OptiFact™是ABB首个模块化软件平台,可通过收集、管理和分析来自数百台工厂设备的数据,帮助企业获取和构建商业价值。OptiFact可通过减少停机时间,将生产效率提升20%,并通过跟踪KPI和避免重大故障来优化工厂的决策制定。
而IRB 1090机器人(有效负载3.5kg)则是ABB专注教育领域的全新力作。IRB 1090支持全定制化教育单元,由ABB的OmniCore控制器驱动,并通过了STEM.org认证。每台机器人附带100个ABB领先的离线编程仿真软件RobotStudio的免费使用权限。IRB 1090的推出,旨在弥合机器人教育中的技能差距,为学生未来的工作奠定基础。
除了这两款新品外,本次工博会ABB还将在四大展区,包括协作机器人专区、新应用区、数字化专区和客户服务专区展示丰富多元的产品及应用。今年工博会的特别之处还在于,无论是线上还是线下的观众,都可以通过裸眼3D技术和现场直播,获得沉浸式的观展体验。
多款机器人展品,从汽车行业的专业应用,到物流和机加工的全链生产的机器人应用,都将以现场和线上双渠道展出。而在数字化专区,ABB通过离线仿真编程软件RobotStudio,将展示自动路径规划(Automatic Path Planning)等帮助提升制造效率的领先功能。
在客户服务专区,观众们可以进一步了解ABB的机器人再制造服务及模块化服务协议组合,这些产品致力于提升资源利用效率,回收材料,并延长机器人使用寿命,从而助力循环经济和更可持续的生产。
近30年来,ABB一直引领着中国机器人技术的发展,帮助客户适应瞬息万变的市场并取得成功。面对中国这个全球最大同时也是增长最快的机器人市场,ABB于去年12月宣布其在上海占地67,000平方米的机器人超级工厂正式投产,继续致力于促进中国智造。