ABB为宁夏杞乡变电站提供GIS技术支持

气体绝缘封闭式组合电器帮助宁夏提高电力可靠性、保障西电东送

宁夏回族自治区拥有近700万人口。杞乡输变电工程是国家电网公司“十三五”期间的重点项目,能更好地服务宁夏中西部地区经济社会发展的需求,增强当地供电能力,同时扩大电网规模。

ABB为杞乡变电站提供了800千伏气体绝缘封闭式组合电器(GIS),保障电力可靠性,提高长距离输电能力。长距离输电可能导致严重的电力损耗,而800千伏及电压等级更高的特高压输电则是提高输电效率并将损耗降至最低的技术之选。ABB的GIS将帮助项目实现2000公里的电力传输,为山东和浙江的多座城市提供可靠电力。

center

GIS是一种紧凑的、金属封闭的开关设备,通过使用压缩的绝缘气体,实现在密闭空间内的安全运营并大幅缩减设备尺寸。800千伏的GIS是保障严酷环境下电力可靠传输并将损耗降至最低的理想解决方案,尤其是在频繁发生沙尘暴的地区。GIS的紧凑式设计能大幅减少变电站的占地面积,与敞开式变电站相比,使用GIS的变电站占地仅为前者的10%。

ABB电网事业部高压业务单元全球负责人韩柏鹤表示:“ABB领先的GIS技术将帮助宁夏提高电力可靠性,保障电力长距离输送至东部地区。这再次彰显了我们的技术能提高电网可靠性,满足中国未来电网的需求。”

ABB于50年前率先应用了GIS技术,并持续在该领域不断创新。与敞开式高压开关( AIS)相比,GIS的紧凑式设计能减少70%的占地面积。作为高压GIS技术和市场的领导者,ABB提供电压等级从72.5千伏到1200千伏的GIS产品,全球安装总量超过3万间隔。ABB最新的GIS产品还应用了多种环保和数字化技术。

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp