- 订单出货比良好,利润率上升,现金流稳健
- 订单额80.52亿美元,同比下降2%;按可比口径增长2%
- 销售收入79.68亿美元,同比增长8%;按可比口径增长11%
- 运营利润为12.59亿美元,利润率为15.8%
- 运营息税摊销前利润为13.92亿美元;利润率为17.4%
- 基本每股收益为0.48美元,增长149%
- 经营活动现金流为13.51亿美元,增长71%
|
关键数据 |
|||||||||
|
变化 |
变化 |
||||||||
|
(单位:百万美元,或另行标注) |
2023年 |
2022年 第三季度 |
美元 |
按可比口径 |
2023年 |
2022年 前九个月 |
美元 |
按可比口径 |
|
|
订单额 |
8,052 |
8,188 |
-2% |
2% |
26,169 |
26,368 |
-1% |
4% |
|
|
销售收入 |
7,968 |
7,406 |
8% |
11% |
23,990 |
21,622 |
11% |
16% |
|
|
毛利润 |
2,762 |
2,481 |
11% |
8,366 |
7,052 |
19% |
|||
|
占销售收入比例 |
34.7% |
33.5% |
+1.2 pts |
34.9% |
32.6% |
+2.3 pts |
|||
|
运营利润 |
1,259 |
708 |
78% |
3,755 |
2,152 |
74% |
|||
|
运营息税摊销前利润 |
1,392 |
1,231 |
13% |
11% |
4,094 |
3,364 |
22% |
22% |
|
|
占运营收入比例 |
17.4% |
16.6% |
+0.8 pts |
17.0% |
15.5% |
+1.5 pts |
|||
|
持续经营活动利润(税后) |
905 |
420 |
115% |
2,902 |
1,469 |
98% |
|||
|
归属于ABB的净利润 |
882 |
360 |
145% |
2,824 |
1,343 |
110% |
|||
|
基本每股收益(美元) |
0.48 |
0.19 |
149% |
1.52 |
0.70 |
116% |
|||
|
经营活动现金流 |
1,351 |
791 |
71% |
2,393 |
600 |
299% |
|||
ABB在2023年第三季度表现强劲,实现了良好的订单出货比,运营息税摊销前利润率再次突破17%,现金流保持强劲,使我们有望在今年实现约30亿美元的自由现金流。
CEO概述
第三季度业绩基本符合预期,我很高兴看到订单额实现2%的可比增长,为1.01的订单出货比提供了支撑。这意味着,尽管销售收入按可比口径实现了两位数增长,我们该季度的订单出货比仍达到预期。各事业部在该季度继续表现强劲,加之非常稳健的现金流,使我们有望在2023年实现约30亿美元的自由现金流。
总体而言,运营息税摊销前利润增长13%,并实现了17.4%的运营息税前利润率,比去年同期提高了80个基点。这得益于有力的价格策略,其贡献抵消了劳动力成本通胀的影响,产量的增长也带来了积极的影响。我很高兴看到,我们对现金转化率的关注取得了成效,经营活动现金流达到14亿美元,比去年同期增加5.6亿美元,这主要得益于更高的收益和更好的净营运资本管理。
最近几个季度中,项目和系统相关业务的订单增长强劲——这些业务增长多涉及我们的各类中压产品和解决方案。其增长抵消了部分短周期业务下滑的影响。总体而言,大多数客户细分市场总体保持平稳或有所改善,下降主要出现在离散自动化领域和建筑领域。过程自动化业务领域的订单增长最为强劲,这得益于强有力的基础市场和一笔约2.85亿美元的大额订单。相比之下,交货期缩短后客户订单模式恢复正常化,对机器人与离散自动化业务的订单额产生不利影响,中国机器人分销渠道的库存调整也带来一定压力。
从区域市场来看,美洲地区成为订单额增长的引擎,在美国实现可比口径两位数增长,并收获大额订单。此外,亚洲、中东及非洲地区订单按可比口径订单额实现增长,其中印度在该季度继续保持强劲增势。相比之下,中国订单额按可比口径出现低个位数小幅下降,特别受到机器人和建筑领域需求疲软的影响。在这两个领域之外,临近第三季度尾声时,我们看到有迹象表明中国市场正在企稳,尽管仍存在较高的不确定性。欧洲地区的订单额出现低两位数的降幅,一方面由于基础市场疲软,另一方面由于去年同期大额订单处于高位,进一步凸显了本季度的降幅。
可持续发展已融入我们的每项工作。我很高兴看到我们获得了国际权威指数机构MSCI的认可,将ABB的ESG(环境、社会和公司治理)评级上调至最高的AAA级,这意味着我们的得分在同行中位居前10%。
第三季度,过程自动化事业部与 Northvolt扩大合作,为全球最大的电池回收厂Revolt Ett 提供电气和自动化技术。该回收厂每年将处理 12.5万吨废旧电池和电池生产废料,在全球同类型工厂中首屈一指。
为更进一步支持客户实现更加可持续与柔性化的生产,近期机器人与离散自动化事业部扩展了机器人产品系列,推出了四款新品,包含22 种选型,节能高达 20%。我们还宣布将在瑞典投资 2.8 亿美元,拓展机器人业务。该园区将成为ABB机器人在欧洲的核心,加强我们在不断增长的市场中为欧洲客户提供本地制造产品的能力。新园区将取代现有的机器人生产设施,计划于 2026 年底投入使用。
我们还成功完成了对电能转换业务单元的剥离,这标志着2020年底宣布的业务组合剥离工作全部完成。今后,我们将继续评估所有业务单元的产品组,以进一步优化业务组合,这也是ABB Way运营模式的一部分。
罗必昂
ABB集团首席执行官
前景展望
2023年第四季度,ABB预计销售收入按可比口径将实现低至中等个位数增长。此外,预计第四季度的运营息税摊销前利润率将与往年一样,较第三季度有所降低,约为16%。
2023 年全年,我们预计销售收入按可比口径将低两位数增长,预计运营息税摊销前利润率将在 16.5% - 17.0% 区间。
ABB是电气与自动化领域的技术领导企业,致力于赋能更可持续与高效发展的未来。ABB将工程经验与软件技术集成为解决方案,优化制造、交通、能源及运营。秉承130余年卓越历史,ABB全球约10.5万名员工全力以赴推动创新,加速产业转型。