对于大部分人而言,提及“道路”时,他们脑海中浮现的是:一条延伸至远方的黑色小路。若被问及什么气味会让他们联想到夏天,大部分人会回答:雨水滴在热沥青上产生的味道。沥青已经成为道路铺设的首选材料——美国94%的道路和欧洲约90%的道路都是用沥青铺设的。
生产沥青时,需要提高对混合料的精准控制,以确保质量。较混凝土等其他材料相比,沥青更便宜,更容易使用,道路建设速度更快。此外,沥青具有降噪的特性,可以吸收热量,也可以回收利用。
如上几点特性使沥青成为道路铺设的首选材料。然而,使用原材料提炼沥青与运输沥青并非易事。生产沥青需要用到三种主要原料(骨料、粘合剂和填料)与其他各种材料,还需要使用沥青设备。沥青设备可以是移动的,也可以是固定的。沥青混合后,就必须用沥青储罐运输到施工现场。
Margui机械设备公司(简称Margui)是一家提供沥青生产设备的公司,包括固定式和移动式沥青设备。
AC500-eCo V3:质量、技术、创新
自2011年成立以来, Margui一直致力于生产稳健可靠的设备,为建筑和基础设施行业提供服务。该公司以其高效的产品而闻名,如:多种容量的沥青设备、旋转式干燥机和沥青储罐。
Margui已和ABB合作多年,建立了互相信任的关系。ABB传动(如ACS380机械类传动)和ABB低压产品是众多Margui产品中的标准配置。目前,Margui决定为其设备提供自动化解决方案。
未来,新的AC500-eCo V3和AI531模拟量输入/输出模块将与Margui沥青设备的四个称重传感器协同工作,通过测量生产沥青所需各种混合料的重量来保证平稳运行,确保混合材料的比例符合要求。
AC500-eCo V3版本具有诸多新的功能,相比较V2版本,提升了四倍用户程序内存以及四倍的CPU处理性能。提升的新性能允许多个同时通信,无论是在现场级、管理级还是通过基于MQTT和OPC UA等协议的云解决方案。通过MQTT网关的连接,可实时监测机器的运行状况,通过VPN还可以实现远程运维。这些沥青设备还可通过CP600-eCo HMI进行直观地管理和控制。