上海图书馆东馆于 2022 年9月正式开馆,建筑面积达11.5万平方米,地上七层,地下两层。该图书馆紧邻美丽的世纪公园,是市民提升文化素养、享受休闲时光的重要场所。
上海气候多变,通常夏季气温达30°C 以上,冬季气温降至零下,图书馆必须保持室内温度适宜,暖通空调对此至关重要。然而,暖通空调的能耗平均约占楼宇能耗的50%。
为了更好地落实碳中和行动方案,图书馆必须使用节能效果显著的暖通空调系统。
上海颂能机电设备工程有限公司参与了图书馆的暖通空调工程项目。该公司专家建议,使用变频器助力大幅降低楼宇的能源消耗。由于楼宇空调系统在大多数时间内处于部分负载下运行,因此与传统的风门或阀门控制方法相比,变频器可节省能源高达60%。
上海图书馆东馆的暖通空调系统共安装了 129 台变频器。这意味着,泵、风机和压缩机将以所需的速度运行,从而达到节省能耗的效果。变频器通过减少电磁干扰,进一步助力增效节能。据估计,图书馆中安装的变频器每年可节省超过63.5万度电,降低30%能耗。
除减少能耗之外,图书馆还采用了其它措施助力可持续发展,包括使用能源管理软件来优化能源使用、使用太阳能发电以及采用热回收系统。
“ABB ACH580 变频器专为满足暖通空调应用需求而设计,可为东馆确保最适宜的环境条件,同时每年节省大量能源。该变频器因其稳定运营、精确控制和高效节能等久经验证的产品特性而脱颖而出,”上海颂能机电设备工程有限公司总经理王永建表示。