- Gravitricity公司推出兼具锂电池与抽水蓄能性能优势的创新性重力储能系统 GraviStore
- ABB将助力Gravitricity加速实现该技术的商业化应用
- ABB本次与Gravitricity的合作将为ABB的广大矿业用户对废弃矿井的再利用带来新机遇
ABB与总部位于英国的重力储能公司Gravitricity签署协议,探索如何利用提升机领域的行业积淀与技术来加速在废弃矿井中开发和实施重力储能系统。

Gravitricity推出的重力储能系统GraviStore极具创新性,可通过在地下竖井中升降重物来提供兼具锂离子电池和抽水蓄能优势的储能方式。未来GraviStores计划将储存超过20MWh的电力,为网络受限的用户和运营商、配电网络以及主要电力用户提供长时间储能和快速电力补给。
与电池不同,Gravitricity系统可运行数十年之久而不会发生任何性能衰减。目前,Gravitricity已通过缩尺演示设备验证了该系统,并着手研究如何在全球废弃矿井中部署这一极具创新性的技术。
作为矿井提升机市场的领先者,ABB在全球范围内拥有超过1,000座提升机系统解决方案的大型安装基数,将通过提供研发、产品开发和工程团队,专门从事矿井提升和机械、电气以及控制技术的设计、工程和运营等方式与Gravitricity公司开展合作。
Gravitricity的联合创始人兼执行主席Martin Wright表示:“随着全球利用间歇性可再生能源的发电量不断增加,对在低需求期间捕捉和储能并在需要时快速释放的技术需求也呈上升趋势。我们的GraviStore地下重力储能系统利用重力,在低成本和无需任何稀有金属的情况下,提供兼具锂离子电池和抽水蓄能产品优势的储能技术。”
“我们已经看到来自欧洲、印度和澳大利亚的矿业运营商对这一系统产生了浓厚兴趣,与ABB这样一家拥有几十年电气化和矿井提升机系统行业积淀的合作伙伴开展合作,将帮助我们加快商业化发展步伐。我很高兴可以共同开展合作。”
本次与Gravitricity签订谅解备忘录(MoU)体现了ABB与同行业、同领域增值技术企业合作的决心,也彰显了ABB努力开展全生命周期服务的雄心壮志,因此本次合作具有里程碑似的意义。

“ABB在矿井提升机领域拥有130年的历史,并在1890年代就在瑞典首次实现了提升机电气化。但同时我们也在不断发展,与Gravitricity的合作就彰显了我们在持续多元化发展并不断拓展我们的技术,”ABB过程工业业务提升机业务线全球服务经理Charles Bennett表示:“我们十分期待通过双方持续推进合作,利用废弃矿井开发出可再生能源的储能系统。”

Gravitricity将提供在电网合规性和控制系统方面的专业知识。通过双方进行可行性研究,将帮助我们了解现有提升技术在重力储能中的应用。ABB还将提供矿业咨询,并致力于确定适合部署GraviStore的场地与竖井。
对于矿业公司来说,矿井退役的过程成本巨大且耗时漫长。通过将废弃矿井重新用于储能,可确保其在原始寿命结束后仍能在高达50年的时间内继续发挥作用,并可以降低退役成本,同时创造新的就业机会并促进绿色能源转型。
ABB在开发全球提升机解决方案方面一直保持着领先的地位。ABB作为完整矿井提升系统的供应商,可为用户提供多方面受益,包括低生命周期成本、高可靠性和系统可用性、短项目执行时间以及一站式提供完整系统解决方案(包括服务和备件)等。