ABB 传动在新西兰的惠灵顿水务公司项目中发挥了至关重要的作用。ABB 帮助这家市政水务公司,通过网络复原力和节能实现理想环境结果。惠灵顿水务公司是水务基础设施服务管理领域规模较大的专业机构。
ABB 授权了一些电气贸易分销商作为其价值提供商,负责提供安装监督、调试服务及其他支持,他们利用 ABB 传动解决方案帮助惠灵顿水务公司每月节能达 10%。另外,他们还通过节约成本和提高复原力造福了整个社区的发展。
在 ABB 兼容式 ACQ580 水和污水处理变频器的运转下,惠灵顿水务公司可以简化泵送过程和电机控制,同时确保节能增效。这些变频器内置智能化泵控制功能,可通过优化泵的运行速度和数量,帮助节约能源并保障无间断稳定供水。
惠灵顿水务设施规划工程师 Paul Winstanley 称:“通过变更控制系统,充分利用变频器的特性,我们不再需要其他电子元件对泵进行控制。由此提高了控制系统的复原力,也便于操作人员管理。ACQ580 对用户非常友好,可实现智能化泵控制。其中内置了各种便利功能,操作起来非常简单,而且相比普通变频器,可通过智能方式更好地控制泵的运行。”

ABB 为惠灵顿水务公司项目提供了供水和污水处理行业专用的全系列 ACQ580 变频器。此前,为进行可靠测量和分析,ABB 配置了 AquaMaster 电磁流量计,实时监测并保存水流数据,以准确跟踪管道输水量。
ABB 运动控制事业部新西兰业务经理 Aran Ferranti Silverio 称:“我们的变频器具有节能增效功能,可帮助惠灵顿水务公司优化过程和控制系统,从而提高供水网络的复原力。在 ABB 价值提供商‘电气贸易分销商’的帮助下,当地团队进行了高水平的调试,并提供了相关服务与支持,取得了显著成果。能够参与助力惠灵顿社区发展的项目,我们倍感荣幸。”