阳江LNG调峰储气库项目是广东省“一带一路”优先推进项目,也是广东省能源发展“十三五”规划建设重点项目,共分两期建设。其中,一期总投资约54亿元,于2021年9月底开工,预计2024年3月建成投产。液化天然气LNG作为我国目前重要的低碳环保、清洁高效的能源,替代传统煤炭石油能源能够有效缓解碳排放压力,该项目LNG接卸处理量将达每年280万吨,按此测算,每年可减少煤炭消耗约750万吨,减排二氧化碳约1130万吨、二氧化硫约12万吨、氮氧化合物约6万吨1。
LNG液化天然气储气库是石油石化行业的关键基础设施,电气系统作为整个站点的动力来源,其配置和运行对于保证站点正常和安全运转具有重要意义。阳江LNG项目拥有多个配电室,但各配电室间分布距离较远,运维人员日常巡检工作量大且耗时长,工作效率低;另一方面,随着业务量的提升以及绿色低碳发展需求,传统的配电运维无法实现优质、快速的服务和能效改善,因此需要智能化运维转型。

ABB为阳江LNG调峰储气库项目提供了ABB ABILITY ZEE600资产健康管理解决方案,实现从传统运维向智慧运维的全面升级。基于数字化中压和低压开关柜,该方案可监测、分析、控制和优化电气系统,支持用户实现其增效节能和可持续目标,进一步确保阳江乃至粤西地区天然气供给和储备能力,打造能源供应新格局。
项目中采用的ABB ABILITY ZEE600资产健康管理解决方案,其数据采集、处理和存储均基于先进的云平台架构,旨在提高电气系统的性能,确保其安全可靠,并主要具有以下两大特性:
远程运维管理,减少人力成本。方案允许使用者访问多个现场的信息,方便监测和比较不同设施在同一时间的性能。它还可以根据用户所需的身份和访问权限设置不同的使用界面,方便远程运维管理,减少人力成本。本项目中,在系统投入运行后,配电室人工巡检、抄表、统计等工作均由系统实现,可减少75%的工作量。
支持多站点同步监测,实现节能管理。方案支持多站点同步实时监测,能根据储气库不同的配电回路和负载使用情况进行监测检查,可提供明确的能耗信息,为减少浪费和提高能源效率提供数据洞察,能够减少设施能源费用和更大化避免意外停机时间。

在本项目中,ABB还提供了全套的中低压开关柜。中压柜UniGear ZS1可有效减少柜体的占地面积,为客户提供更多的空间;完善的五防联锁功能和数字化的配置,帮助客户提升对设备状态的感知和管理能力,并大幅提升设备的使用率和运行可靠性,进而帮助客户降低因故障引起的成本损失。
MNS3.0 低压开关柜,可在不断电的情况下轻松更换功能单元,且设计灵活、结构紧凑,具有高安全性和可靠性。优质的防电弧设计以及采用的特殊材料,能有效防止故障电弧发生,满足抗地震和抗冲击要求,保证储气库的电力系统在特殊情况下的可靠运行。

ABB在石油、天然气和化工领域拥有坚实的业绩,在全球1000多个项目中有丰富的实施经验,在中国参与了中国石油、中国石化、中国海洋石油、恒力石化的众多国家级重点项目建设。ABB将坚持数字化创新,推动可复制、可扩展的垂直场景方案落地,赋能科学降碳路径,支持客户和合作伙伴的可持续发展目标。
- http://www.yangjiang.gov.cn/zwgk/ywdt/yjyw/content/post_684731.html
ABB是电气与自动化领域的技术领导企业,致力于赋能更可持续与高效发展的未来。ABB将工程经验与软件技术集成为解决方案,优化制造、交通、能源及运营。秉承140余年卓越历史,ABB全球约10.5万名员工全力以赴推动创新,加速产业转型。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,约30家本地企业,约1.5万名员工遍布于近130个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。
欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信服务号:abbel_cn