中金数据上海嘉定园区是中金数据集团在华东地区运营管理的第二个绿色新型数据中心园区,占地29亩,与中金昆山数据中心园区互联互通,形成重点服务上海大都市圈,辐射长三角的大规模数据中心集群,并获得美国绿色建设协会颁发的LEED认证,是响应长三角地区建设全国一体化算力网络国家枢纽节点的重要布局。
厦门ABB开关有限公司为该项目提供的DASS数据中心配电自动化整体解决方案,由UniGear ZS1 500中压智能开关柜以及全面电源管理系统DGC-5000组成,助力其建设高效、可靠的绿色数据中心。

ABB与中金数据已有多年的合作基础。在2021年投运的中金昆山花桥项目,ABB与客户合作创新,将全面电源管理系统DGC-5000的电源投切柜和UniGear ZS1 500运用到园区中,满足项目快速部署的要求,提升客户数据中心整体配电运维水平。
由于数据中心电源管理涉及不同区域电气设备控制需求,传统方案采用多个系统独立控制,不同系统之间缺乏整体的信息交互,造成客户运行维护上的困扰。
在此次的上海嘉定园区中,ABB与客户继续深入合作,基于昆山花桥方案,在动力楼进一步布署了DGC-5000的柴发并机主控柜,从而实现了电源管理系统的统一平台、高效运维,获得客户高度认可。
- 更全面
- DGC-5000全面电源管理系统,将电源投切、负载逐级投切、柴发并机母线控制、柴发智能加减机、系统状态监等功能进行整体集成,为客户提供一体化解决方案。
- 更高效
- DGC-5000采用GOOSE通讯技术极大的降低了二次硬接线数量,与传统方案相比,现场的接线和调试时间可减少80%以上,后续的运营维护更加方便。UniGear ZS1 500柜型采用双台拼柜出厂,节省了一半的现场安装时间。
- 更可靠
- DGC-5000基于IEC61850通讯和组网冗余技术,高可靠性无缝冗余协议支持通讯故障0ms 恢复网络。控制器的平均无故障时间超过20年,能够适应严苛的环境,且通过 IEC62443网络安全认证,保障设备更安全运行。

ABB 在数据中心行业扎根多年,利用深厚的技术能力和丰富的项目经验,不断探寻创新高效的解决方案。DGC-5000全面电源管理系统,作为ABB中压数据中心配电自动化整体解决方案DASS的重要组成部分,广泛应用于国内头部互联网和通信企业,为其电力系统安全、稳定、高效的运行提供有力保障,同时,全面支持用户的可持续发展需求。
ABB数据中心网页:https://new.abb.com/data-centers/zh/

ABB DASS数据中心配电自动化整体解决方案:https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=1YHA000376&LanguageCode=zh&DocumentPartId=&Action=Launch
ABB是电气与自动化领域的技术领导企业,致力于赋能更可持续与高效发展的未来。ABB将工程经验与软件技术集成为解决方案,优化制造、交通、能源及运营。秉承140余年卓越历史,ABB全球约10.5万名员工全力以赴推动创新,加速产业转型。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,约30家本地企业,约1.5万名员工遍布于近130个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。
欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信服务号:abbel_cn