随着人工智能、5G通信和大数据分析等数字技术的突破式进展,为化工行业的数字化、绿色化协同转型,深度融合提供了新的思路。近日,ABB成功为亚什兰化工(南京)有限公司(简称“亚什兰化工”)提供了ABB PowerCare无忧服务解决方案,通过 “专属管家+先进算法+运维平台” 三位一体融合,一站式解决企业运维烦恼,从配电设备、专业人员、运维服务三个维度着力,助力客户达到以设备运维为主旨,减人力,降成本,减繁琐,增服务,在提升用户电力供应可靠性的同时,为企业的日常稳定运行提供了有力保障。
亚什兰是全球领先的添加剂与特种品公司之一,积极践行可持续发展理念,为个人消费品和工业品市场服务,业务范围包括建筑涂料、汽车、建筑施工、能源、食品和饮料、营养保健、个人护理和制药等众多领域。
随着全球对创新材料需求的日益增长,对化工行业的供电可靠性要求也越来越高。针对系统故障、安装缺陷、调试不当等隐患,传统的运维模式作用有限,与时间赛跑,被动式地维护,不仅影响生产进度,更可能导致高额的运维成本。电气设备作为智慧制造的核心基石、也是亚什兰数字化转型的重要硬件和关键节点,特别是面对逐步拓展的业务,以及客户群体对研发、生产和检测的要求也越来越高,因此智能化的运维服务尤为关键。

ABB 为亚什兰化工的配电设备进行了详细的评估咨询后,根据现场设备情况为客户量身定制了配电整体解决方案。通过ABB PowerCare无忧服务(无忧管家、无忧运维、无忧系统)等系列产品及整体解决方案,在设备健康管理、智能运维、用电安全方面帮助亚什兰化工实现了配电系统的智能化、数字化升级,全面升级筑牢配电系统安全防线。
享有全天候的用电保障,更专业
无忧管家为客户配备了具有丰富现场经验和多产品资质的专属客户经理,提供7*24小时全天候的专属服务支持,能够帮助客户快速、及时地响应和解决现场的多种难题。同时,无忧管家提供四大专属服务权益,包括备件权益、维保权益、维修权益、培训权益,保障设备运行无忧。
提供设备全生命周期管理,更全面
无忧运维包含设备健康管理和全生命周期管理两大功能。设备健康管理可实现设备健康状态自我感知、量化健康评分,提供有效、专业地运维建议,进而实现全生命周期的运维规划管理和设备智慧管理。
提高设备运维效率,更高效
无忧系统提供了可视化界面易于理解和分析数据,帮助客户快速定位故障点,实现对设备状态的实时监测、分析和控制,从而排除潜在隐患,确保设备高效运行。
针对化工行业对供电连续性的严苛要求,从用户多元化的需求出发,ABB为其量身订造不同的智能化解决方案。通过全面的产品解决方案,实现了互联互通,通过数字化平台的汇总,做到故障前的有效预判以及后期智能化的运维提醒,保障了供电连续性的高要求。此外,方案改变了用户原有的纸质版图纸查阅模式,进行电子化归档整理更新后,更便捷的帮助客户,提升日常运维效率。
此次ABB PowerCare无忧服务解决方案在亚什兰化工的成功应用,不仅提升了亚什兰的电力智能化管理水平,也为企业创造了一个更加安全的用电环境。ABB PowerCare无忧服务帮助用户以更快、更低成本地实现更安全和更高效的业务运营,推动用户企业实现数字化和绿色化的双转型。ABB将持续致力于以创新的技术和数字化解决方案为化工行业提供更加高效、可靠的电力保障。
ABB是电气与自动化领域的技术领导企业,致力于赋能更可持续与高效发展的未来。ABB将工程经验与软件技术集成为解决方案,优化制造、交通、能源及运营。秉承140余年卓越历史,ABB全球约10.5万名员工全力以赴推动创新,加速产业转型。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,约30家本地企业,约1.5万名员工遍布于近130个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。
欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信服务号:abbel_cn