你最近一次见到或访问数据中心是什么时候?除非你在IT行业工作,否则我猜答案很可能是“从未有过”。实际上,尽管我们大多数人都知道数据中心的存在,并且可能在数据中心附近居住或工作,但我们很难指出它们的确切位置或者它们具体的作用是什么。
如果数据是现代商业和社会的血液,几乎影响我们作为企业和消费者每天做出的每一个决策,那么数据中心就是这个基于云计算的全球经济的跳动心脏。它们承托着支撑所有这些数字活动的核心信息技术基础设施——并且全年无休地在幕后工作,确保信息得到存储、共享和管理。
每当你发送电子邮件、在线购物或将数据存储到云上时,你都应该感谢数据中心——随着云计算的日益普及、新兴技术的兴起如人工智能(AI)、大数据和区块链等不断驱动,使得我们对数据的需求不断增长——对数据中心的依赖也随之增加。
提高节能潜力
然而,这种依赖带来了成本。数据中心需要消耗大量能源来驱动信息技术IT设备,如服务器,而这些服务器为了可靠地工作,又需要电力来维持适当的冷却。因此,能源往往是这些设施中最主要的运营成本,这就意味着它们对整体的电力消耗以及温室气体(GHG)排放有着显著的影响。
在2022年,全球数据中心的电力消耗量估计在2400至3400太瓦时(TWh)之间,大约占最终电力需求的1%到1.3%1,而且这个数字预计到2026年将增长一倍以上。国际能源署(IEA)的报告指出,数据中心和输电网络对能源相关的温室气体排放负有1%的责任2。
依照欧洲能源指令(EED),整个信息和通信技术(ICT)行业总体上占全球总电力消耗的大约5%到9%。在修订版的EED中(在下一节将更全面地讨论),运营数据中心的大型企业必须至少每四年进行一次能源审核,或者按照ISO 50001标准建立能源管理系统(EMS)。
技术革新,例如废热利用和能源管理系统,意味着运营商可以享受到大量的潜在节能机会——同时还能提高运营的连续性和效率。

欧洲能源指令(EED)以及能源管理系统的重要性
拥有能源管理系统(EMS)的企业必须根据EED所定义的一次能源消费或最终能源消费,汇报它们在能源节约方面的成果。数据中心需要报告其年度能源消耗、能效措施以及关键性能指标(KPIs),例如电力使用效率(PUE)和水资源使用效率(WUE)。
总而言之,EED关注的重点是数据中心服务器房间的最终能源消费情况:
修订后的EED引入了新的规定,旨在鼓励能效最佳实践,减少数据中心的最终能源消耗。这包括在数据中心的设计和运营中推广高能效的设备和实践,以及利用高能效的冷却系统和软件工具来监控和管理能源消耗。
EED重新强调了减少最终能源消耗的重要性,这是实现欧盟宏伟气候目标的一个关键因素。
ABB InSite能效管理系统:智能应对EED合规要求的解决方案
那么, ABB如何协助我们数据设施达到EED报告的要求?
ABB InSite能源管理系统专为次级和最终能源分配提供可靠和高效监控与控制而设计。该系统具有友好的用户操作界面和可定制的仪表盘,使操作员能够访问实时数据,这些数据每秒更新一次,以妥善服务关键电力应用,并设置通知和警报,帮助他们满足EED的报告要求。
透明度得提升有助于数据中心的工作人员在设备出现故障或达到关键的能源或温度阈值之前,及时发现并处理问题,避免它们对操作产生严重后果。利用这些实时数据,还可以识别出效率不高的备用电源或冷却系统,比如不间断电源和未被使用的照明系统。
InSite系统具有模块化、可扩展性和灵活性,这使其成为数据中心服务器房的“智能”解决方案,这些房间可能具有不同的配置,如IT母线槽或远程电源面板(RPPs)。
InSite系统与常见的数据中心基础设施管理系统兼容,并以符合行业标准的EED报告要求的方式,安全、可靠地提供数据。该解决方案已经通过ABB设备安全保证中心(DSAC)的网络安全认证,并支持数据中心使用的通信协议,例如简单网络管理协议(SNMP)。

运营连续性和可靠性是核心
任何数据中心的运营商都会告诉你,运营的连续性和不间断的电力供应极为关键,任何中断都可能导致重大影响,包括经济损失甚至法律责任。
SMISSLINE TP插入式配电系统, 它允许设备和组件在带电状态下轻松地插入和拔出,无需额外的个人防护设备来防止触电。SMISSLINE TP设计灵活,能够满足任何测量和空间需求,支持水平或垂直安装,可以节省高达20%的空间。智能功能的集成也可以在短暂的停机时间内实现,因为InSite系统易于集成,其分支监测传感器能够方便地附加到现有的设备和电缆上。
如果您打算采用此类解决方案,请访问ABB的服务器房次级配电配置工具,该工具能够帮助您设计出适合的产品组合,并生成所需的全部物料清单(BOM)。无论是IT母线系统还是远程电源面板,无论是遵循IEC还是UL标准,并且持续关注能效密度,您都可以在不到10分钟的时间内完成3D配置。
透明度与韧性
我们所有人都受益于数据中心持续运营,并向依赖它们的商业实体、个人和社群提供连续不断的服务。
随着数据中心在复杂性和规模上的增长,对能源消耗和电能质量的监控与管理需求已经超越了基本的报告要求和法规限制。利用实时数据、警报和分析工具可以尽早发现并解决相关问题,从而提高运营的连续性。InSite等系统提供了透明度,有助于消除效率低下的问题,优化能源流动,为数据中心运营的更高效、可持续和韧性发展的未来铺平了道路。
[1, 2] https://www.iea.org/energy-system/buildings/data-centres-and-data-transmission-networks
关于作者
Sebastiano是ABB电气智能建筑部门能源管理解决方案的全球产品线经理。他常驻意大利米兰,并于2012年加入ABB。从那时起,他在能效、连通性和数字解决方案领域担任过多个职位。通过可扩展的能源管理解决方案,他旨在帮助客户和企业变得更加可持续,并通过提高数据透明度、负载管理和优化来实现能源节约。Sebastiano拥有费拉拉大学机械工程双学位,以及克兰菲尔德大学高级机械工程硕士学位。