使用尼龙电缆保护系统有许多优点,而降低由啮齿动物和野生动物造成的损害风险就是其中之一,这一益处可以为一些企业节省数百万美元成本。
使用聚酰胺尼龙导管有助于保护关键电缆免受野生动物的侵害
鸟类、松鼠、啮齿动物和爬行动物虽很可爱,但它们却可以因损坏电力和通信电缆让企业付出昂贵的代价。据估计,每年由动物造成的损失高达数十亿美元,包括电力中断、服务中断、销售损失、维修等费用。在农村地区,如农场建筑、屋顶空隙或地窖等设施会更容易受到动物的侵害。
啮齿类动物对一些电缆保护层的啃咬行为已成为技术故障和线路中断的重要原因之一。尽管有一些成本较高且可能对动物产生不良影响的驱赶方法,如使用陷阱、药物或声波驱赶器等,但这些方法往往效果有限。现有的预防措施能够在一定程度上暂时阻止动物对电缆的侵害,却无法从根本上解决由动物行为引起的损害问题,还会增加电线受损、电器短路、电气系统故障,甚至引发火灾的风险。
为有效应对动物啃咬电缆所造成的损害,ABB电气安装产品的工程师们开发了一整套基于尼龙的非金属柔性导管解决方案,适用于多种环境,包括地上及地下。

尼龙导管可降低啮齿动物侵害
电缆为何容易受到啮齿动物的侵袭?啮齿动物以严格标记自己的领地而闻名,而电缆的绝缘材料、聚丙烯或PVC管以及表面较为粗糙的材料,能够更长时间地保留啮齿动物的标记气味。而这也造成了更大的风险,其他啮齿动物可能会继续啃咬这些电缆,以消除所有的气味痕迹,从而保护自己的领地。
尼龙导管采用聚酰胺材料,由于其光滑闪亮的表面不易粘附尿液和其他标记物质,因此大大降低了啮齿动物攻击的风险。尼龙的天然特性使其能够排斥气味,并且在受到撞击后能够更好地恢复原状。基于尼龙的导管系统不会吸附啮齿动物的气味,因此在保护暴露的热塑性绝缘(如PP或PVC)以及护套电缆方面更加有效。
尽管啃咬是啮齿动物的本能行为,但聚酰胺因其天然的味道和硬度,并不受啮齿动物的欢迎。研究显示,由聚酰胺制成的产品能够有效抵御害虫的小牙齿。这种材料的硬度和弹性会使牙齿容易滑脱。而且,较大的导管也增加了动物咬到其表面的难度。

连同鸟类在内的全方位防护
尽管啮齿动物是地面安装电缆应用中常见的威胁,但鸟类对屋顶和较高位置的安装产品也存在类似的风险。若没有足够的保护措施,当地鸟类降落并啃咬电缆时也会很快使电线暴露。
降低由野生动物引起火灾损害的风险
在持续使用大量电缆的环境中,火灾的威胁始终存在。电话交换站常因附近运行的计算机设备产生大量热量而面临火灾的风险。
虽然有多种原因会引发电缆火灾,但由啮齿动物引起的威胁正在日益增加,特别是在地下环境中。许多电话交换站位于封闭的空间内,而这些地方也是老鼠的自然栖息地,因此与它们的接触几乎不可避免。被啮齿动物啃咬的电缆很容易破坏电线的安全性,并引起电气短路,从而引发火灾。
使用抗野生动物的解决方案,防范火灾和腐蚀
ABB电气安装产品提供了一系列柔性导管解决方案。作为标准配置,ABB导管系列包括从10毫米到106毫米的行业标准导管尺寸,以满足更大的电缆承载需求。这些解决方案提供了多种规格和专业特性,包括快速安装、低火灾风险(LFH)、增强型低火灾风险(ELFH)和电磁干扰屏蔽(EMI)。ABB的导管系统不仅符合或超越了行业操作标准,而且许多产品还获得了包括英国Kitemark、CE标志、UL 1696、NF、LUL、DB和劳氏船级社等在内的行业认可的认证。
ABB电气安装产品解决方案适用于铁路、建筑、危险区域和重型车辆等多种行业,能够保护关键的布线不受啮齿动物和其他野生动物的侵害。
关于作者:Meirion Buck 是 ABB电气安装产品全球研发负责人。他在欧洲和亚洲带领由27名研发工程师组成的5个团队,专注于柔性电缆保护系统的创新和设计。他在该行业拥有超过25年的经验,涵盖了铁路和铁路基础设施、ATEX/IECEx、汽车、食品和饮料、海洋、机器人技术、机械以及工业市场领域的市场领先品牌的电缆保护系统。
来源:https://digitalcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=subsust
ABB是电气与自动化领域的技术领导企业,致力于赋能更可持续与高效发展的未来。ABB将工程经验与软件技术集成为解决方案,优化制造、交通、能源及运营。秉承140余年卓越历史,ABB全球约10.5万名员工全力以赴推动创新,加速产业转型。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,约30家本地企业,约1.5万名员工遍布于近130个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。
欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信服务号:abbel_cn