超越经典,焕新视界,ABB Emax 2 Harness 双电源自动转换系统创新呈现

超越经典,焕新视界,ABB Emax 2 Harness 双电源自动转换系统创新呈现

• 嵌入式控制系统可提供更加高效的电源转换
• 全新升级数字化彩色显控屏,提供实时运行参数显示
• 更安全可靠的电源转换,为关键设备持续稳定供电保驾护航

电力,是现代生活中不可或缺的一部分。然而,随着电力工业的迅速发展,停电的威胁也随之而来,尤其针对某些关键的应用领域和重要负荷,非计划内的断电很可能会造成财产的损失,甚至对人身安全构成伤害。在这样的背景下,能够为特殊用电场合提供不间断供电的电源自动转换系统便成为行业关键设备的标配和安全保障。

ABB全新发布Emax 2 Harness双电源自动转换系统,采用第三代断路器双电源自动转换技术,在提供电路保护的同时强化安全可靠的电源转换,为关键设备的持续稳定供电保驾护航。

高效控制,界面友好

在以数字化通信提升效率和性能的工业和电力应用领域,ABB正在重新创造数字化系统的嵌入方式。经过面向应用的研发创新,双电源自动转换产品的控制系统已由第一代“带标准型控制器”和第二代“带高级型控制器”,逐步升级为第三代“嵌入式逻辑控制并触控屏显示”。

ABB Emax 2 Harness双电源自动转换系统,搭载于Emax 2 Ekip 智能保护脱扣器上,摆脱传统外置式独立控制器,省去与外部保护装置复杂的连线,接线简单,有效缩短转换时间,实现更安全可靠的电源转换。

Emax 2 Harness专为 “两进线一母联” 的供电线路设计,具备直观便捷的操作界面和友好的人机交互,其全新升级的数字化彩色触控屏,通过彩色动态的系统单线图直观显示 S1/S2 电源状态,开关合分闸状态,并提供实时运行参数显示。彩色触摸屏操作,让管理者能够更加便捷灵活地进入系统操作控制和运行参数设置,并提供多种工作模式:手动转换、自动转换、并联转换和退出模式,让系统运行状态尽在掌控。

驱动智能,应用灵活

作为一种高性能的自动化电源转换系统,Emax 2 Harness可以按照预设定的流程进行自动转换控制,在自动转换模式下,系统将对两路电源进行自动检测,判断两路电源是否正常。当其中一路电源发生故障时,系统将进行电源自动转换。在线路计划检修或断电时,还可实现手动并联切换电源,保证重要负载不因为转换过程而造成电源中断从而保证了供电连续性。

强化管理 安全无忧

Emax 2 Harness双电源自动转换系统拥有集成密码保护,采用多层级管理模式,可以将使用者按不同权限级别进行区分,使其可以进行查看/操作/高级设置等不同层级的对应操作,严密管理从而提高安全性。不仅如此,其更大的事件存储能力,支持告警和事件记录各250条,协助用户更好地回溯及调整,确保设备高效稳定运行。

在通过数字化通信提供效率和性能的工业和电力应用领域,Emax 2 Harness可发挥更大能量——Emax 2 Harness双电源自动转换系统具备电源电压、频率、相位角测功能,除常规的转换功能外,还提供电子厂房、数据中心、机场、石油化工、医院等领域需求的闭环控制功能(并联转换),全面保证特殊用电场合的不间断供电。

center

创新永无止境。ABB Emax 2 Harness双电源自动转换系统的问世,不仅彰显出ABB进一步突破技术疆界的创新硬实力,更凸显出对用户需求的全面理解和深刻洞察,为用户提供更高效、更安全稳定的电力系统解决方案。

有关ABB Emax 2 Harness 双电源自动转换系统更多详情请点击:Emax 2 空气断路器 - 断路器 | 空气断路器 | 塑壳断路器 | ABB

ABB是电气与自动化领域的技术领导企业,致力于赋能更可持续与高效发展的未来。ABB将工程经验与软件技术集成为解决方案,优化制造、交通、能源及运营。秉承140余年卓越历史,ABB全球约10.5万名员工全力以赴推动创新,加速产业转型。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,约30家本地企业,约1.5万名员工遍布于近130个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。

欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信服务号:abbel_cn

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp